Zum Hauptinhalt wechseln
  • Hohe Energieeffizienz - senkt Kosten und Emissionen
    Kosten Sparen
  • Geräuscharmer Betrieb - ideal für Ihr Schlafzimmer
  • Smarte Steuerung per App - Wunschtemperatur von unterwegs einstellen
  • Angenehme Temperaturen - für einen erholsamen Schlaf
    Thermometer

Wohnkomfort an 365 Tagen im Jahr

Mit einer DAIKIN Klimaanlage (auch Luft-Luft-Wärmepumpe genannt) können Sie im Sommer ohne Probleme Ihre Wohlfühltemperatur einstellen, um einen erholsamen Schlaf zu garantieren - und im Winter können Sie die Luft-Luft-Wärmepumpen auch ganz einfach zum Heizen einsetzen. 

Unsere Geräte sind außerdem besonders leise: Im Flüsterbetrieb erreicht der Schalldruckpegel lediglich 19 dB(A) - so können Sie angenehme Temperaturen auch nachts problemlos genießen.

Holen Sie sich den Wohnkomfort zu sich nach Hause!

Alle Vorteile auf einen Blick

Modernste Filtertechniken und die patentierte Flash Streamer Technologie von DAIKIN sorgt für beste Raumluftqualität, indem Schadstoffe, Allergene, Staub, Gerüche und Keime aus der Luft beseitigt werden.

Intelligente Bewegungssensoren erkennen Personen, lenken den Luftstrom weg und sorgen so für eine optimale Temperaturverteilung im Raum. Befinden sich keine Personen im Raum, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus.

Der Kühlprozess der DAIKIN Klimageräte kann auch umgekehrt genutzt werden, um somit die Räume zu Heizen. Das lohnt sich vor allem in Übergangszeiten wie Frühling und Herbst.

Steuern und kontrollieren Sie Ihre Klimageräte ganz einfach von unterwegs mit unserer Onecta App. Durch die Sprachsteuerungsfunktion und mögliche Integration in Ihre Smart-Home-Umgebung (wie Google Assistant oder Amazon Alexa) können Sie die App schneller denn je bedienen.

Unsere DAIKIN Emura 3, Stylish und Ururu Sarara sind zahlreich für ihren innovativen Look und ihre Funktionalität ausgezeichnet worden. Holen Sie sich die preisgekrönten Geräte in Ihr Zuhause!

Vertrauen Sie einem der führenden Hersteller

DAIKIN steht mit fast 100 Jahren Branchenerfahrung im Bereich Klimatechnik für Spitzentechologie, Design und höchste Qualität.

DAIKIN fertigt nach höchsten Qualitätsstandards und bietet nachhaltige und innovative Technologie mit höchster Zuverlässigkeit - und das bei niedrigen Energiekosten dank optimalem Betriebsverhalten, hoher Energieeffizienz und energiesparenden Funktionen.

Die perfekte Klimaanlage für Ihr Zuhause

Interessiert? Fordern Sie jetzt gleich ein Angebot eines Fachbetriebes in Ihrer Nähe an!

Häufig gestellte Fragen zu Klimaanlagen

Um es kurz zu machen: Es gibt keinen.

Oft wird der Begriff "Klimaanlage" mit der Funktion des Kühlens in Verbindung gebracht, der Begriff "Luft-Luft-Wärmepumpe" eher für die Heizfunktion. Es handelt sich dabei um ein und das selbe Gerät, die beide Funktionen abdeckt und so rund um das Jahr zum Wohlbefinden beiträgt.

Single- und Multi-Split-Klimaanlagen können zum Heizen eingesetzt werden – mobile Klimageräte verfügen nicht über eine Heizfunktion. Seit 2006 besitzen alle DAIKIN Split-Geräte neben der Kühl- auch eine Heizfunktion. Ob ihr bereits verbautes DAIKIN Gerät heizen kann, können Sie über die Gerätebezeichnung erkennen.

Das hängt von den örtlichen Gegegebenheiten und vom gewählten System ab: Für eine Multi-Split-Installation, also ein Außengerät mit bis zu fünf Innengeräten, muss man einen ganzen Tag einrechnen. Der Wärmetauscher, der im Innenraum angebracht wird, ist durch eine Kältemittelleitung mit der Außeneinheit verbunden. Neben der Montage der Geräte müssen auch Kältemittelleitungen und Stromkabel verlegt werden, wobei auch Wandbohrungen notwendig sind.​

Da es sich bei Split-Klimaanlagen um eine permanente Installation handelt, sollte die optimale Position der Geräte im Vorhinein mit der Installationsfirma besprochen werden.

Das hängt von der jeweiligen Gerätekombination ab. DAIKIN Klimageräte der Reihe Stylish oder Ururu Sarara weisen im Kühlbetrieb die Energieeffizienzklasse A+++ auf und sind damit höchst effizient.

Nein – die Installation muss von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Auch die Planung sollte fachgerecht durchgeführt werden, um einen sicheren und reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

In wenigen Schritten zu Ihrer Klimaanlage

Holen Sie sich Ihre Klimaanlage zu sich nach Hause!

 

Wie? Indem Sie uns die Rahmenbedingungen in Ihrem Zuhause mitteilen, finden wir den passenden Fachbetrieb ganz in Ihrer Nähe.