Zum Hauptinhalt wechseln

Im Kampf gegen Allergien und Heuschnupfen haben sich DAIKIN Luftreiniger nachweislich und bestens bewährt

Warum ist die Luft in Ihrem Zuhause so wichtig?

  • Verschmutzung der Raumluft ist 2 bis 5 Mal höher als die der Außenluft
  • Wir verbringen wohl 90 % unserer Zeit in geschlossenen Räumen
  • Erwachsene atmen jeden Tag in etwa 15.000 Liter Luft
  • Mehr als 50 % der Menschen haben eine Atemwegserkrankung in ihrer Familie

Atmen Sie gesündere Luft – durch einen Luftreiniger.

Die Luft, die wir in unserem Zuhause und in sonstigen Innenräumen einatmen, ist bis zu fünfmal stärker verschmutzt als die Außenluft. Aus diesem Grund sollten Sie Räume täglich mindestens 15 Minuten lang lüften.

Mithilfe eines Luftreinigers, der Schadstoffe wie Pollen und Bakterien entfernt, können Sie die Qualität der Raumluft in Ihrem Zuhause deutlich steigern.

Wem können Luftreiniger nützen?

Ganz besonders empfiehlt sich ein Luftreiniger für Leute mit Allergien, Asthma oder Atemwegsproblemen, ist jedoch für jeden von Vorteil.

Was macht ein Luftreiniger?

Alle mit Filter ausgestattete Luftreiniger erfassen ungesunde Schwebeteilchen, aber DAIKIN Geräte gehen einen entscheidenden Schritt weiter. Diese hochwirksamen Geräte saugen die Luft aus drei Richtungen an.

Einen echten Unterschied macht der elektrostatische HEPA-Filter. Anders als bei herkömmlichen Filtern ist die Wirksamkeit dieser Filter nicht von der Porengröße abhängig. Der Filter ist elektrostatisch geladen und erfasst daher auch kleinere Schadstoffpartikel wirkungsvoll. Diese Filter verschmutzen kaum zu und erreichen eine auf dem Markt kaum zu findende Lebensdauer von zehn Jahren.

Hohe Saugkraft, Ansaugung der Luft aus drei Richtungen

Der elektrostatische HEPA-Filter erfasst Staub und Schwebstoffe wirkungsvoll. Dieser Filter entfernt 99,97 % aller Schadstoffe bis zu einer Partikelgröße von 0,3 μm.

Im Inneren des Geräts werden diese schädlichen Stoffe durch die DAIKIN Streamer-Technologie zersetzt, und die Luft in Ihrem Zuhause bleibt sauber und frisch.

Entdecken Sie unsere Luftreiniger zu Aktionspreisen

Beseitigt wirkungsvoll Staub, Bakterien und Viren

Namhafte Institutionen konnten bestätigen, dass unsere Luftreiniger viele Arten von Bakterien und Viren wirkungsvoll beseitigen.