Zum Hauptinhalt wechseln

Während eines Firmware-Updates des Netzwerk-Gateways wird auf der Benutzeroberfläche des Geräts ein Fehlercode angezeigt. Was nun?

Während eines Firmware-Upgrades stellt das Netzwerk-Gateway die Kommunikation mit der Benutzeroberfläche ein. Deshalb wird auf der Benutzeroberfläche ein Fehlercode angezeigt. Nach Beendigung des Upgrades des Netzwerk-Gateways wird die Kommunikation neu gestartet, und die Fehleranzeige auf der Benutzeroberfläche erlischt.

BRP069A6x:

Erwartet wird, dass auf der Benutzeroberfläche vorübergehend der Fehlercode „U8-01“ angezeigt wird.

DRGATEWAYAA:

Erwartet wird, dass auf der Benutzeroberfläche vorübergehend der Fehlercode „U4-66“ angezeigt wird.