Zum Hauptinhalt wechseln

Beim Versuch, eine Direktverbindung zum Adapter (Modus [AP]) aufzubauen, wird der Adapter nicht in der Wi-Fi-Netzwerkliste des Smartphones/Tablets aufgeführt.

Wenn bei Klimageräten der Adapter nicht in der Netzwerkliste des Smartphones oder Tablets angezeigt wird, befolgen Sie die Setup-Anleitung in der Anwendung.

Versuchen Sie Folgendes:

  • Befolgen Sie die Setup-Anleitung in der Anwendung.1
  • Prüfen Sie, dass Sie nah genug an Ihrem WLAN-Adapter (<2 m Sichtlinie) sind. Durch Interferenzen im Wi-Fi-Kanal kann die Reichweite des WLAN-Adapters beachtlich verringert werden.
  • Drücken Sie die Taste [MODE], wechseln Sie so in den Modus [RUN] und wieder in den Modus [AP]. Auf diese Weise wechselt der Adapter auf einen anderen Wi-Fi-Kanal (1–11). Wiederholen Sie diesen Vorgang bei Bedarf.

1 Die Anleitung zum Einrichten („Hinzufügen eines Adapters“) öffnen Sie über das Hauptmenü.

FAQ zu Online&nbsp;Controller&nbsp;– Direktverbindung zum App-Modus des Adapters, der Adapter wird nicht angezeigt