Zum Hauptinhalt wechseln

Mir gelingt es nicht, über das Menü „WLAN settings“ WLAN-Einstellungen eine Verbindung zwischen dem Adapter und dem Drahtlosnetzwerk aufzubauen.

Falls keine Verbindung zwischen Adapter und Drahtlosnetzwerk aufgebaut werden kann befolgen Sie hier bereitgestellte Setup-Anleitung.

Versuchen Sie Folgendes:

  • Befolgen Sie die Setup-Anleitung in der Anwendung.1
  • Wenn Sie das Problem mit der Setup-Anleitung nicht lösen können:
  1. Wenn Ihr Netzwerk nicht angezeigt wird: siehe „My network is not visible in the network dropdown list“ (Mein Netzwerk wird nicht in der Dropdown-Liste angezeigt).
  2. Stellen Sie sicher, dass der Name Ihres Drahtlosnetzwerks (SSID) keine Sonderzeichen wie „‘, %, &, ?, +, = …“ und keine Nicht-ASCII-Zeichen enthält. Diese Zeichen werden vom WLAN-Adapter nicht unterstützt.
  3. Achten Sie darauf, dass Sie kompatible Sicherheitseinstellungen verwenden. Der WLAN-Adapter unterstützt nur die Verschlüsselungsmethoden WPA und WPA2. Die Verschlüsselungsmethode WEP wird nicht unterstützt.

 

1 Die Anleitung zum Einrichten („Hinzufügen eines Adapters“) öffnen Sie über das Hauptmenü.

FAQ zu Online Controller – Direktverbindung zum App-Modus des Adapters, der Adapter wird nicht angezeigt