Zum Hauptinhalt wechseln

Ich habe den Code für die Kindersicherung vergessen. Wie kann ich den Adapter zurücksetzen?

Erfahren Sie hier wie sie den Adapter zurücksetzen wenn sie den Code für die Kindersicherung bei DAIKIN Klimageräten vergessen haben.

Sie müssen den WLAN-Adapter auf die Werkeinstellungen zurücksetzen, um die Kindersicherung zu entfernen.

Achtung: Bei demZurücksetzen auf Werkseinstellungen werden auch alle anderen Einstellungen des WLAN-Adapters gelöscht. Sie müssen anschließend am WLAN-Adapter erneut die von Ihnen gewünschten Einstellungen einrichten.

Einstellungen, die zurückgesetzt werden:

  • Heimnetzwerkverbindung (WLAN-Einstellungen)
  • Außer-Haus-Kontoinformationen
  • Kindersicherung
  • Zeitschaltuhren (einschließlich Zeitplanfunktion der Bedarfsregelung1)
  • Energieverbrauchsdaten1
  • Gerätebezeichnung und -symbol


So können Sie den Adapter auf die Werkeinstellungen zurücksetzen:

Führen Sie am WLAN-Adapter Folgendes aus:

  1. Drücken Sie gleichzeitig beide Tasten „Setup“ (Einrichten) und „Mode“ (Modus), und halten Sie diese Tasten gedrückt, bis alle LEDs blinken.
  2. Lassen Sie beide Tasten los.
  3. Drücken Sie kurz auf die Taste „Setup“ (Einrichten): alle LEDs beginnen schnell zu blinken.
  4. Warten Sie, bis die LED-Anzeige „Power“ (Stromversorgung) durchgehend leuchtet. 
  5. Der Adapter wurde erfolgreich zurückgesetzt.

Im Anschluss an diese Vorgehensweise können Sie mit Ihrem Smartphone erneut auf die Einstellungen des WLAN-Adapters zugreifen und einen neuen Kindersicherungscode einstellen.

 

 

1 Nur wenn das Gerät diese Funktion unterstützt.