Zum Hauptinhalt wechseln

Der Daikin Online Controller unterstützt meine Muttersprache nicht. Die voreingestellte Sprache ist Englisch. Kann ich die Anwendung auf eine andere Sprache umstellen, ohne die an meinem Smartphone eingestellte Sprache ändern zu müssen?

Bei Android oder iOS basierten Systemen kann es zur Abweichung bei der Sprachunterstützung kommen. Lesen Sie mehr.

Bei einem auf Android basierenden System lautet die Antwort „Nein“. Wenn der Daikin Online Controller Ihre Muttersprache nicht unterstützt, wird die Anwendung in Englisch angezeigt.

Bei iOS kann in den iOS-Spracheinstellungen eine bevorzugte Sprache festgelegt werden siehe iOS-Anleitungen, wenn Ihre Muttersprache nicht von der Anwendung unterstützt wird.