Zum Hauptinhalt wechseln

Wie ändere ich das Datum und die Uhrzeit an meinem DAIKIN Altherma Gerät?

A. DAIKIN Altherma Geräte der 3. Generation (MMI – integrierte Benutzeroberfläche)

  • Navigieren Sie mit dem linken Rad zu den „Benutzereinstellungen“.
  • Klicken Sie mit dem linken Rad, um das Menü zu öffnen.
  • Navigieren Sie zu „Zeit/Datum“.
  • Klicken Sie mit dem linken Rad, um das Menü zu öffnen.
  • Passen Sie mit dem rechten Rad die Felder an.

B. DAIKIN Altherma Gerät der 1. und 2. Generation (Raumthermostat – externe Bedienoberfläche)

  • Verwenden Sie den Thermostat.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Optionen“ (unten rechts).
  • Navigieren Sie zu „Zeit/Datum einstellen“.
  • Klicken Sie auf „OK“.
  • Stellen Sie das aktuelle Datum und die Uhrzeit ein.