Zum Hauptinhalt wechseln

Ich erhalte eine Fehlermeldung mit dem Fehlercode „10000“. Was bedeutet das?

Erfahren Sie hier was der Fehlercode 10000 bei ihrem DAIKIN Klimagerät bedeutet und wie man ihn behebt.

Der Daikin Online Controller kann auch für Systeme mit mehreren Innengeräten installiert werden.

Bei einem System mit mehreren Innengeräten können die einzelnen Innengeräte nicht in unvereinbaren Betriebsmodi genutzt werden (z. B. einige in „Kühlen“ und einige in „Heizen“).

Beim Wechseln des Modus erhält das priorisierte Gerät den Vorrang (weitere Informationen zur Festlegung der Priorität von Geräten finden Sie im Handbuch des Innengeräts). Die Geräte ohne Priorität, deren Betriebsart nicht mit der am priorisierten Innengerät ausgewählten Betriebsart vereinbar ist, wechseln in den Standby-Betrieb.