Zum Hauptinhalt wechseln

Auf dem Typenschild meines Geräts ist das Symbol einer Mülltonne zu sehen. Was bedeutet dieses Zeichen?

Erfahren Sie hier wieso Klimageräte von DAIKIN nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Das von Ihnen erworbene Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen: Die Zerlegung des Geräts und der Bauteile des Geräts muss von einem zugelassenen Installateur und in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Gesetzen und Bestimmungen erfolgen.

Das Produkt und seine Bestandteile müssen zwecks Wiederverwendung, Recycling und/oder Rückgewinnung einer spezialisierten Entsorgungseinrichtung zugeführt werden.

Indem Sie eine ordnungsgemäße Entsorgung sicherstellen, tragen Sie dazu bei, mögliche schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Installateur und den örtlichen Behörden.