Zum Hauptinhalt wechseln

Was ist Invertertechnologie?

Komforttemperatur und kürzere Anlaufzeit. Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Invertertechnologie.

Die Invertertechnologie ist in das Außengerät integriert. Die Invertertechnologie kann mit der Technologie in einem Fahrzeug verglichen werden: „Je stärker Sie das Gaspedal durchtreten, desto schneller fahren Sie.“

Ein Invertergerät erhöht seine Leistung auf der Grundlage des Bedarfs, die zum Kühlen oder Heizen des Raums benötigt wird. Ein Gerät ohne Inverter kann mit dem Ein- und Ausschalten einer Lampe verglichen werden. Beim Einschalten eines solchen Gerätes beginnt es, mit Volllast zu arbeiten.

Vorteile der Invertertechnologie:

  • Sie erreichen viel schneller die gewünschte Komforttemperatur.
  • Die Anlaufzeit ist um 1/3 kürzer.
  • Sie sparen viel Energie und somit auch Geld: 30 % weniger Leistungsaufnahme
  • Vermeidet das Ein- und Ausschalten des Verdichters, d. h. dass keine Spannungsspitzen auftreten.
  • Die Kosten des Energieverbrauchs werden um 1/3 gesenkt (im Vergleich mit normalen Ein/Aus-Geräten).
  • Keine Temperaturschwankungen