Zum Hauptinhalt wechseln

Grünes Bauen- Zertifizierung von Niedrigenergiehäusern

Als ein führendes Unternehmen im HLKK-Sektor ist Daikin ein hervorragender Partner für Ihre Projekte im Rahmen des GreenBuilding-Programms der EU.

Warum grünes Bauen so wichtig ist

Energieeffiziente Gebäudelösungen scheinen erstmal kostspieliger zu sein, aber die Entscheidung für eine nachhaltige Option spart Ihnen auf lange Sicht Geld. Durch die Investition in eine ökologische Lösung senken Sie Ihre Betriebskosten und profitieren Sie von erneuerbaren Ressourcen. Seien Sie der Gesetzgebung einen Schritt voraus und erhöhen Sie den Marktwert Ihres Gebäudes.

Die Daikin Gesamtlösung

in vielen Gebäuden gibt es üblicherweise mehrere eigenständige Systeme für Heizen, Kühlen, Lüftung, Kältetechnik und Warmwasser. Das Ergebnis ist eine nicht unerhebliche Energieverschwendung. Wir bieten mit einer Daikin Gesamtlösung eine effizientere Alternative. Die Daikin Gesamtlösung bewältigt bis zu 70 % des Energieverbrauchs eines Gebäudes, und dies mit maximaler Energieeffizienz bei minimalen Betriebskosten und verbesserter CO2-Bilanz.

Daikin Gesamtlösung
Ihr Grüner Partner

Ihr Grüner Partner

Unser Team von Accredited Professionals (APs) ist bereit, Sie bei der Auswahl der richtigen Anlage anzuleiten, damit Sie Ihre Ziele für ein ‚Grünes Gebäude‘ innerhalb des Budgets zu erreichen. Ob BREEAM- oder LEED-Zertifizierung, nachhaltiges Design oder Inbetriebnahme – Daikin ist bei jedem Schritt bei Ihnen, um Sie zu unterstützen, Ihr Programm eines ‚Grünes Gebäude‘ zu maximieren.

Variables Kältemitteltemperatur (VRV) und Invertertechnologie

BREEAM, LEED und Daikin, für alle hat die Energieeffizienz die oberste Priorität bei der Entwicklung Ihres ökologischen Projektes. Die beste Investitionsentscheidung ist die Entscheidung für ein VRV-System, das auf dem Prinzip der Daikin Variable Kältemitteltemperatur (in Englisch: Variable Refrigerant Volume, VRV) basiert, denn bei diesen Systemen wird die Kältemitteltemperatur an die tatsächlichen Bedingungen angepasst und so zu jeder Zeit eine optimale saisonale Effizienz erzielt. VRV-, Kaltwassersatz- und Kältetechnikgeräte mit Wärmerückgewinnung nutzen allesamt Invertertechnologie und erzielen so die höchsten BREEAM- und LEED-Bewertungen bei Energieeffizienzberechnungen.

VRV
Das Intelligente Netzwerk

Das Intelligente Netzwerk

Um den  Energieverbrauch Ihres Gebäudes deutlich senken zu können, muss der Betrieb der Klimaanlage verwaltet und rund um die Uhr überwacht werden. 

 

unsre Referenzen

Wir haben uns auf die Unterstützung von Bauherren spezialisiert, BREEAM Exzellent, LEED Gold, NZEB und ähnliche Zertifikate zu erreichen. Entdecken Sie einige der grünen Bauprojekte, an denen wir gearbeitet haben.

Erhöhen der BREEAM-Punktezahl mit Daikin

Gegründet im Jahr 1990, unterstützt BREEAM Bauherren, Architekten und Konstrukteure bei der Auswahl nachhaltiger Lösungen, die langfristig und kostengünstig sind. Mit Hilfe von unabhängigen und lizenzierten Gutachtern bewertet BREEAM Energieeffizienz und Wassernutzung, Gesundheit und Wohlbefinden, Verschmutzung, Transport, Material, Abfall, Ökologie und Managementprozesse und gibt Gebäuden eine Bewertung, die auf diesen wissenschaftlichen Auswertungen basiert von „Gut“, „Sehr gut“, „Ausgezeichnet“ und „Hervorragend“. Durch die Aufstellung dieser Ziele, die über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehen, fördert BREEAM mehr Nachhaltigkeit und Innovation.

Die Daikin Werke in Belgien und in der Tschechischen Republik sowie die VRV-, Sky Air-, Daikin Altherma-, Split- und Kaltwassersatz-Systeme sind alle nach BES 6001 zertifiziert. Diese Zertifizierung sorgt für sozial gerechte, ökonomische und umweltverträgliche Beschaffung in der gesamten Lieferkette. BES 6001 ist offiziell von BREEAM anerkannt, und mit BES 6001 zertifizierten Produkten in Ihrem Gebäude erhöht sich Ihre BREEAM-Bewertung deutlich.