Zum Hauptinhalt wechseln

Familie Scholl

Als Elektrotechnik Meister weiß Udo Scholl, was heute technisch möglich ist, um das eigene Haus fit für die Zukunft zu machen: Seit September 2022 beheizt er sein 25 Jahre altes Haus klimafreundlich mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe von Daikin. Die Warmwasseraufbereitung erfolgt durch die thermische Solaranlage Daikin Solaris und ein Teil des benötigten Stroms wird von der eigenen Photovoltaikanlage erzeugt. „Mit der neuen, modernen Gebäudetechnik haben wir unser Haus aufgewertet und sparen jährlich etwas mehr als 1.000 € im Vergleich zur alten Öl-Heizung. Hinzukommt, dass wir jetzt schon vorbereitet sind auf die technischen und gesetzlichen Anforderungen, die zukünftig kommen werden“, freut sich Udo Scholl.

 

Hochtemperatur-Wärmepumpe heizt auch mit bestehenden Heizkörpern zuverlässig

Das Einfamilienhaus im hessischen Haina (Kloster) wurde 1998 von Familie Scholl gebaut. Bis zum Einbau der Wärmepumpe wurde das 220 m2 große Haus mit einer Öl-Heizung beheizt. Jetzt versorgt eine Daikin Altherma 3 H HT mit 16 kW Leistung das Einfamilienhaus mit Heizungswärme und Warmwasser. „Wir hatten uns von einigen Herstellern Wärmepumpen angeschaut. Da wir aber mit Heizkörpern heizen und keine Fußbodenheizung haben, brauchten wir eine Hochtemperatur-Wärmepumpe. In diesem Bereich gibt es sehr wenige geeignete Produkte, daher haben wir uns für die Daikin Wärmepumpe entschieden“, erklärt Udo Scholl. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 H HT wurde speziell für die Heizungsmodernisierung entwickelt. Sie erreicht Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C – bei minus 15 °C Außentemperatur. Damit ist sie eine optimale Lösung für Bestandsgebäude und eignet sich für den einfachen Austausch von Gas- und Öl-Geräten. So kann Familie Scholl auch weiterhin mit ihren bestehenden Heizkörpern heizen und musste auch keine weiteren Renovierungsarbeiten wie eine zusätzliche Dämmung am Haus vornehmen. Der Heizungstausch ist auch in älteren Gebäuden ganz einfach möglich.

Flexible Montage und höchster Warmwasserkomfort

Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe besteht aus einem Innen- und einem Außengerät. Das Außengerät der Daikin Altherma 3 H HT ist mit nur 35 dB(A) (in drei Metern Abstand) besonders geräuscharm und eignet sich so auch für dichtbesiedelte Wohngebiete und kleine Grundstücke. Bei Familie Scholl steht das Außengerät im Garten an der Hausrückseite.

Für das Außengerät der Baureihe Daikin Altherma 3 H HT stehen drei verschiedene Modelle von Inneneinheiten zur Auswahl, was ein Maximum an Flexibilität bei der Installation bietet. Udo Scholl hat sich für die Variante Daikin Altherma 3 H HT ECH2O entschieden. Bei dieser Komplett-Lösung ist im Standgerät die Wärmepumpentechnik und der 500 Liter Wärmespeicher mit ECH2O-Technologie integriert. Das ECH2O-Prinzip bietet höchsten Warmwasserkomfort und -hygiene, denn Speicher- und Trinkwasser sind hier getrennt voneinander und die Warmwassererhitzung erfolgt im Durchlaufprinzip. Das bedeutet, dass Ablagerungen von Schlamm, Rost, Sedimenten oder gar die Vermehrung gesundheitsgefährdender Legionella-Bakterien, wie sie bei vielen großvolumigen Warmwasserspeichern auftreten können, unmöglich sind.

Einbindung weiterer Wärmequellen

Ein weiterer Vorteil des Kombi-Standgeräts ist, dass es offen für zusätzliche Wärmequellen ist. So ist auch ein Pelletofen mit Wassertasche, der bei Familie Scholl im Flur im Erdgeschoß steht, an die Wärmepumpe angeschlossen und liefert zusätzliche Wärmeenergie. Die thermische Solaranlage Daikin Solaris ist mit drei Kollektoren ebenfalls an die Wärmepumpe angeschlossen. Sie unterstützt bei der Trinkwassererwärmung und liefert ebenfalls Heizungswärme. An kalten Wintertagen nutzt Familie Scholl ihren gemauerten Brennholzspeicherkamin, der für zusätzliche, wohlige Wärme im Wohnzimmer sorgt.

Photovoltaik-Anlage produziert ein Viertel des Strombedarfs

Bereits 2013 hat Udo Scholl für die Stromerzeugung auf dem Hausdach eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 8,89 kWp installiert. „Photovoltaik ist die ideale Ergänzung zur Wärmepumpe und jetzt können wir einen Großteil des Stroms auch für die Wärmepumpe nutzen“, sagt Udo Scholl. Im Zeitraum September 2022 bis August 2023 stand dem eigens erzeugten Strom von 3.131 kWh ein Stromverbrauch von 12.157 kWh gegenüber. Das bedeutet, dass Familie Scholl 25,75 % ihres benötigten Stroms selbst produziert.

 

Weniger Kosten und CO2-Emissionen: Über 1.000 € Ersparnis gegenüber Öl-Heizung

Mit der Öl-Heizung lag der Jahres Heizölverbrauch bei durchschnittlich 2.200 Liter, bei einem aktuellen Heizölpreis von 115,37 €/100 L ergibt das einen jährlichen Heizkostenpreis von 2.538 €. Der Jahresverbrauch der Wärmepumpe (Heizung und Warmwasser) lag bei 6.048 kWh, hiervon ist der Eigenverbrauch der PV-Anlage von 1.557 kWh (27,75 %) abzuziehen.

Das ergibt Stromkosten von 1.482 € (bei einem Heizstrompreis von 33 Ct/kWh). „Im Vergleich zum Heizöl sparen wir also 1.056 € ein“, rechnet Udo Scholl, der seine Verbräuche genau im Blick hat. „Der Eigenverbrauchsanteil von 25,75 % senkt natürlich auch die Stromkosten für den Haushaltsstrom und den Ladestrom des E-Autos. Ferner erziele ich durch den Verkauf des Überschussanteils einen Ertrag von 900 € (16 Ct/kWh) jährlich.“

Smarte Bedienung per App

Seine Wärmepumpe kann Familie Scholl einfach und intuitiv mit der benutzerfreundlichen Onecta App ganz bequem mit dem Smartphone steuern – egal ob von Zuhause oder unterwegs. Mit der App können Thermostate bedient und Temperaturzeitpläne programmiert werden sowie der Energieverbrauch nachvollzogen werden. Die Onecta App verfügt auch über eine Sprachsteuerung, die mit Smart-Home-Systemen wie Google Assistant oder Amazon Alexa kompatibel ist.

 

 

Fazit – Zukunftssicher und Bezahlbar

Sollte es einen extrem kalten und durch trübe Tage gezeichneten Winter geben, kann die zusätzlich benötigte Wärmeenergie vom Pelletofen, Speicherofen und von der zusätzlichen Elektroheizung (9 kW im 500 L Wärmespeicher) ergänzt werden. Selbst bei einem technischen Ausfall der Außeneinheit kann die Inneneinheit weiter betrieben werden. Diese nutzt dann als Energiequelle den Pelletofen, die Solarthermie, die PV-Anlage und die Zusatzheizung. 

Der Wert unserer Immobilie hat sich durch das neue Heizsystem erheblich gesteigert
Udo Scholl, Hausbesitzer

Das Endergebnis

Finden Sie Ihren DAIKIN Partner

Hier finden Sie DAIKIN Partner in Ihrer Nähe mit unserer interaktiven Karte. Ihre Ansprechpartner für Klimatisierung, Heizung und Frischluft.

Weitere Referenzen