Inspiration und Informationen von DAIKIN
Lassen Sie sich von der Welt der DAIKIN Wärmepumpen inspirieren: Schauen Sie hin, lernen und entdecken Sie, wie Sie mit unseren Lösungen Ihr Zuhause umgestalten können.
Inspiration
Familie Mihm - Buttlar
Abschied von der Öl-Heizung: Familie Mihm heizt seit einem Jahr zufrieden mit Wärmepumpe. Leidglich die Heizungsanlage wurde ausgetauscht.
Familie Freiburger - Heilbronn
Das Ehepaar Freiburger kann nach dem Austausch der Ölheizung gegen eine moderne Wärmepumpe klimaschonend heizen und kühlen.
An weiteren Familienstorys interessiert?
Kurz erklärt
Lehnen Sie sich zurück und erfahren Sie in unseren speziell für Sie zusammengestellten Kurzgeschichten alles Wissenswerte über unsere Lösungen.
Weitere Informationen
Informationen erhalten Sie von einem Fachbetrieb, unseren DAIKIN Kundenberatern oder in unserem Konfigurator.
Die meisten Wärmepumpen bestehen aus einem Innen- und einem Außengerät. Jedes Gerät erzeugt im Betrieb einen Schallpegel, der in der Regel in dB(A) gemessen wird und auf einer Skala zwischen 0 dB(A) und 140 dB(A) liegt.
Wenn wir uns die Werte der Schallpegel ansehen, dann sehen wir auch Daten zu Schallleistungspegeln und Schalldruckpegeln.
Der Schallleistungspegel ist der direkt an der Quelle gemessene Schallpegel.
Der Schalldruckpegel ist der Schallpegel, der in einem bestimmten Abstand (normalerweise 1,5 bis 2 m) von der Quelle gemessen wird.
Die Innengeräte der DAIKIN Wärmepumpen erzeugen im Allgemeinen einen Schalldruckpegel von etwa 30 dB(A), was etwa der Lautstärke flüsternder Personen entspricht.
Bei den Außengeräten, die in einer breiteren Auswahl an Leistungsklassen angeboten werden, liegt der Schalldruckpegel zwischen 40 dB(A) und 62 dB(A), was mit dem Zwitschern von Vögeln bzw. einer Unterhaltung von Personen vergleichbar ist.
Die typische Lebensdauer einer Wärmepumpe liegt im Allgemeinen zwischen 15 und 20 Jahren und hängt von einigen Faktoren ab. Zum Beispiel von der Wartung. Obwohl Wärmepumpen eine wartungsarme Lösung sind, kann eine jährliche Wartung durch Ihren Fachbetrieb oder Servicepartner die Lebensdauer verlängern.
Nein, tun sie nicht! Eine DAIKIN Luft-Luft-Wärmepumpe („Klimaanlage“) kann jedoch die Symptome von Allergien lindern. In allen DAIKIN Klimaanlagen finden sich verschiedene Filter: Geruchsfilter mit Titanapatit, Allergenfilter auf Silberbasis und/oder Flash Streamer. Diese Filter entfernen Staub und Bakterien zum großen Teil aus der Luft. Bei sachgerechter Wartung der Klimaanlage und regelmäßiger Reinigung sorgen diese Filter für saubere und gesunde Luft im Raum.
Was ist die Funktion eines Luftreinigers?
Luftreiniger sind in der Lage, Schadstoffe, Allergene und andere unerwünschte Partikel aus der Luft zu entfernen. Unsere Luftreiniger sind mit verschiedenen technischen Komponenten wie elektrostatischen HEPA-Filtern, Aktivkohlefiltern und Ionisatoren ausgestattet. Diese Komponenten erfassen Schadstoffe und sorgen so für deutlich sauberere Luft.
Die fünf Vorteile eines Luftreinigers
Ein Luftreiniger in Ihrem Zuhause und auch an Ihrem Arbeitsplatz bietet vielerlei Vorteile wie:
– Bessere Raumluftqualität durch Entfernen von Schadstoffen wie Staub, Pollen, Haaren von Haustieren, Schimmelsporen und Tabakrauch aus der Luft
– Linderung von Symptomen bei Allergien und Asthma durch Entfernen von Allergenen aus der Luft
– Herausfiltern von Geruchsstoffen wie Tabakrauch, Küchendünste und Chemikalien durch Aktivkohlefilter und weitere Reinigungssysteme
– Besserer Schlaf ist einer der wesentlichen Vorteile von Luftreinigern. Ein Luftreiniger entfernt Schadstoffe und Allergene aus der Luft und sorgt für eine sauberere und behaglichere Atmosphäre beim Schlafen.
– Behaglichere und angenehmere Atmosphäre im Lebens- und Arbeitsumfeld dank von Schadstoffen und Allergenen gesäuberter Luft
Ja, Wärmepumpen können an Systeme sowohl mit alten als auch neuen Heizkörpern angeschlossen werden.
Sollten in Ihrem Haus Heizkörper vorhanden sein, können Hochtemperatur-Wärmepumpen oder Hybrid-Wärmepumpen (wenn Sie einen Gas-Heizkessel ersetzen) problemlos an diese Anlage angeschlossen und die vorhandenen Rohrleitungen genutzt werden, ohne dass die Heizkörper ausgetauscht oder weitere Arbeiten durchgeführt werden müssen.
Ein wirkungsvolles Lüftungssystem kann auf drei Arten zur Senkung der Wohn- und Haushaltskosten beitragen. Diese sind:
1) Energieeinsparungen: Ein System zur Wärmerückgewinnung (die wirkungsvollste Möglichkeit zur Senkung von Kosten) trägt wesentlich zum Einsparen von Energie bei. Ein solches System überträgt Wärme aus der abgeführten Luft auf die zugeführte Frischluft und hält auf diese Weise die Temperaturen konstant. Dadurch sinken der Heizbedarf und somit auch die Energiekosten.
2) Niedrigere Heiz- und Kühllasten: Durch das Zuführen von Außenluft und das Abführen verbrauchter Raumluft trägt das Lüftungssystem zur Senkung der vom HLK-System zu bewältigenden Heiz- und Kühllasten bei. Dies wiederum verlängert die Lebensdauer der HLK-Anlagen. Und senkt damit die Wartungskosten.
3) Linderung von Allergien und Asthma: Das System entfernt gesundheitsschädliche Schwebstoffe aus der Luft und kann so zur Linderung der Symptome von Allergien und Asthma beitragen.
Blog
Wir haben alles Wissenswerte über unsere Lösungen, Nachhaltigkeit im Wohnbereich und Möglichkeiten zur Klimatisierung Ihres Zuhauses zusammengetragen.
Sie möchten mehr erfahren?