Zum Hauptinhalt wechseln

Sie können mehrere Räume heizen oder kühlen. Und so wird’s gemacht:

Luft-Luft-Wärmepumpen (auch „Klimaanlagen“ genannt) sind ausgesprochen flexibel und vielseitig einsetzbar: Die Geräte können mehrere Räume gleichzeitig heizen oder kühlen. Sie müssen sich nur für das passende System und die entsprechende Anzahl an Innengeräten entscheiden, um überall optimalen Raumkomfort genießen zu können. Diese Möglichkeiten bestehen:

Wie viele Räume kann ich mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe heizen oder kühlen?

Luft-Luft-Wärmepumpen können mehrere Räume gleichzeitig heizen oder kühlen. Die Geräte sind Split-Geräte. Das heißt, im Außenbereich Ihres Zuhauses wird ein Außengerät installiert, das seinerseits mit einem oder mehreren Innengeräten verbunden ist. Die Geräte entziehen der Außenluft Wärme und verteilen diese Wärme bei einer Wunschtemperatur in die Innenräume.

Es stehen drei Systemtypen zur Auswahl.

Monosplit-Systeme bestehen aus einem Außen- und einem Innengerät. Sie können einen Bereich heizen oder kühlen und funktionieren meist am besten in kleineren, offen geschnittenen Wohneinheiten.

Die Innengeräte können wandmontiert oder bodenstehend sein, auch Deckeneinbaugeräte sind verfügbar. Das Design aller DAIKIN-Modelle fügt sich nahtlos in Ihre Räume ein.

Multi-Systeme Ein Außengerät kann mit bis zu fünf Innengeräten verbunden werden, sodass die Temperatur in mehreren Räumen gleichzeitig geregelt werden kann. So wird das Beste aus dem Außengerät herausgeholt und die höchstmögliche Flexibilität geboten.

In den einzelnen Räumen können nach Stil und Größe unterschiedliche Innengeräte verbaut werden, um den Anforderungen des Raums und Ihren Vorlieben gerecht zu werden. Damit können Sie zum Beispiel im Schlafzimmer ein kleineres Gerät einsetzen und im Wohnbereich ein größeres, leistungsstärkeres.

Jede Einheit kann individuell per Fernbedienung oder App gesteuert werden, sodass Sie für verschiedene Räume verschiedene Temperaturen einstellen können.

Multi+-Systeme heizen bzw. kühlen nicht nur, sondern stellen auch Warmwasser bereit. Ein Außengerät kann an einen 90- oder 120-Liter-Warmwasserspeicher und bis zu drei Innengeräte angeschlossen werden. Das entspricht typischerweise dem Bedarf einer Wohneinheit von bis zu 80 m².

Kann ich einzelne Räume kühlen, während ich andere heize?

Nein. Sie können zwar für unterschiedliche Innengeräte verschiedene Zieltemperaturen einstellen, sodass ein Raum stärker geheizt oder gekühlt wird als andere, aber Luft-Luft-Wärmepumpen können nur entweder heizen oder kühlen.

Brauche ich für jedes Zimmer eine Luft-Luft-Wärmepumpe?

Nein, Sie brauchen nicht für jedes Zimmer ein eigenes Gerät. DAIKIN bietet Luft-Luft-Wärmepumpen mit einer Kapazität von 1,5 kW bis 7 kW, sodass sie auch große Flächen heizen oder kühlen können. Mit einem Multi-System besteht gegebenenfalls die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt ein zusätzliches Innengerät zu installieren. Jedes Außengerät kann mit bis zu fünf Innengeräten verknüpft werden.

Maximale Flexibilität für mehrere Räume

So erhalten Sie gleichzeitig maximale Flexibilität und diskreten Betrieb bei optimaler Leistung und außergewöhnlicher Energieeffizienz in mehreren Räumen. DAIKIN Produkte sind einfach in der Einrichtung und Wartung und bieten Ihnen für jeden Bereich Ihres Zuhauses die passende Temperatur.