Zum Hauptinhalt wechseln

Erneuerbare Energien werden aus natürlichen Ressourcen gewonnen. Erfahren Sie, warum sie so wichtig sind und welche Vorteile sie bringen.

Erneuerbare Energien sind von enormer Bedeutung. Viele Länder sind mit noch nie dagewesenen hohen Kraftstoffpreisen und klimabedingten Umweltauswirkungen konfrontiert. Erneuerbare Energien bieten dagegen Kosteneffizienz und sind besser für unsere Gesundheit und die der Welt um uns herum. Die erneuerbaren Energieträger sind vielfältig und reichen von Sonnen- und Windenergie bis hin zu Wasserkraft, Gezeitenenergie, Erdwärme und Biomasse.

 

 

Die Vorteile erneuerbarer Energie

Die Vorteile der Umstellung auf erneuerbare Energiequellen liegen auf der Hand, nicht zuletzt die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und unseres Planeten.

Durch die Nutzung erneuerbarer Energie werden die durch fossile Brennstoffe verursachten Emissionen vermieden. Fossile Brennstoffe verursachen schädliche Abgase, die öfter zu Atemwegserkrankungen führen und zur globalen Erwärmung beitragen.

Systeme mit erneuerbaren Energien erfordern weniger Wartung. Also sinken die Kosten, weil sie Kraftwerke ersetzen, die teuer im Betrieb sind. Fossile Brennstoffe werden in spätestens 60 Jahren völlig erschöpft sein, aber wir werden immer Sonnenenergie sowie Wind- und geothermische Energie zur Verfügung haben.

Darüber hinaus verringern erneuerbare Energien unsere Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen. Politische Krisen beeinflussen die Brennstoffpreise weltweit. Erneuerbare Energie bedeutet Unabhängigkeit von Energieimporten.

Was bringt erneuerbare Energie?

Erneuerbare Energien sparen Geld. Solarenergie wird aus der Energie des Sonnenlichts gewonnen und in Wärme, Strom oder Warmwasser umgewandelt. Photovoltaik-Systeme wandeln Sonnenlicht durch Solarzellen in Strom um. Langfristig können dadurch Energiekosten eingespart werden, aber auch schon kurzfristig können Sie Ihre Rechnungen senken.

Windparks nutzen Turbinen, um Windkraft in Strom umzuwandeln. Systeme für erneuerbare Windenergie werden in verschiedenen Ausführungen angeboten, von kommerziellen Systemen bis hin zu einzelnen Turbinen.

Ein System für erneuerbare Energie verbraucht viel weniger Energie als ein System mit Verbrennung. Eine von Energy & Environmental Science durchgeführte Studie zeigt, dass der Energieverbrauch weltweit um 56 % sinkt, wenn das Stromnetz mit erneuerbaren Energieträgern betrieben wird. Das liegt an der Effizienz von Elektrofahrzeugen und der elektrifizierten Industrie, die den Energiebedarf für die Gewinnung fossiler Brennstoffe verringert. Ebenso trägt die Effizienz von elektrisch betriebenen Wärmepumpen dazu bei.

Luft-Luft-Wärmepumpen entziehen der Außenluft Wärme und heizen damit Ihr Haus. Luft-Wasser-Wärmepumpen übertragen die Wärme aus der Außenluft auf Wasser, das durch Heizkörper oder eine Fußbodenheizung strömt und so Ihre Räume erwärmt. Auch für Warmwasser wird auf diese Weise gesorgt. Sole-Wasser-Wärmepumpen entziehen dem Wasser in den unter der Erde verlaufenden Rohrleitungen Wärmeenergie und pumpen es zu einem Wärmetauscher im Haus.

Wärmepumpen arbeiten effizienter als andere Systeme. Der Verdichter und die Pumpen benötigen zwar Elektroenergie, aber sie verbrauchen weniger als die Wärmemenge, die sie von außen beziehen.

Werden die gesundheitlichen und sozialen Vorteile hinzugezählt, liegt die Entscheidung für erneuerbarer Energien klar auf der Hand.