Zum Hauptinhalt wechseln

Sind Wärmepumpen die Investition wert? Werfen wir einen Blick auf die Vor- und Nachteile der Installation einer Wärmepumpe in Ihr Haus.

Neben der Terrasse installiertes Außengerät eines Wärmepumpensystems

Die Welt bewegt sich weg von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Systemen. Das macht Wärmepumpen zu einer beliebten Alternative. Wir alle pflegen unterschiedliche Lebensstile, und es gibt viele verschiedene Arten von Wärmepumpen, die zu unseren unterschiedlichen Bedürfnissen passen. Bevor Sie eine größere Investition wie eine Wärmepumpe für Ihr Haus tätigen, sollten Sie sich über die Vor- und Nachteile im Klaren sein.

Vielseitigkeit und Flexibilität

Abgesehen von finanziellen und ökologischen Gründen sind Wärmepumpen eine vielseitige Lösung für jedes Haus. Mit Wärmepumpen können Sie sowohl Einfamilienhäuser als auch Reihenhäuser oder Apartmentbauten heizen, mit Warmwasser versorgen und auch kühlen und so zu jeder Zeit für den gewünschten Komfort sorgen. Außerdem können die meisten Wärmepumpen über eine App geregelt werden, sodass Sie – egal wo Sie sind – immer die Kontrolle haben.

Umweltfreundlicher

Ein wesentlicher Faktor bei der Umstellung auf Wärmepumpen ist der Bedarf an im Vergleich zu mit fossilen Brennstoffen betriebenen Systemen umweltfreundlicheren Alternativen.

Wärmepumpen arbeiten hauptsächlich mit erneuerbarer Energie. Sie verbrauchen weniger Elektroenergie und verursachen kaum lokale Emissionen – und in einigen Fällen, je nach Elektrizitätsquelle, überhaupt keine Emissionen.

Aufgrund der Nutzung erneuerbarer Quellen wie Luft, Erdreich und Wasser können Wärmepumpen viel nachhaltiger heizen und Warmwasser bereiten als herkömmliche Systeme.

Weniger Wartungs- und Serviceaufwand

Wärmepumpen haben einen robusten Aufbau und nur wenige bewegliche Teile. Das bedeutet, dass der Aufwand für Wartung, Service und Reparaturen gering ist, insbesondere im Vergleich zu einem herkömmlichen Heizkessel. Wärmepumpen erfordern nur einmal im Jahr eine allgemeine Wartung und Inspektion.

Rentabilität der Investition

Denken Sie an die niedrigeren Energiekosten, die staatlichen Subventionen und den geringeren Wartungsbedarf. Somit liegt auf der Hand, dass Wärmepumpen eine weitaus höhere Rendite bieten als Heizsysteme, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Darüber hinaus steigert der Einbau einer Wärmepumpe meist auch den Wert einer Immobilie, sodass Sie beim Verkauf Ihres Hauses eine höhere Rendite erzielen.

Die Nachteile von Wärmepumpen

Eine der größten Herausforderungen bei einer Wärmepumpe sind die Kosten für die Beschaffung und die Installation. Der Preis hängt davon ab, wo Sie wohnen und für welche Art von Wärmepumpe Sie sich entscheiden. Viele Länder locken zwar mit Subventionen, um die Anfangskosten auszugleichen, aber Wärmepumpen können eine erhebliche Anfangsinvestition erfordern, mehr als ein Gas-Heizsystem. Der Gewinn ist letztendlich von den Preisen für Strom, Gas bzw. Öl abhängig, und diese Preise sind in unterschiedlichen Ländern sehr unterschiedlich.

Die Anfangsinvestitionen werden durch sehr niedrige Betriebskosten kompensiert, da 75 % des Betriebs durch erneuerbare Energie abgedeckt werden, für die keine Kosten anfallen. In Anbetracht der Gesamtnutzungsdauer des Produkts ergibt das ein attraktives Heizsystem.

Die Installation einer Wärmepumpe kann jedoch kompliziert sein. Vor der Installation einer Wärmepumpe muss Ihr Fachbetrieb bestimmte Aspekte wie die aktuelle Wärmebewegung oder den Grad der Isolierung in Ihrem Haus, die örtliche Geologie, wenn Sie eine Sole-Wasser-Wärmepumpe in Betracht ziehen, und Ihren individuellen Heiz- und Kühlbedarf kennen.

Recherche und Planung

Einer unserer Installateure wird Sie nach Ihrer ersten Recherche bei der Entscheidungsfindung unterstützen, damit Sie wirklich die beste Wahl treffen können.

Überprüfen Sie die Wärmedämmung Ihres Hauses, und überlegen Sie, ob Sie Wärmedämmungsarbeiten priorisieren sollten.

Das Installieren einer Wärmepumpe erfordert mehr Vorausplanung als das Installieren eines mit einem fossilen Brennstoff betriebenen Heizkessels. Es ist wichtig, die passende Größe des Geräts zu bestimmen, um sicherzustellen, dass Ihre Heizung effizient und wirtschaftlich arbeitet. Eine detaillierte, genaue Berechnung der Wärmeverluste hilft beim Ermitteln der notwendigen Größe, wobei auch der Typ der im Haus verwendeten Wärmeverteiler zu berücksichtigen ist. Das erledigt ein DAIKIN Fachbetrieb für Sie. Mit unserem Solution Recommender können Sie zudem selbst eine erste Einschätzung vornehmen.