Zum Hauptinhalt wechseln

So werden Heizkörper und Wärmepumpen für ein effizientes Heizen von Wohnräumen kombiniert

Möchten Sie effizientes, kohlenstoffarmes Heizen Ihres Zuhauses genießen, ohne dass alle Ihre Heizkörper ausgetauscht werden müssen? Moderne Luft-Wärmepumpen können mit den meisten vorhandenen Heizkörpern verwendet werden und sorgen so für Kosteneinsparungen und geringere Emissionen. Diese Möglichkeit hängt vom Heizkörpertyp, von der Vorlauftemperatur, der Systemauslegung und der richtigen Dimensionierung ab. Eine Aufrüstung auf Niedertemperatur- oder Aluminium-Heizkörper steigert Effizienz und Komfort. In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Wärmepumpen und Heizkörper zusammenarbeiten können, welche Heizkörpertypen am besten geeignet sind, welche Aspekte Sie bei der Installation beachten müssen und wie Sie ein kostengünstiges, aber leistungsstarkes System planen können.

Können Wärmepumpen mit Heizkörpern kombiniert werden?

Ja, Wärmepumpen können mit Heizkörpern kombiniert werden. Leider ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Wärmepumpen eine Fußbodenheizung erfordern und mit herkömmlichen Heizkörpern, die für Brennwertkessel ausgelegt sind, einfach nicht funktionieren können. Tatsächlich können die meisten neuen und vorhandenen Heizkörperinstallationen in Kombination mit einem Luft-Wärmepumpensystem sehr effizient arbeiten. Viele Heizkörper für Wohnräume sind mit Wärmepumpen kompatibel, sodass Sie nicht immer ein komplett neues Heizkörpersystem benötigen.

Die zunehmende Beliebtheit von Luft-Wärmepumpen bei Renovierungen und Neubauten ist auf die Bemühungen zurückzuführen, das Heizen zu dekarbonisieren und die Betriebskosten zu senken. Bestimmte Wärmepumpenmodelle können beispielsweise Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C oder mehr erreichen, sodass sie mit Heizkörpern kombiniert werden können, die ursprünglich für Brennwerttechnik ausgelegt waren.

Wärmepumpen können zwar mit Heizkörpern betrieben werden, jedoch müssen für die Gewährleistung einer optimalen Leistung wichtige Faktoren wie die Größe der Heizkörper, die Vorlauftemperatur und die Systemauslegung berücksichtigt werden.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Eine Luft-Wärmepumpe entzieht der Außenluft Wärme und überträgt sie an den Heizkreislauf Ihres Hauses. Der Prozess ähnelt dem eines Kühlschranks, nur umgekehrt: das Außengerät saugt Außenluft an, das Kältemittel verdampft, wird komprimiert, um seine Temperatur zu erhöhen, und die entstehende Wärme wird dann an das im Haus zirkulierende Wasser übertragen.

Im Vergleich zu Erdwärmesystemen, die Wärme aus dem Boden oder Grundwasser beziehen, sind Luftwärmesysteme in der Regel kostengünstiger bei der Installation und erfordern weniger aufwendige Erdarbeiten, können jedoch unter extrem kalten Bedingungen nur eine etwas geringere Effizienz erreichen.

Ein typischer Wärmepumpenzyklus: Umgebungsluft oder Boden → Kältemittel-Wärmetauscherwendel → Verdichter (erhöht die Temperatur) → Verflüssiger → Wärmetauscher → Warmwasser zirkuliert zu Heizkörpern.
Das Warmwasser wird dann durch Heizkörper oder andere Wärmestrahler gepumpt und gibt die Wärme an die Räume ab.

Informationen zur Wasseraustrittstemperatur in Wärmepumpen

Der Begriff Wasseraustrittstemperatur (auch Vorlauftemperatur genannt) bezieht sich auf die Temperatur des Wassers, wenn es die Wärmepumpe verlässt und in den Heizkreislauf eintritt – egal, ob in Heizkörper oder in eine Fußbodenheizung. Dieser Parameter ist wichtig, da die Wärmeabgabe der Heizkörper direkt davon abhängt, wie heiß das Wasser ist. Beispielsweise sind herkömmliche Hochtemperatur-Heizkörper für Vorlauftemperaturen von etwa 70–75 °C ausgelegt.

Hochtemperatur-Wärmepumpen können Wasser mit einer Temperatur von bis zu ca. 75 °C liefern, sogar bei Außentemperaturen von bis zu -10 °C. Dank dieser Eigenschaft können Wärmepumpen in vielen Fällen auch mit herkömmlichen Heizkörpern betrieben werden.

Durch diese Fähigkeit, Temperaturen bis zu 75 °C zu erreichen, sind moderne Hochtemperatur-Wärmepumpen mit den meisten Heizkörpersystemen kompatibel, auch mit älteren Systemen. Ältere Heizkörper wurden ursprünglich für höhere Wassertemperaturen ausgelegt; aber mit der Möglichkeit, ähnliche Wärmemengen zu liefern, können sie weiterhin eine angenehme Raumheizung gewährleisten, ohne dass ein vollständiger Austausch aller Heizkörper erforderlich ist. Dadurch wird eine Aufrüstung auf eine Wärmepumpe für bestehende Häuser sowohl praktisch als auch kostengünstig.

Hohe Wassertemperaturen vs. Effizienz – der Kompromiss

Bei Wärmepumpensystemen kann ein Kompromiss zwischen der Wassertemperatur und der Systemeffizienz erreicht werden; die Effizienz wird in der Regel anhand des Saisonalen Leistungskoeffizienten (SCOP) gemessen. Je höher die erforderliche Wassertemperatur ist (z. B. um einen für hohe Temperaturen ausgelegten Heizkörper zu versorgen), desto mehr muss die Wärmepumpe arbeiten und desto niedriger wird die Effizienz. Dies spiegelt sich in einem fallenden SCOP bei steigender Wasseraustrittstemperatur wider.

Wenn Heizkörper für den Niedertemperaturbetrieb ausgelegt sind und der Durchfluss geringer gehalten wird, erzielt das System eine bessere Leistung. Wenn eine Wärmepumpe beispielsweise Wasser mit einer Temperatur von 70 °C statt 45 °C liefern muss, wird pro Wärmeeinheit mehr Elektroenergie benötigt, sodass der SCOP-Wert sinkt und die Betriebskosten steigen.

Aus diesem Grund werden Niedertemperatur-Heizsysteme wie Fußbodenheizungen oder überdimensionierte Heizkörper empfohlen. Diese Systeme ermöglichen einen effizienteren Betrieb der Wärmepumpe, halten die Wassertemperaturen niedriger und senken die Energiekosten.

Heizkörpertypen und Leistung

Für die Hausheizung stehen verschiedene Arten von Heizkörpern zur Verfügung, die an einen Wasserkreislauf angeschlossen werden. Mit genauen Kenntnissen zu den Unterschieden können Sie fundierte Entscheidungen über Ihr Heizsystem treffen:

  • Flachheizkörper (flache Stahlpaneele): Der gängigste Typ sind flache Stahlpaneele, die Wärme effizient abgeben und sich nahtlos in modernes Interieur einfügen. Sie erzielen gute Leistungen bei niedrigen Wassertemperaturen.
  • Handtuchheizkörper: Diese sind typischerweise in Badezimmern zu finden, sorgen dort für Wärme und bieten gleichzeitig einen praktischen Platz zum Trocknen von Handtüchern.
  • Aluminiumheizkörper (leicht, hohe Wärmeleitfähigkeit): Diese Heizkörper sind leicht und bieten eine ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit; sie heizen sich schnell auf und kühlen schnell ab, sodass sie eine bessere Temperaturregelung und Energieeffizienz ermöglichen.
  • Gusseisenheizkörper: Derartige Hochtemperaturheizkörper sind häufig in älteren oder denkmalgeschützten Häusern zu finden.

Jeder Heizungstyp bietet einzigartige Leistungsmerkmale. Die Heizleistung eines Heizkörpers wird durch seine Oberfläche, den Temperaturunterschied zwischen der Heizkörperoberfläche und der Raumluft sowie die Vorlauftemperatur des zugeführten Wassers bestimmt.

Bei einer bestimmten Vorlauftemperatur gibt ein Heizkörper mit einer größeren Oberfläche oder einer höheren Wärmeleitfähigkeit mehr Wärme ab. Bei niedrigeren Vorlauftemperaturen (wie sie typischerweise bei Wärmepumpen auftreten) müssen Heizkörper möglicherweise größer sein oder aus leitfähigeren Materialien bestehen, um die erforderliche Leistung zu erbringen.

Aluminiumheizkörper – ideale Partner für Wärmepumpen

Aluminiumheizkörper eignen sich besonders gut für Niedertemperatur-Wärmepumpensysteme. Aluminium hat im Vergleich zu Stahl oder Gusseisen eine sehr hohe Wärmeleitfähigkeit, wodurch Wärme schneller aufgenommen wird und die Aufheizzeiten kürzer sind. Aluminiumheizkörper verbrauchen beispielsweise weniger Wasser und erreichen schneller die gewünschte Temperatur, sodass auch weniger Energie verschwendet wird.

Darüber hinaus sind sie leichter, einfacher zu installieren (insbesondere an Wänden, die keine schweren Heizkörper tragen können) und oft in einem modernen Design gehalten, sodass sie für Renovierungen attraktiv werden. Da Wärmepumpen bei niedrigeren Wassertemperaturen effizienter arbeiten, kann mit Heizkörpern, die sich schnell aufheizen und bei niedrigeren Temperaturen effektiv Wärme abgeben, die Gesamtleistung des Systems erheblich verbessert werden.

In der Praxis kann ein Haushalt, der einen für 70 °C ausgelegten Stahlheizkörper durch einen entsprechend dimensionierten Aluminiumheizkörper austauscht, die Installation einer Fußbodenheizung oder überdimensionierter neuer Heizkörper vermeiden.

Müssen Sie vorhandene Heizkörper ersetzen?

Bei der Installation einer Wärmepumpe müssen Sie vorhandene Heizkörper nicht unbedingt ersetzen. Dies hängt von der Größe, dem Alter, der Platzierung und dem Gesamtwärmeverlust des Hauses ab.

Eine einfache Faustregel ist die Beurteilung von Zustand, Wärmeabgabe und Platzierung.

Überprüfen Sie zunächst den Zustand Ihrer Heizkörper. Sichtbare Anzeichen von Rost, Korrosion, Undichtigkeiten oder häufige Reparaturen deuten in der Regel auf innere Abnutzung hin, die die Effizienz und Zuverlässigkeit beeinträchtigt. In diesen Fällen ist ein Austausch langfristig oft die bessere Option.

Bedenken Sie als Nächstes, wie gleichmäßig und schnell die Heizkörper den Raum erwärmen. Heizkörper, die sich nur langsam erwärmen, auch nach dem Entlüften noch kalte Teile aufweisen oder Schwierigkeiten haben, einen Raum angenehm zu temperieren, arbeiten oft nicht mehr effizient. In diesen Fällen können mit einer Modernisierung der Komfort und die Energieeffizienz verbessert werden.

Beurteilen Sie abschließend Größe und Platzierung. Größere, moderne Heizkörper, die komplett zu sehen sind und nicht durch Möbel oder Vorhänge verdeckt werden, erzielen in der Regel eine bessere Leistung, insbesondere bei niedrigeren Wassertemperaturen von Wärmepumpen. Kleinere oder ältere Heizkörper, die sehr heiß werden müssen, um einen Raum zu heizen, sind möglicherweise für einen effizienten Betrieb einer Wärmepumpe unterdimensioniert.

Letztendlich ist eine von einem qualifizierten Installateur durchgeführte Bewertung des Wärmeverlusts in jedem einzelnen Raum unerlässlich. Nur so wird sichergestellt, dass die Leistung der Heizkörper richtig auf das Wärmepumpensystem abgestimmt ist, und bestätigt, ob die bestehende Anlage ausreicht oder ob eine Aufrüstung ratsam ist.

Aufrüsten auf Niedertemperatur-Heizkörper

Die Aufrüstung auf Niedertemperatur-Heizkörper ist bei der Installation eines Wärmepumpensystems eine sinnvolle Maßnahme. Derartige Heizkörper sind für einen effizienten Betrieb bei Vorlauftemperaturen von 35–55 °C ausgelegt. Für Hausbesitzer bedeutet dies: verbesserte Kompatibilität, längere Lebensdauer der Wärmepumpe (da sie nicht bei hohen Temperaturen betrieben werden muss) und eine insgesamt bessere Leistung.

Heizkörper für Wärmepumpensysteme benötigen möglicherweise etwa die 2,5-fache Fläche eines typischen Heizkörpers für ein Brennwertsystem, um bei niedrigerer Vorlauftemperatur angenehme Wohnraumtemperaturen aufrechtzuerhalten.

Gängige Materialien für Niedertemperaturmodelle sind Aluminium- und Stahlpaneele-Heizkörper, die zwar für größere Flächen ausgelegt sind, aber in der Regel auch höhere Stückkosten mit sich bringen. Die Anschaffungskosten amortisieren sich jedoch im Laufe der Zeit durch eine bessere Effizienz und niedrigere Betriebskosten, als wenn ältere Heizkörper mit höherem Durchfluss betrieben werden müssen.

Luft-Wärmepumpen und Heizkörper in älteren Häusern

Eine häufig gestellte Frage ist, ob eine Luft-Wärmepumpe in älteren, weniger gut isolierten Häusern funktioniert, insbesondere bei Verwendung von Heizkörpern. Die Antwort lautet: Ja; Wärmepumpen werden idealerweise während einer Renovierung installiert, dennoch müssen Sie einen möglicherweise höheren Wärmeverlust berücksichtigen und die Leistungsfähigkeit der Heizkörper bewerten.

Wenn beispielsweise die vorhandenen Heizkörper große Oberflächen haben und das Haus gut isoliert ist, können sie auch für eine Wärmepumpe ausreichend sein. In vielen älteren Häusern mit hohem Wärmeverlust (massive Wände, schlechte Isolierung, Zugluft) kann jedoch erforderlich sein, größere Heizkörper oder zusätzliche Heizwärmetauscher zu installieren, um den Heizbedarf abzudecken. Dabei müssen nicht notwendigerweise alle Heizkörper ausgetauscht werden. Ein Heizkörpersystem, das für einen Gas-Brennwertkessel gerade noch ausreichend war, kann für den langsameren Durchfluss eines Wärmepumpensystems ohne Aufrüstung unzureichend sein.

Bedeutung der Dimensionierung – Abstimmung von Wärmepumpe und Heizkörper

Die richtige Dimensionierung sowohl der Wärmepumpeneinheit als auch der Heizkörper ist von entscheidender Bedeutung. Falls die Wärmepumpe im Verhältnis zum Wärmeverlust des Hauses zu klein dimensioniert ist, fehlt Ihnen der Komfort und unter Umständen besteht Frostgefahr.

Falls die Wärmepumpe dagegen überdimensioniert ist, sinkt der Wirkungsgrad und die Anschaffungskosten steigen unnötig. Ebenso dauert es länger, bis die Räume warm werden, oder sie erreichen unter Umständen nie die gewünschte Temperatur, wenn die Heizkörper für die erforderlichen Vorlauftemperaturen und den Wärmebedarf zu klein dimensioniert sind.

Bei der Dimensionierung von Heizkörpern für Wärmepumpen wird in der Regel von einem geringeren ΔT (Temperaturunterschied zwischen Wasser und Raumluft) ausgegangen, d. h. größere Heizwärmetauscher sind erforderlich, um die gleiche Leistung zu erzielen. Aus diesem Grund ist eine vollständige Berechnung des Wärmeverlusts für jeden einzelnen Raum durch einen qualifizierten Installateur unerlässlich. Im Anschluss sollte die richtige Dimensionierung der Heizkörper erfolgen und die geeignete Wärmepumpenleistung ausgewählt werden, die dem Heizbedarf der Immobilie entspricht.

Installieren eines Wärmepumpensystems mit Heizkörpern

Bei einer typischen Nachrüstung umfasst die Installation einer Luft-Wärmepumpe mit vorhandenen Heizkörpern mehrere wichtige Schritte:

  • Ausbau oder Anpassung des vorhandenen Heiz-Brennwertkessels
  • Installation eines Außengeräts und der Innengeräte
  • Überprüfung und ggf. Austausch der Rohrleitungen
  • Bewertung und mögliche Aufrüstung der Heizkörper
  • Neuausrichtung des Heizsystems und Installation von Regelungen (Thermostate und Thermostatventile)
  • Einstellung der richtigen Vorlauftemperatur und Inbetriebnahme des Systems

Zusätzliche Komponenten wie Heizkörperventile, Rohrisolierungen und Pufferspeicher können ebenfalls erforderlich sein. Moderne Hochtemperatur-Modelle (bis zu 70 °C) mit hohem Durchfluss können die Nachrüstung bestehender Heizkörper vereinfachen und den Bedarf an größeren Aufrüstungen von Heizkörpern reduzieren.

Die Beeinträchtigungen sind in der Regel moderat. Einige Rohrleitungen müssen möglicherweise angepasst und einige Heizkörper ggf. ausgetauscht werden, um die Kompatibilität mit dem Betrieb bei niedrigeren Temperaturen sicherzustellen. Hausbesitzer sollten den Zeitplan und ihre Erwartungen mit dem Installateur besprechen, einschließlich der Notwendigkeit, Heizkörper zu entlüften, Systeme zu spülen und sicherzustellen, dass die Ventile für den Betrieb bei niedrigeren Temperaturen geeignet sind.

Mit realistischen Erwartungen und sorgfältiger Planung kann die Installation einer Wärmepumpenanlage mit Heizkörpern ein überschaubares Modernisierungsprojekt bleiben und nicht zu einem überbordenden Projekt ausarten.

Was ist ein Hybrid-System, und wann ist es sinnvoll?

Ein Hybrid-Heizsystem kombiniert eine Luft-Wärmepumpe und einen vorhandenen Gas- oder Öl-Brennwertkessel oder eine andere Wärmequelle, um Spitzenlasten abzudecken oder bei Bedarf höhere Vorlauftemperaturen bereitzustellen.

In der Praxis bedeutet dies, dass bei sehr kalten Außenbedingungen, bei denen die Effizienz der Wärmepumpe naturgemäß sinkt, automatisch der Brennwertkessel zugeschaltet wird. Dieser versorgt die Heizkörper mit Wasser mit höherer Temperatur und sorgt so auch im tiefsten Winter für Komfort.

Hybrid-Systeme werden manchmal in älteren Häusern mit hohem Wärmeverlust oder Heizkörpern eingesetzt, die ursprünglich für Hochtemperatur-Systeme mit Brennwertkesseln ausgelegt waren. Sie können eine Übergangslösung sein, wenn die Dämmung, die Größe der Heizkörper oder Budgetbeschränkungen eine vollständige Umstellung auf Wärmepumpen noch erschweren.

Wenn eine Immobilie umfänglich bewertet wurde und Wärmepumpe und Heizkörper richtig dimensioniert und aufeinander abgestimmt sind, reicht in der Regel ein eigenständiges Wärmepumpensystem aus, ohne dass ein Brennwertkessel als Reserve erforderlich ist. Mit genauen Wärmeverlustberechnungen, geeigneten Heizkörpermodernisierungen und modernen Hochleistungs-Wärmepumpen, wo erforderlich, können die meisten Häuser mit einem vollelektrischen System effizient betrieben werden.

Überlegungen zur Heizleistung – Berechnung des Bedarfs

Die Größe der Heizkörper wird auf der Grundlage des Raumvolumens (oder genauer gesagt: des Wärmeverlusts), des Dämmungsgrades, der Fensterfläche und der erforderlichen Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen berechnet. Die Angabe erfolgt in Kilowatt (kW) oder Watt; das ist die Heizleistung, die erforderlich ist, um den Raum angenehm zu temperieren.

Die erforderliche Heizleistung wird in der Regel in Kilowatt (kW) angegeben, wobei 1 kW einer Heizleistung von 1.000 Watt entspricht. Dieser Wert gibt die erforderliche Wärmemenge an, um den Wärmeverlust auszugleichen und die gewünschte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.

Online-Rechner zur Berechnung der Heizkörpergröße können nur eine schnelle Schätzung liefern; für genaue Ergebnisse, insbesondere in größeren oder älteren Häusern, sollte am besten ein qualifizierter Installateur herangezogen werden, der den spezifischen Heizbedarf Ihrer Immobilie unter Berücksichtigung von Variablen beurteilen kann, die von Online-Rechnern einfach nicht erfasst werden können.

Eine genaue Dimensionierung ist besonders beim Umstieg auf ein Wärmepumpensystem wichtig; denn in diesem Fall machen die richtigen Abmessungen den entscheidenden Unterschied aus.

Handtuchheizkörper mit Wärmepumpe

In Badezimmern bieten Handtuchheizkörper (beheizte Handtuchhalter) sowohl Wärme als auch Platz zum Trocknen von Handtüchern. Bei der Verwendung mit einem Wärmepumpensystem ist jedoch Vorsicht geboten, da Handtuchheizkörper in der Regel eine kleinere Oberfläche haben und möglicherweise höhere Vorlauftemperaturen erfordern, um die gleiche Wärme wie ein größerer Flachheizkörper zu liefern.

Modelle mit niedrigerer Oberflächentemperatur können Sicherheitsvorteile bieten, insbesondere in Haushalten mit Kindern, da das Risiko von Verbrennungen durch versehentlichen Kontakt verringert wird.

Da für Wärmepumpen niedrigere Temperaturen zu bevorzugen sind, ist die richtige Dimensionierung von entscheidender Bedeutung. Falls ein Handtuchheizkörper für eine niedrigere Vorlauftemperatur zu klein dimensioniert ist, kann das Aufheizen und Erreichen des Komforts länger dauern. Wenn Sie einen Handtuchheizkörper mit einer Wärmepumpe kombinieren, sollten Sie ein Modell wählen, das für den Niedertemperaturbetrieb ausgelegt ist oder es entsprechend dimensionieren.

Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Handtuchheizkörper, der mit einem Hochtemperatur-Brennwertkessel gut funktioniert hat, mit einer Wärmepumpe automatisch auch die gleiche Leistung erbringt.

Elektroheizkörper vs. Wärmepumpenheizkörper

Elektroheizkörper haben ihre Berechtigung als Zusatzheizung. Bei Systemen für ganze Haushalte erreichen jedoch wasserbasierte Heizkörper in Kombination mit einer Wärmepumpe in der Regel bessere Effizienzen, mehr Komfort und niedrigere Betriebskosten.

Elektroheizkörper sollten eher als sekundäre denn als primäre Heizung angesehen werden. Beim Vergleich der Betriebskosten schneidet eine richtig dimensionierte und installierte Wärmepumpe, die mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet, in der Regel deutlich besser ab als eine direkte Elektroheizung.

Flächenheizkörper – traditionell, aber anpassungsfähig

Flächenheizkörper sind die klassischen Stahlpaneele-Heizkörper, die Sie in vielen Haushalten finden. Obwohl sie ursprünglich mit einem Brennwertkessel für höhere Vorlauftemperaturen (oft 70–75 °C) ausgelegt waren, können sie für ein Wärmepumpensystem kompatibel werden, falls sie für die niedrigere Vorlauftemperatur ausreichend dimensioniert sind. Die Kompatibilität hängt davon ab, ob die Heizkörper die erforderliche Heizleistung bei geringerem Durchfluss erreichen können.

Für budgetbewusste Modernisierungen kann die Beibehaltung von Flachheizkörpern (bei richtiger Dimensionierung) eine kostengünstige Alternative zum vollständigen Austausch sein. Dabei können jedoch einige Änderungen oder zusätzliche Rohrleitungen und Flächen erforderlich sein, um die Leistung eines Wärmepumpensystems sicherzustellen.

Systemdesign – Zoneneinteilung und intelligente Regelung

Bei einem Wärmepumpen-Heizsystem sind eine Einteilung in Zonen (d. h. die Unterteilung des Hauses in mehrere Heizzonen mit unabhängigen Regelungen) und intelligente Regelungen besonders wertvoll. Beispielsweise können über separate Thermostate und Thermostatventile (TRVs) Schlafzimmer, Wohnzimmer und Badezimmer individuell geregelt werden.

Mit intelligenten Thermostaten und programmierbaren Heizplänen wird unnötiges Heizen ungenutzter Zonen vermieden, wodurch eine Verschwendung reduziert und der Komfort verbessert werden. Eine geeignete Zoneneinteilung bedeutet auch, dass die Wärmepumpe besser auf den tatsächlichen Bedarf abgestimmt werden kann, sodass die Effizienz verbessert und die Zyklen reduziert werden.

Wartungstipps für Wärmepumpen- und Heizkörpersysteme

Die Wartung eines Wärmepumpen- und Heizkörpersystems ähnelt der anderer Hydroniksysteme, erfordert jedoch aufgrund der niedrigeren Vorlauftemperaturen und der Besonderheiten des Systems etwas mehr Aufmerksamkeit.

Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig, um eingeschlossene Luft zu entfernen, denn diese mindert die Leistung und führt zu kalten Teilen. Die zugehörigen Pumpen sollten jährlich gereinigt, und der Systemdruck sollte überprüft werden.

Ratsam ist, einmal jährlich einen qualifizierten Installateur mit der Überprüfung des Kältemittelstands, der Wärmepumpenleistung (SCOP), des Verdichters und des Abtauzyklus (bei Luft-Wärmepumpen) zu beauftragen. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Ineffizienzen (z. B. Heizkörper, die lange zum Aufheizen brauchen), die auf Probleme wie verschmutzte Wärmetauscherlamellen, blockierten Luftstrom oder unzureichende Heizkörpergröße hinweisen können.

Sind an Wärmepumpen angeschlossene Heizkörper laut?

Moderne Luft-Wärmepumpen und Heizkörper sind für einen leisen Betrieb ausgelegt. Während das Außengerät einer Wärmepumpe Lüftergeräusche verursachen kann, sind die an eine Wärmepumpe angeschlossenen Heizkörper nahezu geräuschlos.

Einige Innengeräte arbeiten mit einem Schallpegel von nur 43 dB; das ist leiser als eine normale Unterhaltung. Das Heizkörpersystem selbst erzeugt keine Geräusche.

Eine ordnungsgemäße Isolierung der Rohrleitungen und eine vibrationsdämpfende Befestigung des Außengeräts können die wahrgenommene Geräuschentwicklung weiter mindern, insbesondere bei Nachrüstungen, bei denen die Verlegung der Leitungen möglicherweise komplexer ist.

Wärmepumpen vs. Heizkessel – Vergleich der Heizkörperleistung

Beim Vergleich von Wärmepumpensystemen mit herkömmlichen Brennwertkesseln im Hinblick auf die Heizkörperleistung treten mehrere Unterschiede zutage.

Gas-Brennwertkessel liefern in der Regel Wasser mit einer Temperatur von 70–75 °C und sind nicht für den Niedertemperaturbetrieb ausgelegt. Wärmepumpen hingegen können in einem Temperaturbereich von 45–75 °C betrieben werden, wodurch die Vorlauftemperaturen gesenkt und der Energieverbrauch reduziert werden. Dies hängt jedoch von den an das System angeschlossenen Heizkörpern ab. Falls die vorhandenen Heizkörper beibehalten werden, dann werden sie wahrscheinlich mit hohen Temperaturen betrieben. Bei ausgetauschten oder neuen Heizkörpern ist eine niedrigere Temperatur möglich.

Aus Sicht der Nachhaltigkeit verursachen Wärmepumpen deutlich geringere CO₂-Emissionen und können bei korrekter Auslegung die Betriebskosten erheblich senken. Brennwertkessel bieten schnellere Reaktionszeiten und höhere Vorlauftemperaturen, verbrennen jedoch fossile Brennstoffe, was mit einem höheren CO₂-Ausstoß verbunden ist.

Luft-Wärmepumpen – führend beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft

Luft-Wärmepumpen sind eine Schlüsseltechnologie für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Heizung in Wohngebäuden. Da sie mit Umgebungswärme arbeiten und keine fossilen Brennstoffe verbrennen, können sie die CO₂-Emissionen im Vergleich zu Gas- oder Öl-Brennwertkesseln erheblich reduzieren.

Die Kompatibilität mit Heizkörpern bedeutet, dass viele Haushalte nicht auf Fußbodenheizungen umsteigen müssen, um auch mit ihrem Heizsystem zur Dekarbonisierung beizutragen. Wärmepumpen eignen sich sowohl für Neubauten als auch für Modernisierungsprojekte, sogar mit herkömmlichen Heizkörpern.

Darüber hinaus kann die Entscheidung für ein solches System angesichts der zunehmenden politischen Maßnahmen und Anreize für die Installation von Wärmepumpen in Europa dazu beitragen, ein Haus zukunftssicher zu gestalten, gesetzliche Vorgaben zu erfüllen und möglicherweise Fördermittel zu erhalten.

Häufige, aber vermeidbare Fehler

Bei der Kombination von Wärmepumpen mit Heizkörpern können mehrere häufige Fehler die Leistung und Effizienz beeinträchtigen:

  • Installation einer Wärmepumpe ohne Berücksichtigung der erforderlichen Wassertemperatur für die Wärmepumpe. Die Systeme müssen so ausgewählt werden, dass sie den erforderlichen Temperaturbereich abdecken – bis zu 75 °C, wenn sie an vorhandene Heizkörper angeschlossen werden.
  • Verwendung von Heizkörpern, die für Gasboiler mit hohem Durchfluss ausgelegt sind, ohne Anpassung. In der Praxis sind meist Heizkörper erforderlich, die etwa 2,5-mal größer sind als für ein Standard-Brennwertkesselsystem, um bei niedrigeren Vorlauftemperaturen eine gleichwertige Leistung zu erzielen.
  • Übersehen der Notwendigkeit von Heizkörpern mit größerer Oberfläche für den Niedertemperaturbetrieb.
  • Vernachlässigung von Rohrleitungsmodernisierungen oder umfangreicheren Isolierungen. Dies ist zwar nicht immer erforderlich, kann jedoch erhebliche Auswirkungen auf die Leistung mit sich bringen. Ein paar hundert Euro bei der Installation zu sparen, kann über die Lebensdauer des Systems tausende aufgrund Ineffizienz kosten.

Planen Sie sorgfältig, dimensionieren Sie richtig und sparen Sie nicht an der falschen Stelle. Eine fachgerechte Ausführung sorgt für mehr Komfort, höhere Effizienz und niedrigere Betriebskosten.

Zubehör, das die Leistung verbessert

Verschiedene Zubehörteile können die Leistung Ihrer Wärmepumpe und Ihres Heizkörpersystems erheblich verbessern.
Diese sind zwar nicht unbedingt notwendig, bieten aber jeweils klare Vorteile:

  • Thermostatventile (TRVs) oder intelligente Heizkörperventile ermöglichen eine Einteilung in Zonen und individuelle Regelung der Räume
  • Durchflussmesser können nützlich sein, um die Systemleistung zu überwachen
  • Aluminium- oder korrosionsbeständige Innenteile in Heizkörpern verringern das Risiko galvanischer Korrosion beim Mischen von Metallen
  • Geräuschreduzierende Halterungen oder Entkoppler können Vibrationen von Umwälzpumpen oder der Außenwärmepumpeneinheit reduzieren

Die Verwendung dieses Zubehörs trägt dazu bei, die Systemleistung zu optimieren, die Betriebskosten zu senken und den Komfort zu erhöhen.

Entscheidend für den Erfolg von Wärmepumpen und Heizkörpern

Mit sorgfältiger Planung und fachkundiger Beratung bietet ein System aus Wärmepumpe und Heizkörpern eine intelligente und nachhaltige Möglichkeit für eine komfortable Wohnraumheizung – heute und auch morgen. Zwingend ist eine durchdachte Umsetzung, bei der alle Details stimmen, damit Wärmepumpen und Heizkörper zusammenarbeiten und eine effektive Einheit bilden können.

Kernaussagen

  • Erfolg hängt von der Auslegung der Vorlauftemperatur, der Dimensionierung der Heizkörper und der Berechnung des Wärmeverlusts ab

  • Bewerten der Heizkörper und Regelungen, und ggf. Aufrüsten, um die Effizienz zu verbessern

  • Entscheidung für einen Installateur mit Erfahrung mit Niedertemperatur-Wärmepumpensystemen

  • In-Betracht-Ziehen von Aluminium- oder Niedertemperatur-Heizkörper, für eine optimale Leistung und schnelleres Aufheizen

  • Planen von Systemaufbau und Zoneneinteilung, um den Komfort zu maximieren und Energieverschwendung zu minimieren