Zum Hauptinhalt wechseln

Warum eine korrekte Bemessung der Wärmepumpe entscheidend für Wohnkomfort und Effizienz ist

Wie hoch die Energieeffizienz und die Betriebskosten einer Wärmepumpe sind, hängt im Wesentlichen davon ab, ob Sie eine Wärmepumpe mit der für Ihr Zuhause optimalen Leistungsklasse installiert haben. Zudem ist nur mit einer optimal bemessenen Wärmepumpe maximales Wohlbefinden in Ihrem Zuhause erreichbar. Ein zu klein bemessenes Gerät kann die Wärmelasten nicht bewältigen, ein überdimensioniertes System hingegen führt zur Verschwendung von Energie und erreicht nicht die optimale Nutzungsdauer. Nur mit einer Wärmepumpe in einer Leistungsklasse, die zum Bedarf und zu den Abmessungen der Räumlichkeiten passt, können optimale Effizienz und eine Senkung von Energieverbrauch und CO₂-Emissionen erreicht werden. In diesem Artikel erläutern wir, wie die passende Leistungsklasse ermittelt wird, und zeigen entscheidende Faktoren wie Wärmeverluste und Systemtypen auf. Zudem stellen wir praktische Tools zur Auswahl einer Wärmepumpe vor, die zuverlässig für Komfort zu jeder Jahreszeit sorgen kann.

Warum ist die Bemessung so wichtig?

Die Leistungsklasse von Wärmepumpen wird in Kilowatt (kW) angegeben. Diese Zahl gibt die Heizleistung an, also im Wesentlichen, wie viel Wärmeenergie die Wärmepumpe pro Stunde liefern kann. Eine korrekte Bemessung ist wichtig, weil die Leistung einer Wärmepumpe den Heizbedarf der Räumlichkeiten abdecken können muss. Zudem kann nur eine korrekt bemessene Wärmepumpe mit maximaler Effizienz und somit mit möglichst niedrigen Energiekosten und CO₂-Emissionen über ihre Nutzungsdauer hinweg betrieben werden.

Folgen einer unsachgemäßen Bemessung von Wärmepumpen

Eine unterdimensionierte Wärmepumpe wird an kalten Tagen den Bedarf an Wärmeenergie nicht abdecken können. Das führt zu hohen Betriebskosten, da die Wärmepumpe durchgängig mit Volllast betrieben werden muss. Hinzu kommt, dass sie selbst bei maximaler Leistung nicht für Wohlfühltemperaturen sorgen kann.

Eine überdimensionierte Wärmepumpe schaltet sich zu oft ein und aus. Dadurch verschleißen Bauteile schneller, der Betrieb ist ineffizient, das System kann die Luft nicht ausreichend entfeuchten und es kann zu störenden Betriebsgeräuschen kommen. Zudem verursachen größere Geräte höhere Investitionskosten und stellen eine höhere finanzielle Belastung ohne angemessenen Nutzen dar.

Bei korrekter Bemessung ist eine Ausgewogenheit zwischen verlässlichem Heizen und Energieeffizienz sichergestellt. Solche Systeme erreichen eine optimale Nutzungsdauer und sorgen für Wohlfühlkomfort in Ihrem Zuhause.

Welche Faktoren gehen in die Bemessung von Wärmepumpen ein?

Im Folgenden sind die bei der Bemessung von Wärmepumpen für den Wohnbereich zu berücksichtigenden Faktoren aufgeführt:

  • Alter des Gebäudes und Qualität der Wärmedämmung: Ältere Gebäude mit weniger wirksamer Wärmedämmung erfordern höhere Heizleistungen.
  • Gesamtabmessungen und Zuschnitt der Räumlichkeiten: Größere Räumlichkeiten brauchen typischerweise größere Systeme oder mehrere Geräte, um alle Räume gleichmäßig heizen zu können.
  • Anzahl der Bewohner und Warmwasserbedarf dieser Bewohner
  • Standort: Wohngebäude in kälteren Regionen oder in Regionen mit häufigeren Extremwetterereignissen brauchen Wärmepumpen höherer Leistungsklassen, damit Sie sich zu jeder Zeit wohlfühlen können.
  • Ausrichtung der Räume und Ausstattung mit Fenstern: Diese beiden Faktoren können zu Wärmeverlusten beitragen und wirken sich daher auf die erforderliche Leistungsklasse der Wärmepumpe aus.

Warum müssen bei der Bemessung einer luftgespeisten Wärmepumpe unbedingt die Außentemperaturen berücksichtigt werden?

Die Bedeutung der Temperatur

Luftgespeiste Wärmepumpen gewinnen Wärmeenergie aus der Außenluft. Daher wirken sich die Umgebungstemperaturen entscheidend auf die Bemessung einer solchen Wärmepumpe aus. Mit sinkenden Außentemperaturen sinkt auch die Effizienz dieser Wärmepumpen. Ein solches System muss in der Lage sein, auch an den kältesten Tagen den Heizbedarf abzudecken, ohne dass der Energieverbrauch in die Höhe schießt. Die sich über das Jahr hinweg verändernden Wetterbedingungen führen dazu, dass die Wärmepumpe im Winter Schwerstarbeit leisten und daher auch bei kaltem und frostigem Wetter ein zuverlässiges Betriebsverhalten aufweisen muss.

Warum eine korrekte Bemessung so wichtig ist

Bei der Bemessung muss die sinkende Effizienz bei extremer Kälte berücksichtigt werden. Das erfolgt meist durch eine geringfügige Überdimensionierung, damit zu jeder Jahreszeit wohliger Wohnkomfort sichergestellt werden kann. Ein Installieren luftgespeister Wärmepumpen ist im Allgemeinen weniger aufwendig als das Installieren von Erdwärmepumpen, jedoch reagieren luftgespeiste Wärmepumpen viel empfindlicher auf sich verändernde Klimabedingungen. Daher ist eine sorgfältige und genaue Bemessung von entscheidender Bedeutung für ein zu jeder Jahreszeit effizientes und verlässliches Betriebsverhalten.

Was ist der Unterschied zwischen einer Erdwärmepumpe und einer luftgespeisten Wärmepumpe?

Die Bemessung einer Wärmepumpe erfolgt bei luftgespeisten Wärmepumpen anders als bei Erdwärmepumpen. Das ergibt sich aus den Unterschieden bei der Verfügbarkeit von Wärmeenergie und bei der Temperaturstabilität.

Luftgespeiste Wärmepumpen entziehen der Umgebungsluft Wärmeenergie. Die verfügbaren Mengen dieser Wärmeenergie unterliegen erheblichen Schwankungen. Diese Wärmepumpen stellen bei sehr kaltem Wetter deutlich weniger Wärmeenergie bereit und sollten daher in Regionen mit kaltem Klima geringfügig überdimensioniert werden. Auch eine Ausstattung mit einer Zusatzheizung zur Aufrechterhaltung eines komfortablen Raumklimas wäre möglich.

Erdwärmepumpen gewinnen die Wärmeenergie aus dem Erdreich. Da das Erdreich nahezu gleichbleibende Temperaturen aufweist, stellen diese Wärmepumpen auch nahezu gleichbleibende Mengen an Wärmeenergie bereit. Daher können diese Systeme für dieselbe Wärmelast typischerweise kleiner dimensioniert werden. Bei Erdwärmepumpen sind jedoch die Installationskosten deutlich höher und das Grundstück muss ausreichend groß zum Verlegen der erforderlichen Erdwärmetauscherschleifen sein.

Luftgespeiste Wärmepumpen zeichnen sich durch kompakte Abmessungen und eine deutlich einfachere Installation aus und sind daher für Anwendungen im Wohnbereich trotz der oben aufgeführten Unterschiede auch heute noch meist die erste Wahl.

Merkmal

Luftgespeiste Wärmepumpe

Erdwärmepumpe

Wärmequelle

Außenluft

Erdreich

Beständigkeit der Temperatur

Schwankend

Sehr beständig

Abmessungen typischer Geräte

Etwas größer

Meist kleiner

Leistungsverhalten bei kaltem Wetter

Sinkt bei extremer Kälte

Über das Jahr hinweg gleichbleibend

Komplexität der Installation

Einfach

Aufwendig

Investitionskosten

Recht niedrig

Deutlich höher

Verbreitung für Anwendung im Wohnbereich

Hoch

Recht niedrig

Die Bedeutung der Berechnung der Wärmeverluste

Was ist eine „Berechnung der Wärmeverluste“?

Anhand einer Berechnung der Wärmeverluste wird ermittelt, wie viel Wärmeenergie bei einem Gebäude durch Wände, Fenster, Fußböden und Raumdecken verloren geht. Diese Wärmeverluste haben einen unmittelbaren Einfluss auf die benötigte Heizleistung.

Warum ist eine Berechnung der Wärmeverluste so wichtig?

Die Berechnung der Wärmeverluste zeigt, wie viel Wärmeenergie durch Wände, Fenster, Fußböden und Raumdecken verloren geht. Diese Verluste bestimmen maßgeblich die benötigte Heizleistung der Wärmepumpe. Eine präzise Berechnung ermöglicht es, die Wärmepumpe so zu dimensionieren, dass sie die verlorene Wärmeenergie effizient ersetzt. Fachleute berücksichtigen dabei Dämmqualität, Fensterart, mögliche Leckluftströme sowie die Außentemperaturen. Da dafür genaue Angaben zu Gebäudeabmessungen und Baustoffen erforderlich sind, können grobe Schätzungen schnell zu Fehlbemessungen führen.

Welche Leistungsklasse sollte meine Wärmepumpe haben?

Welche Leistungsklasse Ihre Wärmepumpe haben sollte, ist im Wesentlichen von den Abmessungen und der Wärmedämmung Ihres Zuhauses abhängig. Die meisten Anwendungen für den Wohnbereich brauchen eine Wärmepumpe zwischen 4 kW und 16 kW.

Ein häufig begangener Fehler ist, dass ein Gerät mit einer höheren Leistung als erforderlich installiert wird. Überdimensionierte Wärmepumpen verschwenden Energie, sind teurer im Betrieb und können sogar die Nutzungsdauer des Systems verkürzen. Ziel ist es, eine Wärmepumpe mit einer Leistung zu installieren, die möglichst genau der für das Gebäude berechneten Wärmelast entspricht. Eine solche Wärmepumpe kann Bedarfsspitzen effizient abdecken, ohne dabei eine zu hohe Leistung abzugeben.

Größe des Gebäudes

Typische Leistungsklasse der Wärmepumpe

Bis zu 80 m²

4–6 kW

80–120 m²

6–8 kW

120–180 m²

8–12 kW

180–250 m²

12–16 kW

Ermitteln der für Ihr Zuhause optimalen Wärmepumpe

Mit dem DAIKIN Residential Solutions Navigator können Sie in kurzer Zeit einschätzen, welche Leistungsklasse eine Wärmepumpe für Ihr Zuhause haben sollte. In diese Einschätzung gehen Typ, Wirksamkeit der Wärmedämmung, Standort und Heizbedarf des Gebäudes ein. Nach nur wenigen Schritten erhalten Sie maßgeschneiderte Empfehlungen zu geeigneten Modellen und Leistungsklassen an Wärmepumpen. Das ermöglicht Ihnen, von Anfang an eine souveräne, informierte Entscheidung zu treffen.

Warum müssen bei der Bemessung einer Wärmepumpe sowohl Heizbedarf als auch Warmwasserbedarf berücksichtigt werden?

Bei der Bemessung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ist es entscheidend, sowohl den Heizbedarf als auch den Warmwasserbedarf des Haushalts zu berücksichtigen. Da diese Systeme sowohl für Raumwärme als auch für Warmwasser verantwortlich sind, muss ihre Leistung beide Lasten zuverlässig abdecken, ohne den Wohnkomfort zu beeinträchtigen.

Ein Haushalt mit mehreren Badezimmern oder einem generell hohen Warmwasserverbrauch benötigt möglicherweise eine Wärmepumpe einer höheren Leistungsklasse oder zusätzliche Komponenten wie einen Pufferspeicher oder einen größeren Warmwasserspeicher. Damit lässt sich eine stabile Warmwasserversorgung auch während Lastspitzen sicherstellen, ohne dass das System überlastet wird.

Ein sorgfältiger Abgleich zwischen Heizlast und Warmwasserlast ist daher unverzichtbar. Wird die Wärmepumpe falsch bemessen, kann sie Schwierigkeiten haben, beide Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen. Die Folge können Temperaturschwankungen, Effizienzverluste und erhöhte Betriebskosten sein.

Ein Beispiel: Eine vierköpfige Familie benötigt typischerweise einen Warmwasserspeicher mit etwa 200–250 Litern und eine Wärmepumpe, die so ausgelegt ist, dass sie sowohl Spitzenlasten beim Heizen als auch den täglichen Warmwasserverbrauch problemlos decken kann.

Welche Rolle spielt ein Pufferspeicher in einem Wärmepumpensystem?

Ein Pufferspeicher ist eine in Wärmepumpensysteme integrierte Wasserspeichereinheit. Seine Aufgabe besteht darin, die Wassertemperatur möglichst konstant zu halten und dadurch ein häufiges Ein- und Ausschalten der Wärmepumpe zu vermeiden. Als Wärmereservoir speichert er erwärmtes Wasser, mit dem Bedarfsspitzen problemlos abgedeckt werden können. Gleichzeitig reduziert ein Pufferspeicher die Zahl der Schaltzyklen und schützt so die Wärmepumpe vor erhöhtem Verschleiß.

Pufferspeicher sind besonders in Wohnanwendungen wichtig, bei denen Heizbedarf und Warmwasserverbrauch größeren Schwankungen unterliegen. Durch die Stabilisierung der Temperaturen erhöhen sie die Zuverlässigkeit des Systems, verbessern den Wohnkomfort und steigern die Gesamtenergieeffizienz.

Da ein Pufferspeicher zusätzliche Wärmeenergie vorhält, sinkt die Notwendigkeit eines dauerhaft langen Betriebs der Wärmepumpe. In einigen Fällen kann dadurch sogar eine Wärmepumpe mit geringerer Leistungsklasse gewählt werden. Dieser Aspekt der Systemauslegung sollte unbedingt berücksichtigt werden – insbesondere bei größeren Wohngebäuden mit komplexeren Heizsystemen.

Wichtigkeit einer genauen Bemessung Raum für Raum

Bei Wohngebäuden mit Multi-Zonen-Betrieb oder mit Heizkörpersystemen ist eine Bemessung von Wärmepumpen Raum für Raum von entscheidender Bedeutung. Die Räume dieser Gebäude weisen meist recht unterschiedliche Anforderungen an das Raumheizen auf. So brauchen z. B. größere Wohnbereiche oder Wohnzimmer mit vielen Fenstern größere Wärmemengen als kleinere oder gut wärmegedämmte Schlafzimmer. Durch eine genaue Bemessung Raum für Raum können im gesamten Gebäude ausgeglichene Temperaturen sichergestellt und ein Überheizen und kalte Stellen vermieden werden.

Was ist der Unterschied zwischen Wärmepumpensystemen für eine einzelne Zone und für mehrere Zonen?

Es gibt Wärmepumpen für einzelne Zonen mit ein und derselben Temperatur und es gibt Wärmepumpen für mehrere Zonen mit unterschiedlichen Temperaturen. Diese unterschiedlichen Systeme verlangen nach unterschiedlichen Bemessungsstrategien. Einzelzonensysteme sorgen für ein und dieselbe Temperatur im gesamten Zuhause. Das vereinfacht die Bemessung, ist jedoch manchmal mit Kompromissen an den Wohnkomfort in den einzelnen Räumen verbunden.

Bei Systemen für mehrere Zonen wird das Zuhause in verschiedene Heizzonen aufgeteilt. Jede dieser Zonen hat ihren eigenen Thermostaten, an dem eine individuelle Solltemperatur eingestellt werden kann. Auf diese Weise können Wohnkomfort und Effizienz gesteigert werden. Systeme mit mehreren Zonen benötigen jedoch eine Wärmepumpe mit sehr flexiblem Betriebsverhalten oder auch mehrere Wärmepumpen, um ganz verschiedene Lasten zur gleichen Zeit bewältigen zu können. Durch eine Aufteilung in Zonen kann Energie gespart werden, da nur tatsächlich belegte Bereiche geheizt werden. Andererseits gestalten sich die Auswahl der Wärmepumpen und die Auslegung der Systeme deutlich komplexer.

Wie kann eine Wärmepumpe so bemessen werden, dass sie auch zukünftigen Ansprüchen genügt?

Zu einem Bemessen von zukunftssicheren Wärmepumpen gehört die Vorwegnahme von möglicherweise kommenden Veränderungen wie Erweiterungen des Gebäudes, Familiennachwuchs oder höherer Warmwasserverbrauch. Einige Hersteller bieten modular aufgebaute oder skalierbare Wärmepumpensysteme an, die an einen sich verändernden Heizbedarf angepasst werden können. Dadurch können Gebäudeeigentümer die Leistung des Systems erhöhen, ohne das gesamte System austauschen zu müssen. Wenn Zukunftssicherheit bereits in der Auslegungsphase in Betracht gezogen wird, können auf lange Sicht Unterbrechungen und Kapitalkosten vermieden werden.

Was bedeuten diese Angaben zum Betriebsverhalten von Wärmepumpen?

Bei der Entscheidung für eine Wärmepumpe des am besten geeigneten Modells mit der passenden Leistungsklasse ist die Kenntnis der Bedeutung der Angaben zum Betriebsverhalten von besonderer Bedeutung.

Zu den wichtigsten Kennzahlen gehören die „Saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb“ (SCOP, Seasonal Coefficient of Performance) und der Bereich der Vorlauftemperaturen. Der SCOP-Wert ist ein Maß für das durchschnittliche Betriebsverhalten über eine ganze Heizsaison hinweg und gibt eine realistische Einschätzung der über das Jahr erzielbaren Energieeinsparungen.

Der Bereich der Vorlauftemperaturen benennt die Fähigkeit der Wärmepumpe zur Bereitstellung von Warmwasser mit den benötigten Temperaturen. Das ist von entscheidender Bedeutung für die Kompatibilität mit Ihrem Heizsystem und für die Abdeckung des Bedarfs an Warmwasser.

Im echten Leben zeigen die verschiedenen Wärmepumpen über die Jahreszeiten hinweg Unterschiede im Betriebsverhalten. Eine Entscheidung für eine Wärmepumpe mit einer hohen durchschnittlichen Effizienz ist daher entscheidend für das Erreichen von Kosteneinsparungen und für die Nachhaltigkeit.

Systemkomponenten mit Auswirkungen auf die Bemessung

Die Leistungsklasse einer Wärmepumpe muss mit bestimmten Systemkomponenten kompatibel sein:

  • Heizkörper benötigen ggf. höhere Vorlauftemperaturen und möglicherweise Wärmepumpen höherer Leistungsklassen, um den gewünschten Wohnkomfort realisieren zu können.
  • Eine Fußbodenheizung erfordert eine Wärmepumpe, die auf die Abgabe gleichbleibender Wärmemengen bei niedrigeren Vorlauftemperaturen ausgelegt ist.
  • Luft-Luft-Innengeräte
  • Thermostate passen die in den Raum abgegebene Wärmemenge an Belegung und Raumtemperatur an und optimieren so die Wärmezufuhr und verhindern Energieverschwendung.
  • Warmwasserspeicher müssen korrekt an die Leistungsklasse der Wärmepumpe und an den Bedarf im Haushalt angepasst sein.
  • Längen und Durchmesser von Rohrleitungen wirken sich auf den Transport der Wärme und dadurch auch auf das Betriebsverhalten der Wärmepumpe aus.

Tipps zur Effizienz und zur Verringerung der erforderlichen Leistungsklasse der Wärmepumpe

Durch eine Steigerung der Energieeffizienz eines Wohngebäudes kann erreicht werden, dass eine Wärmepumpe mit niedrigerer Leistungsklasse – und somit zu niedrigeren Kosten – installiert werden kann. Bedenken Sie daher Folgendes:

  • Eine Steigerung der Wärmedämmung durch den Einbau besserer Fenster mit Zweifach- oder Dreifachverglasung und durch bessere Luftdichtheit senkt die Wärmeverluste, und die Wärmepumpe muss nicht so schwer arbeiten.
  • Durch Installieren von intelligenten Thermostaten und Heizungsregelungen können Temperatureinstellungen optimiert und Verschwendungen vermieden werden. Das senkt den Wärmebedarf nochmals.
  • Bei Betreiben des Heizsystems mit niedrigeren Vorlauftemperaturen erhöht sich der SCOP-Wert der Wärmepumpe, da das Gerät bei moderaten Temperaturen einen höheren Wirkungsgrad erreicht.

Welche Unterschiede gibt es beim Bemessen einer Wärmepumpe für einen Neubau und einer Wärmepumpe für ein Bestandsgebäude?

Wohnungsneubauten zeichnen sich fast immer durch eine hochwirksame Wärmedämmung und eine hohe Luftdichtheit aus. Das führt zu einem vorhersehbaren und niedrigeren Bedarf an Wärmeenergie für das Heizen. Dadurch können noch genauer ausgelegte Wärmepumpen niedrigerer Leistungsklassen installiert werden. Diese Wärmepumpen können auch ohne Überdimensionierung effizient betrieben werden.

Ältere Bestandsgebäude hingegen sind meist mit Wärmedämmungen sehr unterschiedlicher Dämmwirkung und älteren Fenstern ausgestattet. Hinzu kommt, dass für die bereits vorhandenen, oftmals weniger effizienten Heizsysteme Wärmepumpen höherer Leistungsklassen benötigt werden, die Wärmeverluste ausgleichen können. Eine Nachrüstung ist zudem mit Herausforderungen wie dem Zusammenführen des neuen Systems mit bereits vorhandenen Rohrleitungssystemen und Heizwärmetauschern verbunden. In diesen Fällen sind eine genaue Ausmessung des Standorts und Wärmeverlustanalysen von entscheidender Bedeutung für eine korrekte Bemessung der Wärmepumpe.

Warum müssen Warmwasserspeicher und Wärmepumpe genau zusammenpassen?

Ein Warmwasserspeicher muss unbedingt genau zur Leistungsklasse der Wärmepumpe passen. Anderenfalls kann es zu unnötigen Belastungen für das System kommen und es kann keine effiziente Warmwasserbereitung aufrechterhalten werden. Das Fassungsvermögen des Warmwasserspeichers muss groß genug sein, um eine für den Tagesbedarf des Haushalts ausreichende Menge an Warmwasser speichern zu können. Zu berücksichtigen sind dabei die Durchflussmenge und die „Wiederaufbereitungsrate“ – also wie schnell das System verbrauchtes Warmwasser wieder nachwärmen kann. Für Wohngebäude mit hohem Bedarf stellen vorinstallierte oder integrierte Speicher platzsparende Lösungen dar und stellen die Kompatibilität mit der von der Wärmepumpe aufbringbaren Leistung sicher.

Warum muss eine Wärmepumpe nach der Installation überwacht und feinabgestimmt werden?

Nur durch eine Überwachung nach der Installation kann sichergestellt werden, dass die Wärmepumpe effizient betrieben wird und den nie gleichbleibenden Bedarf im Haushalt abdecken kann. Anhand intelligenter Energiezähler und Tools, die Feedback vom System geben, können Hauseigentümer und Installateure Energieverbrauch, Temperaturen und Reaktionsfähigkeit des Systems in Echtzeit nachverfolgen. Anhand dieser Daten können Möglichkeiten zu einer Feinabstimmung von Regelungsgrößen, zum Anpassen von Durchflussmengen und zum Neuausgleich von Zonen auf optimalen Wohnkomfort und optimale Sparsamkeit erkannt werden.

Besonders nach Veränderungen bei den Lebensgewohnheiten wie Familiennachwuchs oder Modernisierung des Gebäudes sind regelmäßige Neubewertungen wichtig. Eine anhaltende Überwachung kann zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer des Systems und zur Senkung der Betriebskosten beitragen und dafür sorgen, dass die Wärmepumpe auch lange nach der Installation und in Zukunft mit Spitzeneffizienz betrieben wird.

Entscheidung für eine Wärmepumpe der optimalen Leistungsklasse: Schlussbetrachtungen

Nur durch eine Entscheidung für eine Wärmepumpe der optimalen Leistungsklasse können Sie ein energiesparsames, komfortables und nachhaltiges Heizen Ihres Zuhauses erreichen. Ein unterdimensioniertes System hat bei kaltem Wetter schwer zu arbeiten und verschwendet Energie, ein überdimensioniertes System hingegen weist zu häufig Ein- und Ausschaltvorgänge auf, wodurch Effizienz und Nutzungsdauer des Systems sinken. Tools wie der DAIKIN Residential Solution Navigator geben wertvolle erste Schritte zum Abschätzen des Bedarfs Ihres Zuhauses vor, für eine präzise Bemessung einer konkreten Lösung ist jedoch eine Beratung durch Fachleute unerlässlich. Durch eine sorgfältige Berücksichtigung der baulichen Gegebenheiten, von Bedarf an Heizen und Warmwasser, Klima und möglichen Veränderungen in der Zukunft können Wohngebäudeeigentümer sicherstellen, dass ihre Wärmepumpensysteme über viele Jahre hinweg ein verlässliches Betriebsverhalten zeigen und dabei noch Kosten sparen. Die richtige Leistungsklasse bildet das Fundament für ein wahrhaftig grüneres und wärmeres Zuhause.

Kernaussagen

  • Falsche Bemessung führt zur Ineffizienz: Eine unterdimensionierte Wärmepumpe kann kaum den Wohnkomfort aufrechterhalten, ein überdimensioniertes System hingegen schaltet sich viel öfter ein und aus und verschleißt schneller.

  • Bei der Bemessung einer Wärmepumpe muss auch der Bedarf an Warmwasser berücksichtigt werden, nicht nur das Raumheizen – besonders bei Wohngebäuden mit mehreren Badezimmern.

  • Eine Verbesserung der Wärmedämmung, ein Absenken von Vorlauftemperaturen und eine Nutzung intelligenter Regelungen können dazu führen, dass eine Wärmepumpe einer deutlich niedrigeren Leistungsklasse ausreicht.

  • Eine fortlaufende Überwachung und beständige Feinabstimmungen nach der Installation tragen zum Aufrechterhalten von Effizienz und Betriebsverhalten der Spitzenklasse über lange Zeit bei.

  • Die Bemessung stellt das Fundament des Betriebsverhaltens einer Wärmepumpe dar – Tools wie der DAIKIN Residential Solution Navigator können Sie bei der Abschätzung der benötigten Leistungsklasse unterstützen, bevor Sie sich von Fachleuten beraten lassen.

Sind Sie bereit für eine Abschätzung der für Ihr Zuhause richtigen Leistungsklasse?