Zum Hauptinhalt wechseln

Erfahren Sie, wie eine Wärmepumpe die Energieeffizienzklasse verbessert und somit den Wert Ihrer Immobilie steigert

Wärmepumpen verbessern nicht nur den Raumkomfort, sondern steigern auch den Wert einer Immobilie erheblich. Durch die Verbesserung der Energieeffizienzklasse eines Gebäudes (auch EPC oder Energieausweis), die Senkung der Energiekosten und die Möglichkeit, staatliche Förderungen in Anspruch zu nehmen, kann die Installation einer Wärmepumpe eine kluge und zukunftssichere Investition für jeden Hausbesitzer oder Bauträger in Deutschland sein, der die Attraktivität und den Wiederverkaufswert einer Immobilie steigern möchte.

Auf einem Immobilienmarkt, der zunehmend von Nachhaltigkeit, Energiekosten und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften geprägt wird, sticht eine Modernisierungsmaßnahme als klarer Gewinn hervor: die Installation einer Wärmepumpe. Eine Wärmepumpe ist mehr als nur eine effiziente Heizlösung, sie ist eine strategische Investition – eine, die den Wert Ihres Hauses steigert, die Attraktivität für Käufer erhöht und Ihnen hilft, zukünftigen gesetzlichen Bestimmungen einen Schritt voraus zu sein.

Warum Wärmepumpen den Immobilienwert neu definieren

Nachhaltige Häuser sind gefragt, und das aus gutem Grund. Energieeffiziente Gebäude erzielen höhere Verkaufs- und Mietpreise, ziehen umweltbewusste Käufer an und sind besser gegen regulatorische Veränderungen in ganz Europa gewappnet.

Diese kohlenstoffarmen Systeme liefern Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung mit bis zu 80 % erneuerbarer Energie aus der Luft oder dem Boden und senken so den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen drastisch. Pro 1 kWh Elektroenergie, die eine DAIKIN Luft-Wärmepumpe verbraucht, kann sie 3–4 kWh Wärmeenergie erzeugen – das entspricht einer Effizienz von bis zu 400 %.

Der Vorteil für Immobilien: bessere Effizienz = höhere Preise

In Deutschland ist Energieeffizienz nicht nur ein Anliegen in Sachen Umwelt, sondern auch ein Vorteil für Immobilien. Mit dem Energieausweis (EPC), der gemäß dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) ausgestellt wird, werden Immobilien von A+ (am effizientesten) bis H (am wenigsten effizient) bewertet. Diese Bewertungen spielen mittlerweile eine zentrale Rolle bei der Preisgestaltung, dem Kauf und der Vermietung von Wohnimmobilien.

Untersuchungen von DAIKIN zeigen, dass die Installation einer Wärmepumpe – ohne weitere bauliche Maßnahmen – die Energieklasse einer Immobilie durchweg verbessert. In einigen Fällen konnten wir einen Sprung um bis zu vier Energieklassen beobachten, allein durch den Austausch eines veralteten Gas- oder Öl-Brennwertkessels durch eine hocheffiziente Wärmepumpe.

Der Vorteil ist unbestreitbar

Unsere Marktdaten für Westeuropa zeigen einen starken Zusammenhang zwischen verbesserten EPC-Bewertungen und höheren Immobilienpreisen:

  • In deutschen Ballungsräumen führt eine Senkung des Energieverbrauchs um 100 kWh/m²·a zu einem durchschnittlichen Preisanstieg der Immobilien von 6,3 %. Selbst in größeren Städten liegt dieser Wert bei soliden 5 %.
  • Pro 1 € Einsparungen bei den jährlichen Energiekosten können Immobilienpreise um 20 € steigen.
  • Häuser mit schlechter Energieeffizienz lassen sich dagegen nur schwer verkaufen und werden für moderne Käufer immer unattraktiver.

Davon profitieren nicht nur Verkäufer. Auch Vermieter berichten von erheblichen Mietaufschlägen für energieeffiziente Häuser. In Berlin beispielsweise steigert jede Einsparung von 1 € an Energiekosten den Mietwert um 6,22 € pro Quadratmeter.

Schützen Sie Ihre Vermögen. Steigern Sie dessen Attraktivität.

Mit der Installation einer Wärmepumpe reduzieren Sie nicht nur die CO₂-Emissionen und senken Ihre Energiekosten, sondern Sie steigern auch den Kernwert Ihrer Immobilie. Denn eine Wärmepumpe ist eine intelligente und zukunftsfähige Lösung, die die finanzielle Attraktivität Ihrer Immobilie stärkt und gleichzeitig mit den Klimazielen der EU im Einklang steht.

Angesichts weiterer EU-Vorschriften zur Eindämmung fossiler Brennstoffe ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den Wechsel – bevor der Markt und der gesetzliche Druck ineffiziente Häuser ins Hintertreffen geraten lassen.

In Kraft tretende gesetzliche Bestimmungen

Am 8. September 2023 verabschiedete der Deutsche Bundestag die Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und schreibt für neue Heizsysteme einen Mindestanteil von 65 % an erneuerbarer Energie vor. Seit dem 1. Januar 2024 müssen Heizungsanlagen in Neubauten zu mindestens 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden.

Förderprogramme beschleunigen den Umstieg auf Wärmepumpen

Über die „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG), 128 können Hausbesitzer Fördermittel für die Sanierung von Gebäuden erhalten, um langfristig Energie zu sparen und damit das Klima schützen. Die BEG betrifft die Sanierung von Gebäuden. Wenn Hausbesitzer sich für das Heizen mit Wärmepumpen in einem Neubau entscheiden, können sie über die BEG eine finanzielle Unterstützung von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) erhalten. Dies ermöglicht den Zugang zu zinsgünstigen Darlehen mit einem Tilgungszuschuss von 5 %. Dadurch reduziert sich der Gesamtkreditbetrag, der für den Bau eines Gebäudes zurückgezahlt werden muss, wenn das Gebäude dem Standard „Effizienzhaus 40“ entspricht und über ein Nachhaltigkeitszertifikat verfügt.

Für die Zukunftssicherheit Ihrer Immobilie

Die Ausstattung mit einer Wärmepumpe ist mehr als nur eine Modernisierung der Heizungsanlage – das ist eine strategische Investition in Effizienz, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit. Mit der Verbesserung der Energieeffizienzklasse, der Senkung der Energiekosten und der Anpassung an die überarbeiteten GEG-Anforderungen werden sowohl der Wert als auch die Nachhaltigkeit Ihrer Immobilie gestärkt.

Für Hausbesitzer, Investoren und Bauträger gleichermaßen ist der Immobilienwert nur einer von mehreren messbaren Vorteilen.

Wir haben für Sie ein detailliertes Whitepaper zusammengestellt, das die gesamten Marktdaten, die Modellierungsmethodik für die Energieeffizienzklasse und sechs wesentliche Vorteile des Einsatzes von Wärmepumpen in Deutschland vorstellt:

Weitere Gründe für die Entscheidung für eine Wärmepumpe