Zum Hauptinhalt wechseln

Entdecken Sie, wie auf Erdwärme basierende Heizsysteme die natürliche Wärmeenergie der Erde nutzen und dadurch energieeffiziente Lösungen zum Heizen, zum Kühlen und zur Warmwasserbereitung realisieren. Erfahren Sie, warum diese Lösungen eine auf erneuerbarer Energie beruhende Alternative zu herkömmlichen HLK-Systemen darstellen.

Mit der wachsenden Nachfrage nach auf erneuerbarer Energie basierenden Lösungen haben sich Erdwärmepumpen als hocheffiziente Möglichkeit zum Heizen, Kühlen und Bereiten von Warmwasser in Wohngebäuden etabliert. Unter Ausnutzung der unter der Oberfläche nahezu gleichbleibenden Temperatur des Erdreichs können Erdwärmesysteme verlässlich für Wohnkomfort sorgen, und das mit niedrigeren Energiekosten und verringerten CO₂-Emissionen. Dieser Leitfaden erläutert, wie Erdwärmepumpen funktionieren. Sie lernen die Vorteile und die Herausforderungen dieser Wärmepumpen kennen und Sie erfahren mehr über die Installationskosten. Zudem können Sie überdenken, ob dieses auf erneuerbarer Energie basierende Heizsystem eine sich langfristig lohnende Investition in Ihr Zuhause sein könnte.

Was ist Erdwärme?

Erdwärme ist eine Quelle erneuerbarer Energie, die sich die unter der Erdoberfläche erzeugte und gespeicherte Wärme zunutze macht. Durch Ausnutzung der natürlichen Wärmeenergie der Erde realisieren diese Systeme eine effiziente, nachhaltige und langfristige Lösung zum Klimatisieren von Innenräumen.

Was sind Erdwärmepumpen?

Erdwärmepumpen nutzen die unter der Oberfläche nahezu gleichbleibende Temperatur des Erdreichs zum Heizen, Kühlen und Bereiten von Warmwasser in Wohnungen und anderen Gebäuden. Im Gegensatz zu herkömmlichen HLK-Systemen, die auf Unterschiede bei Lufttemperaturen beruhen, entziehen Erdwärmepumpen im Winter dem Erdreich Wärmeenergie. Im Sommer hingegen geben diese Wärmepumpen Wärmeenergie in das Erdreich ab. Bestandteil eines solchen Systems ist ein Wärmetauscher, der für die Übertragung von Wärmeenergie zwischen Erdreich und Gebäude sorgt.

Wie funktionieren Erdwärmepumpen?

Erdwärmepumpen entziehen dem Erdreich anhand eines Bündels von unter der Erdoberfläche verlegten Rohren, Erdwärmetauscher genannt, Erdwärme. Diese Schleifen, gefüllt mit Wasser oder mit einer Frostschutzlösung, absorbieren aus dem Erdreich mit seiner über das gesamte Jahr hinweg konstanten Temperatur zwischen 5 °C und 15 °C Wärmeenergie und übertragen diese Wärmeenergie an eine im Inneren des Gebäudes installierte Wärmepumpe. Im Winter absorbiert das System Wärmeenergie aus dem Erdreich und transportiert diese Wärmeenergie in das Gebäude. Im Sommer kann dieser Prozess umgekehrt werden, indem dem Gebäude Wärmeenergie entzogen und in das Erdreich abgegeben wird.

Aufgrund dieser effizienten Übertragung von Wärmeenergie weisen Erdwärmesysteme einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch als luftgespeiste Wärmepumpen auf. Das liegt daran, dass luftgespeiste Wärmepumpen starke Schwankungen der Außenlufttemperatur bewältigen müssen. Erheblich besser als auf fossilen Brennstoffen basierende Systeme sind Erdwärmepumpen sowieso.

Die Vorteile von auf Erdwärme basierenden Heizsystemen

1. Energieeffizienz und Kosteneinsparungen

Auf Erdwärme basierende Heizsysteme sind bestens bekannt für ihre hohe Energieeffizienz. Im Gegensatz zu herkömmlichen, mit fossilen Brennstoffen befeuerten Heizkesseln nutzen Erdwärmepumpen bereits in der Erde vorhandene Wärmenergie. Das führt zu signifikanten Energieeinsparungen:

  • Saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb (Seasonal Coefficient of Performance, SCOP): Erdwärmepumpen erreichen SCOP-Werte von typischerweise 3 bis 4. Das bedeutet, dass das System mit jeder verbrauchten Einheit an Elektroenergie 3 bis 4 Einheiten an Heiz- bzw. Kühlleistung erbringt.
  • Jahreszeitbedingter Leistungsfaktor (Seasonal Performance Factor, SPF): Erdwärmepumpen erreichen über die gesamte Heizsaison hinweg einen höherer SPF und weisen daher ein gleichbleibendes Betriebsverhalten auf, selbst bei extremem Wetter.

Erzielbare Einsparungen: Mit auf Erdwärme basierenden HLK-Systemen können Gebäudeeigentümer Kosteneinsparungen von 20 % bis 60 % für Heizen und Kühlen erreichen. Bei einer angenommenen Nutzungsdauer von 15 bis 20 Jahren übersteigen die Einsparungen bei den Energiekosten die anfänglichen Investitionskosten bei Weitem.

2. Vorteile für die Umwelt

Erdwärmesysteme zählen zu den Grundpfeilern der Technologien für grünes Heizen und tragen zur Senkung der Emission von Treibhausgasen und zum Übergang zu Quellen erneuerbarer Energie bei:

  • Weniger Emissionen: Erdwärmepumpen erzeugen keine direkten Emissionen. Das führt zu einer drastisch besseren Ökobilanz im Vergleich zu mit fossilen Brennstoffen betriebenen Systemen. Erdwärmepumpen können um bis zu 90 % niedrigere CO₂-Emissionen als mit Erdgas oder mit Öl befeuerte Heizsysteme vorweisen.
  • Beseitigung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen: Aufgrund der Nutzung erneuerbarer Erdwärme verringern Erdwärmesysteme die Abhängigkeit von Quellen nicht erneuerbarer Energie. Das stärkt Energiesicherheit und Nachhaltigkeit.


3. Langlebigkeit und niedriger Instandhaltungsaufwand

Die Komponenten eines auf Erdwärme basierenden HLK-Systems sind auf Langlebigkeit ausgelegt:

  • Erdwärmetauscher können 50 Jahre und länger genutzt werden.
  • Komponenten im Inneren des Gebäudes, z. B. die Wärmepumpe, haben eine Nutzungsdauer von typischerweise 15 bis 20 Jahren.

Typen von Erdwärmesystemen

Erdwärmesysteme gibt es für die verschiedensten Gebäudearten und geografischen Gegebenheiten. Die häufigsten Ausführungsvarianten sind:

  • Systeme mit geschlossener Schleife:
    • Horizontale Schleifen: installiert in flache Gräben, geeignet für Grundstücke mit großzügigem Platzangebot
    • Vertikale Schleifen: installiert in tiefe Bohrungen im Erdreich, ideal für kleine Grundstücke und für Gegenden mit hartem Boden
  • Systeme mit offener Schleife: Diese Systeme nutzen das Grundwasser unmittelbar als Wärmequelle bzw. Wärmesenke. Diese Systeme sind hocheffizient, jedoch auch von der Verfügbarkeit von Wasser abhängig.
  • Hybridsysteme: kombinieren zur Optimierung der Energieeffizienz Erdwärmetechnologie mit anderen Quellen erneuerbarer Energie, z. B. mit Solar

Ablauf und Kosten der Installation

Die Installation eines auf Erdwärme basierenden Heizsystems besteht aus mehreren Hauptschritten:

  1. Beurteilung des Standorts: eine tiefgründige Beurteilung des Heizbedarfs und des Kühlbedarfs des Gebäudes, der Beschaffenheit des Erdreichs und des verfügbaren Platzes
  2. Auslegung des Systems: Festlegen des geeigneten Systemtyps (geschlossene Schleife oder offene Schleife) und der Ausführung (horizontal oder vertikal)
  3. Bohrarbeiten und Installation der Schleife(n): Die Erdschleifen werden unter die Erdoberfläche installiert. Bei vertikalen Systemen sind tiefe Bohrungen erforderlich, bei horizontalen Systemen hingegen müssen Gräben angelegt werden.
  4. Installieren der Wärmepumpe: Die im Gebäudeinneren installierte Wärmepumpe wird and das Erdschleifensystem und an das Kanalsystem des Gebäudes angeschlossen.
  5. Test und Inbetriebnahme: Es wird sichergestellt, dass das System effizient funktioniert und den Heizbedarf und den Kühlbedarf des Gebäudes bewältigen kann.

Durchschnittliche Kosten einer Installation

Die Vorlaufkosten für ein Erdwärmesystem für den Wohnbereich belaufen sich auf 15.000 € bis 30.000 €. Diese Kosten sind zwar höher als die Kosten für herkömmliche HLK-Systeme, jedoch gibt es staatliche Anreize und Förderprogramme. Zudem können die Einsparungen bei den Energiekosten über lange Sicht diese Kosten mehr als ausgleichen.

Herausforderungen bei Erdwärmepumpen

Erdwärmesysteme bieten zwar zahlreiche Vorteile, bringen jedoch auch einige Herausforderungen mit sich:

  • Hohe Vorlaufkosten: Die anfänglichen Investitionen können Wohngebäudeeigentümer abschrecken, obwohl das System diese Kosten im Laufe der Zeit mehr als wieder einspielt.
  • Platzbedarf: Systeme mit horizontaler Schleife benötigen eine nicht unbeachtliche Grundstücksfläche. Nicht alle Häuser stehen auf einem ausreichend großen Grundstück.
  • Einschränkungen am Standort: Faktoren wie felsiger Boden oder nur begrenzter Zugang zu Grundwasser können die Installation erschweren.

Auf Erdwärme basierende Heizsysteme und Luft-Wasser-Wärmepumpen im Vergleich

MerkmalErdwärmepumpenLuft-Wasser-Wärmepumpen
EnergieeffizienzHoch (SCOP: 3–4)Hoch (COP: 2–3)
BetriebskostenNiedrigModerat
Abhängigkeit vom Klima in der GegendMinimalHoch
Nutzungsdauer15–20 Jahre

10–15 Jahre

Anfangskosten einer InstallationHochModerat

Im Gegensatz zu luftgespeisten Systemen mit ihrer Abhängigkeit von Außentemperaturen ziehen Erdwärmesysteme ihren Nutzen aus der unter der Oberfläche nahezu gleichbleibenden Temperatur des Erdreichs. Dadurch ist ein über das ganze Jahr hinweg gleichbleibendes Betriebsverhalten gegeben.

Möchten Sie mehr erfahren? Bringen Sie in Erfahrung, wie Sie sich zwischen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Erdwärmepumpe entscheiden. Sie können sich auch unsere Luft-Wasser-Wärmepumpen ansehen.

Wie können Erdwärmesysteme die Energiekosten senken?

Erdwärmesysteme entziehen dem Erdreich erneuerbare Wärmeenergie, anstatt die Wärme durch einen Verbrennungsprozess zu erzeugen. Das kann zu drastischen Senkungen der Energiekosten führen. Studien ergaben Folgendes:

  • Kosten für Heizen und Kühlen können im Vergleich zu Systemen, die Wärme durch Verbrennung erzeugen, um 20 % bis 60 % sinken.
  • Haushalte, die von einem herkömmlichen System auf Erdwärme umstellen, können über das Jahr hinweg mehrere hundert Euro sparen.

Die Kombination aus hoher Effizienz, niedrigen Betriebskosten und Langlebigkeit macht auf Erdwärme basierende HLK-Systeme zu einer wirtschaftlich sinnvollen Wahl für Wohngebäudeeigentümer.

Wie umweltfreundlich ist Erdwärme?

Die von Erdwärmesystemen verursachten Treibhausgasemissionen sind im Vergleich zu auf fossilen Brennstoffen basierenden Systemen vernachlässigbar. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel. Diese mit Erdwärme betriebenen Systeme verringern zudem den Verbrauch an nur endlich verfügbaren Energieressourcen. Da sich die Komponenten von Erdwärmesystemen unter der Erdoberfläche befinden, sind auch die Auswirkungen auf Landschaft und Ökosystem nur minimal.

Halten Erdwärmepumpen, was sie versprechen?

Vor einer Entscheidung für die Investition in eine Erdwärmepumpe ist zwingend eine Bewertung der Eignung des Grundstücks erforderlich, insbesondere verfügbarer Platz und Zustand des Erdbodens. Erkundigen Sie sich nach staatlichen Fördergeldern und Zuschüssen zu den Kosten für die Installation und wägen Sie langfristige Einsparungen und Nutzen für die Umwelt gegen die Vorlaufkosten ab. Letztendlich ist die Entscheidung für eine Investition in ein Erdwärmesystem von den konkreten Umständen abhängig:

  • Wenn Wohngebäudeeigentümer Wert auf Nachhaltigkeit legen: Für Leute, die ihre Ökobilanz verbessern möchten, sind auf Erdwärme basierende HKL-Systeme eine hervorragende Wahl.
  • Wenn Leute langfristig planen: Dank niedriger Energiekosten und nur geringem Instandhaltungsaufwand machen sich die Investitionskosten im Laufe der Zeit mehr als bezahlt.
  • Wenn das Grundstück ausreichend Platz bietet: Wohngebäude auf Grundstücken mit ausreichend Platz für Erdwärmetauscher sind ideale Kandidaten für ein Erdwärmesystem.

Die Zukunft von auf Erdwärme basierenden Heizsystemen

Auf Erdwärme basierende Heizsysteme stellen einen signifikanten Schritt in Richtung Quellen grüner Energie und Lösungen mit nachhaltiger Energienutzung dar. Dank unschlagbarer Effizienzen, Kosteneinsparungen und Nutzeffekten für die Umwelt wurden auf Erdwärme basierende Systeme zu einem Grundpfeiler für Technologien für grünes Heizen. Die Welt setzt ihre Umstellung auf erneuerbare Energie fort, und auf Erdwärme basierende Systeme werden eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft spielen. Erdwärmepumpen mit ihrem Potenzial zum Senken von Energiekosten, zum Reduzieren der Emission von Treibhausgasen und zur Förderung eines umweltfreundlichen Lebensstils sind nicht einfach nur eine Investition in Ihr Zuhause – diese Systeme sind eine Investition in unseren Planeten.

Häufig gestellte Fragen zu Erdwärmepumpen:

1. Wie funktioniert eine Erdwärmepumpe?
Eine Erdwärmepumpe ist ein energieeffizientes System, das sich die gleichbleibende Temperatur des Erdreichs zum Heizen und Kühlen von Gebäuden zunutze macht. Die Erdwärmepumpe überträgt anhand einer Reihe von in den Erdboden verlegten Rohren (Erdwärmeschleifen) und eines Wärmetauschersystems Wärmeenergie aus dem Erdreich bzw. in das Erdreich. Im Winter entzieht das System dem Erdreich Wärmeenergie zum Heizen Ihres Zuhauses. Im Sommer hingegen entzieht das System Ihrem Zuhause Wärme und gibt diese Wärme an das Erdreich ab.

2. Wo können Erdwärmepumpen genutzt werden?
Da das Erdreich über das ganze Jahr hinweg eine nahezu gleichbleibende Temperatur aufweist, ganz unabhängig vom örtlichen Klima, können Erdwärmepumpen nahezu an jedem Ort genutzt werden. Diese Wärmepumpen eignen sich für Anwendungen im Wohnbereich, im Gewerbebereich und in der Industrie und können sowohl an städtischen als auch an vorstädtischen und ländlichen Standorten installiert werden.

3. Wie energieeffizient sind Erdwärmepumpen?
Erdwärmepumpen sind extrem energieeffizient. Diese Wärmepumpen erreichen typischerweise SCOP-Werte von 3 bis 4. Das bedeutet, dass ein solches System mit jeder verbrauchten Einheit an Elektroenergie 3 bis 4 Einheiten an Heiz- bzw. Kühlleistung erbringt. Das liegt daran, dass diese Systeme die Wärmeenergie nur transportieren, anstatt sie zu generieren. Daher sind diese Systeme deutlich effizienter als herkömmliche Systeme für Heizen und Kühlen.

4. Wie hoch sind die Installationskosten für eine Erdwärmepumpe?
Die Anfangskosten für die Installation einer Erdwärmepumpe reichen von 15.000 € bis 30.000 €. Aufgrund von staatlicher Förderung sowie dank der Einsparungen bei Energiekosten über lange Sicht kann ein solches System zu einer wirtschaftlich sinnvollen Investition werden.

5. Welchen Instandhaltungsaufwand benötigt eine Erdwärmepumpe?
Eine Erdwärmepumpe erfordert eine regelmäßige Instandhaltung, damit ein effizienter Betrieb und eine möglichst lange Nutzungsdauer gegeben sind. Zur Instandhaltung gehören eine jährliche Wartung der Wärmepumpe durch einen Fachbetrieb. Die Wartung umfasst die Überprüfung des Kältemittel-Füllstands und das Inspizieren von Systemkomponenten und der Erdwärmeschleifen.

Fazit: Halten Erdwärmepumpen, was sie versprechen?

Auf Erdwärme basierende Heizsysteme nutzen die unter der Oberfläche nahezu gleichbleibende Temperatur des Erdreichs und sorgen so für Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung mit hoher Effizienz und auf nachhaltige Weise. Diese Wärmepumpen erreichen signifikante Energieeinsparungen, senken die CO₂-Emissionen um bis zu 90 % und zeichnen sich durch eine sehr lange Nutzungsdauer aus. Die Erdwärmeschleifen können länger als 50 Jahre genutzt werden. Die Installationskosten sind zwar hoch, und der Platzbedarf kann eine Herausforderung darstellen, staatliche Förderungen und deutlich niedrigere Betriebskosten lassen diese Systeme jedoch im Laufe der Zeit zu einer wirtschaftlich sinnvollen Investition werden. Mit dem Übergang der Welt zu erneuerbarer Energie tun sich auf Erdwärme basierende Technologien als entscheidende Lösungen für grünere, resilientere Wohnbauten und für eine nachhaltige Zukunft hervor.

Kernaussagen

  • Erdwärmepumpen nutzen die unter der Oberfläche nahezu gleichbleibende Temperatur des Erdreichs zum Heizen, Kühlen und Bereiten von Warmwasser in Wohnungen und anderen Gebäuden.
  • Wesentliche Vorteile von Erdwärmepumpen: Energieeffizienz, Kosteneinsparungen, Nutzen für die Umwelt, Langlebigkeit und nur geringer Instandhaltungsaufwand
  • Herausforderungen bei Erdwärmepumpen: hohe Vorlaufkosten, Platzbedarf und Einschränkungen am Standort
  • Drei Typen von auf Erdwärme basierenden Heizsystemen: Systeme mit geschlossener Schleife, Systeme mit offener Schleife und Hybridsysteme
  • Die Welt setzt ihre Umstellung auf erneuerbare Energie fort, und auf Erdwärme basierende Systeme werden eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft spielen.

Wollen Sie wissen, ob Ihr Zuhause für das Heizen mit Erdwärme geeignet ist?