Prämienauszahlung mit dem DAIKIN Empfehlungsprogramm
Falls Sie DAIKIN an Freunde weiterempfehlen, und diese sich dann bei der Umgestaltung ihres Hauses für eine unserer Wärmepumpen entscheiden, dann erhalten Sie beide eine Prämie.
Wenn Sie mit einer DAIKIN Wärmepumpe Ihr Haus in eine Oase des Komforts verwandeln konnten, warum sollten Sie diese Erfahrung nicht mit Ihren Freunden teilen? Sollten diese sich dann für DAIKIN entscheiden, kommen Sie beide in den Genuss von Prämien.
So funktioniert das
Wenn Sie einen Interessenten für eine DAIKIN Lösung kennen:
- Teilen Sie Ihre Freude
Sie kennen Interessenten für eine DAIKIN Wärmepumpe? Leiten Sie Interessenten einfach Ihren Empfehlungslink weiter. Vergewissern Sie sich, dass Interessenten Ihre E-Mail in das Feld „E-Mail des empfehlenden Freundes“ im Formular eintragen, damit Sie beide nach der Installation der Wärmepumpe in den Genuss der Prämie kommen.
Sind Sie bereits auf Stand By Me, unserer exklusiven Plattform für die Nachbetreuung, registriert? Ihren persönlicher Empfehlungslink finden Sie auf Ihrer Profilseite; hier wird Ihre E-Mail-Adresse automatisch im Formular angezeigt, damit Sie Ihre Empfehlung ohne Probleme abgeben können. - Kontakt mit zertifizierten Installateuren
Wir sorgen dafür, dass ein spezialisierter DAIKIN Installateur in der Nähe Kontakt zu Ihren Freunden aufnimmt. - Sammeln Sie Prämien!
Für eine Qualifikation müssen sowohl Sie als auch Ihre Freunde bei Stand By Me registriert sein. Prüfen Sie alle Bedingungen und Modalitäten. Sie sind noch nicht angemeldet? Erfahren Sie hier mehr über Stand By Me.
Empfehlen Sie DAIKIN weiter und verdienen Sie gemeinsam Prämien
Teilen Sie noch heute, und genießen Sie gemeinsam Prämien!
Falls Sie auf Empfehlung Ihrer Freunde eine DAIKIN Wärmepumpe installieren möchten:
Bei einer Entscheidung für DAIKIN erhalten Sie eine Prämie
Sollten Freunde Ihnen DAIKIN empfohlen haben, sind Sie bereits auf dem richtigen Weg zu Ihren Prämien. So gehen Sie vor:
- Teilen Sie uns Ihre Daten mit
Tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse und die Adresse der Installation in unser Formular ein. Vergessen Sie nicht, die E-Mail-Adresse Ihrer Freunde in das Feld „E-Mail des empfehlenden Freundes“ einzutragen, damit auch sie ihre Prämie erhalten. - Sprechen Sie mit einem Installateur
Nach unserer Vermittlung wird ein zertifizierter DAIKIN Installateur Kontakt zu Ihnen aufnehmen, um die Anforderungen und Optionen für Ihre Heizung zu besprechen. - Erhalten Sie Ihre Prämie
Sobald Ihre DAIKIN Wärmepumpe installiert wurde, erhalten sowohl Sie als auch Ihre geworbenen Freunde eine besondere Prämie. Prüfen Sie die Bedingungen und Modalitäten.
(Wichtig: Für eine Prämienqualifikation müssen sich beide Parteien bei Stand By Me registrieren. Erfahren Sie hier mehr über Stand By Me.)
DAIKIN Europe N.V. Bedingungen und Modalitäten für das Empfehlungsprogramm
Datum des Inkrafttretens: 14. Mai 2025
Diese Bedingungen und Modalitäten für das Empfehlungsprogramm („Bedingungen“) regeln Ihre Teilnahme am von [Firma] („wir“, „uns“, „unser“) aufgelegten Empfehlungsprogramm (das „Programm“). Mit der Teilnahme an diesem Programm erklären Sie sich mit diesen Bedingungen und mit unserer Datenschutzrichtlinie einverstanden.
1. Teilnahmeberechtigung
1.1 An diesem Programm teilnahmeberechtigt sind Empfehler, die mindestens achtzehn (18) Jahre alt sind und ein gültiges und aktives Konto bei Stand by Me haben.
1.2 Teilnahmeberechtigt an diesem Programm sind nur Personen mit Wohnsitz in [LAND DER NIEDERLASSUNG].
2. Ablauf der Teilnahme
2.1 Berechtigte Teilnehmer („Empfehler“) können Freunden, Verwandten oder sonstigen Bekannten („Empfehlungsempfänger“) an DAIKIN Europe N.V. empfehlen. Das erfolgt durch die Mitteilung eines von DAIKIN Europe N.V. herausgegebenen eindeutigen Empfehlungslinks oder Empfehlungscodes.
2.2 Damit der Empfehler und/oder der Empfehlungsempfänger für den Erhalt einer Prämie im Rahmen des Programms berechtigt werden, muss der Empfehlungsempfänger anhand des Empfehlungslinks seine entsprechenden Daten übermitteln, damit ein Fachbetrieb den Empfehlungsempfänger kontaktieren kann. Zudem muss der Empfehlungsempfänger nach Tätigung eines als gemäß Abschnitt 3 „Prämienberechtigung auslösende Handlung“ gewerteten Einkaufs die E-Mail-Adresse des Empfehlers bei seiner Registrierung für Stand by Me eingeben.
2.3 Empfehlungslinks und Empfehlungscodes sind ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen. Eine Nutzung für gewerbliche Zwecke ist nicht zulässig. Eine öffentliche Weitergabe auf Handels- oder Couponwebsites ist untersagt.
3. Prämien für Empfehlungen
3.1 Eine „Prämienberechtigung auslösende Handlung“ ist definiert als „Erwerb einer Wärmepumpe durch einen Empfehlungsempfänger und anschließende Registrierung des Empfehlungsempfängers bei Stand by Me“. Bei dieser Registrierung muss der Empfehlungsempfänger die E-Mail-Adresse des Empfehlers in das dafür vorgesehene Feld eintragen.
3.2 Ein Empfehler und/oder ein Empfehlungsempfänger im Sinne dieser Bedingungen sind zu jedem Empfehlungsempfänger, der eine „Prämienberechtigung auslösende Handlung“ ausführt, zum Empfang einer Prämie für diese Empfehlung („Empfehlungsprämie“) berechtigt.
3.3 Die Art und der Wert der Empfehlungsprämie für den Empfehler sind [HIER EINTRAGEN], wie ausschließlich durch [FIRMA] festgelegt.
3.4 Die Art und der Wert der Empfehlungsprämie für den Empfehlungsempfänger sind [HIER EINTRAGEN], wie ausschließlich durch [FIRMA] festgelegt.
3.5 Empfehlungsprämien werden innerhalb von [z. B. 30 Tagen – VON DER NIEDERLASSUNG FESTZULEGEN] nach Ausführung und Bestätigung der die Prämienberechtigung auslösenden Handlung übergeben.
3.6 Empfehlungsprämien sind, falls nicht ausdrücklich anders angegeben, nicht übertragbar, nicht austauschbar und nicht gegen Bargeld oder eine sonstige Form von Guthaben einlösbar.
4. Unzulässige Handlungen
4.1 Teilnehmern ist es untersagt, zur Teilnahme an diesem Programm sich selbst zu empfehlen, mehrere oder gefälschte Konten zu erstellen oder unwahre Informationen zu verwenden.
4.2. Teilnehmern ist es untersagt, Spam-Nachrichten, Massennachrichten und bezahlte Werbung zu versenden oder sonstige betrügerische oder sittenwidrige Formen von Handlungen zu Empfehlungen vorzunehmen.
4.3 Jede Verletzung dieser Bestimmungen, jeder Missbrauch des Programms und jedes sonstige rechtswidrige Verhalten, wie von [FIRMA] nach alleinigem Ermessen festgestellt, führt zum Ausschluss vom Programm und zur Verwirkung aller bisher erworbenen Prämien.
5. Recht auf Abänderung oder Beendigung
5.1 [FIRMA] behält sich das Recht vor, das Programm oder diese Bedingungen zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung abzuändern, auszusetzen oder zu beenden.
5.2 Jegliche Abänderungen am Programm werden unmittelbar mit Veröffentlichung der überarbeiteten Bedingungen auf unserer Website wirksam.
5.3 [FIRMA] behält sich zudem das Recht vor, jegliche Prämien zu streichen oder abzuerkennen, die irrtümlich ausgegeben oder durch Verletzung dieser Bedingungen erlangt wurden.
6. Ausschlussklauseln und Haftungsbeschränkung
6.1 [FIRMA] gibt keinerlei Garantien oder Erklärungen in Bezug der Verfügbarkeit oder der Fortführung des Programms.
6.2 Die Haftung von [FIRMA] und von DAIKIN Europe N. V. und seiner verbundenen Unternehmen wie, ohne darauf beschränkt zu sein, [FIRMA] für Schäden oder Verluste, die sich aus Ihrer Teilnahme an diesem Programm oder auf Ihr Vertrauen auf den Empfang jeglicher der angebotenen Prämien oder Boni ergeben, ist ausschließlich auf den gesetzlich vorgeschriebenen Umfang beschränken.
7. Anwendbares Recht und Schlichtung
7.1 Diese Bedingungen unterliegen belgischem Recht und sind im Sinne belgischen Rechts auszulegen.
7.2 Zuständig für Streitigkeiten, die sich aus dem Programm oder im Zusammenhang mit dem Programm ergeben, ist ausschließlich der Gerichtsstand in Belgien.
Kontaktangaben
Sollten Sie Fragen oder Bedenken im Zusammenhang mit dem Programm haben, kontaktieren Sie uns unter:
[KONTAKT-E-MAIL DES UNTERNEHMENS]
[ANDRESSE DES UNTERNEHMENS]
[TELEFONNUMMER KUNDENSUPPORT]