Zum Hauptinhalt wechseln

Selbstverständlich erwarten Sie von einer Investition in einen DAIKIN Luftreiniger beste Resultate. Wir können Sie beruhigen und mit Stolz verkünden, dass unsere Produkte durch angesehene Institutionen wie dem Institut Pasteur de Lille, der British Allergy Foundation UK und der ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) getestet wurden.

Die Luftqualität in Ihrem Zuhause ist wichtiger denn je. Wir sind eine „Indoor-Generation“ und verbringen bis zu 90 % unserer Zeit in Innenräumen; aber vielen von uns ist nicht bewusst, dass die Luftqualität in unseren Wohnräumen bis zu fünfmal schlechter sein kann als draußen.

Auch wenn Luftverschmutzung nicht sichtbar ist, stellt sie ein ernsthaftes Problem dar – mit DAIKIN Luftreinigern haben Sie jedoch eine wirkungsvolle Abhilfe, die dafür sorgt, dass Sie und Ihre Familie saubere und gesunde Luft atmen.

Die Luftreiniger von DAIKIN sind für ihren hohen Wirksamkeit bekannt, die dank des leistungsstarken elektrostatischen HEPA-Filters, einem hocheffizienten System, das selbst kleinste Partikel entfernt, erreicht wird. Unsere zum Patent angemeldete Streamer-Technologie ist auf das konsequente Beseitigen von Viren und Allergenen ausgerichtet.

Auch wenn die Gefährdung durch COVID-19 langsam aus dem Blickfeld verschwindet, die Welt hat gelernt, wie wichtig saubere Luft ist und welche Vorteile sie für die Gesundheit hat – von der Verringerung der Zahl der umweltbedingten Auslöser für Krankheiten wie Asthma und Allergien bis hin zur Verringerung der Verbreitung von durch die Luft übertragenen Krankheiten. Saubere Innenraumluft kann auch vor Schadstoffen im Freien wie Smog und Rauch schützen. Wenn Sie sich für einen Luftreiniger von DAIKIN entscheiden, möchten wir, dass Sie sich vollkommen sicher fühlen.

Wir möchten sichergehen, dass Sie die beste Luftreinigung erhalten. Deshalb haben wir mit führenden Experten auf dem Gebiet zusammengearbeitet und unsere Produkte getestet. Wir haben Testergebnisse von einigen der renommiertesten Institutionen der Welt erhalten.

Wie werden DAIKIN Luftreiniger gegen Atemwegsviren getestet?

DAIKIN gehörte bereits zu den ersten Anbietern innovativer Lösungen, und aus diesem Grund sind wir sehr daran interessiert, die Wirksamkeit unserer Luftreiniger zu testen. Wir haben das renommierte französische Forschungszentrum Institut Pasteur de Lille (IPL) gebeten, unsere Geräte * gründlichen Tests zu unterziehen, und wir sind stolz darauf, zwei der wichtigsten Ergebnisse, die wir erhalten haben, bekannt geben zu können.

  • DAIKIN Luftreiniger entfernen innerhalb von 2,5 Minuten bereits mehr als 99,9 % der humanen Coronaviren HCoV-229E aus der Luft. Dieses Virus gehört zur selben Familie wie das die COVID-19-Pandemie verursachende Virus SARS-CoV-2.
  • Die Geräte konnten zudem unter Beweis stellen, dass sie in nur 2,5 Minuten 99,9 % der H1N1-Viren (Verursacher der gewöhnlichen Grippe) unschädlich machen.

Dies bedeutet, dass die Luftreiniger von DAIKIN bei der Bekämpfung von Atemwegserkrankungen helfen können, da diese kompakten Plug-&-Play-Luftreiniger einen wertvollen Beitrag zur Verringerung der Gefahr einer Übertragung von Atemwegserkrankungen leisten.

Das Gütesiegel des Institut Pasteur de Lille ist für DAIKIN von großer Bedeutung: Das Institut wurde 1894 gegründet, damit die Gesellschaft auf Epidemien reagieren kann, und ist auch heute noch führend auf dem Gebiet der Förderung von Krankheitsprävention und guten Hygienemaßnahmen. Das Institut Pasteur de Lille mit seinen 33 Forschungsteams arbeitet nur mit sorgfältig ausgewählten Partnern zusammen, sodass das Vertrauen in die Produkte von DAIKIN, die diese strengen Tests bestanden haben, für unsere Qualität spricht.

Wir wissen, dass Sie Ihr Zuhause schützen und die Ausbreitung von Atemwegsviren stoppen möchten – und wir sind stolz darauf, Sie mit unseren bewährten Luftreinigern dabei unterstützen zu können.

* Vom Institut Pasteur de Lille wurden nicht alle Modelle getestet. Eine Aufstellung der vom Institut Pasteur de Lille finden Sie weiter unten. Ausführliche Testergebnisse können Sie den Fußnoten entnehmen.

Sehen Sie sich dieses Video an, und erfahren Sie mehr über das Institut Pasteur de Lille:

Werfen Sie einen Blick auf unsere getesteten und zertifizierten Luftreiniger

Wie effektiv sind DAIKIN Luftreiniger? Getestet und zertifiziert

Zertifiziert von der British Allergy Foundation UK und ECARF. Getestet vom Institut Pasteur de Lille.

Getestet durch das Institut Pasteur de Lille und zertifiziert durch die ECARF.

Wie kann ein DAIKIN Luftreiniger bei Allergien helfen?

Da wir zunehmend mehr Zeit in Innenräumen verbringen, leiden immer mehr an Allergien. Daher ist wichtig, Reizstoffe und Schadstoffe auf einem Minimum zu halten.

Die Luftreiniger von DAIKIN können Allergene, die durch Haustiere, Rauch und andere Reizstoffe verursacht werden, stoppen, bevor sie zu einem Problem werden. Wir freuen uns, bekannt geben zu dürfen, dass einige unserer Geräte das Allergy UK Seal of Approval tragen, d. h. diese Geräte wurden als wirkungsvoll bei der Reduzierung kleiner Partikel, einschließlich Allergenen, Bakterien und Viren, zertifiziert.

Auch die European Centre for Allergy Research Foundation hat die DAIKIN Luftreiniger getestet und für allergikerfreundlich befunden. Die ECARF-Kriterien werden regelmäßig aktualisiert, um den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung zu tragen, sodass das Gütesiegel ein Beweis für die hohen Standards bei DAIKIN ist.

Die Ergebnisse von drei namhaften Institutionen geben Ihnen die Gewissheit, dass Sie mit DAIKIN die saubere Luft bekommen, die Sie und Ihre Familie in Ihrem Zuhause brauchen.

Testergebnisse des Institut Pasteur de Lille zum MC55W

Tests unter Laborbedingungen (luftdichter Prüfraum von 1,4 m³, kein Luftaustausch) beim Institut Pasteur de Lille haben ergeben, dass das DAIKIN Gerät MC55WVM (Handelsnamen MC55W/VB) in der Betriebsart „Turbo“ innerhalb von 2,5 Minuten 99,98 % der Humanen Coronaviren HCoV-229E aus der Luft abscheidet. Das Humane Coronavirus HCoV-229E ist nicht mit dem COVID-19 verursachenden Virus SARS-CoV-2 identisch, gehört jedoch derselben Familie an. ​

Tests unter Laborbedingungen (luftdichter Prüfraum von 0,47 m³, kein Luftaustausch) beim Institut Pasteur de Lille haben ergeben, dass das DAIKIN Gerät MC55WVM (Handelsnamen MC55W/VB) in der Betriebsart „Turbo“ innerhalb von 2,5 Minuten 99,93 % der Viren des Influenza A verursachenden Subtyps von H1N1 aus der Luft abscheidet.

Testergebnisse des Institut Pasteur de Lille zum MC30Y

Tests unter Laborbedingungen (luftdichter Prüfraum von 1,3 m³, kein Luftaustausch) am Institut Pasteur de Lille haben ergeben, dass das DAIKIN Gerät MC30Y (Handelsnamen MC30YV/YB) in der Betriebsart „Turbo“ innerhalb von 2,5 Minuten 99,987 % der Humanen Coronaviren HCoV-229E aus der Luft abscheidet. Das Humane Coronavirus HCoV-229E ist nicht mit dem COVID-19 verursachenden Virus SARS-CoV-2 identisch, gehört jedoch derselben Familie an. ​

Tests unter Laborbedingungen (luftdichter Prüfraum von 1,3 m³, kein Luftaustausch) am Institut Pasteur de Lille haben ergeben, dass das DAIKIN Gerät MC30Y (Handelsnamen MC30YV/YB) in der Betriebsart „Turbo“ innerhalb von 2,5 Minuten 99,98 % der Viren des Influenza A verursachenden Subtyps von H1N1 aus der Luft abscheidet.

Grundsätzlicher Anspruch von DAIKIN Luftreinigern: Der DAIKIN Luftreiniger ist kein medizintechnisches Gerät und somit als Ersatz für medizinische oder medikamentöse Behandlungen weder vorgesehen noch geeignet. ​