Zum Hauptinhalt wechseln

Es gibt mindestens fünf Gründe, warum Sie mit einer Wärmepumpe die richtige Entscheidung treffen

Wärmepumpen sind zukunftssichere Allroundtalente: Je nach Bauart können sie heizen, kühlen und Warmwasser bereiten. Sie gewinnen ihre Wärmeenergie zu 75 % aus erneuerbarer Energie, die jedem kostenlos zur Verfügung steht – und lediglich zu 25 % aus Strom als Antriebsenergie. In Verbindung mit einer Photovoltaikanlage können Sie sich hinsichtlich der Stromversorgung völlig autonom und unabhängig von fossilen Brennstoffen machen. Die Wärmepumpe ist eine ausgereifte, seit Jahren erprobte Technologie, die sofort eingesetzt werden kann. In diesem Beitrag erläutern wir Ihnen diese und weitere Vorteile des Heizens mit einer Wärmepumpe.

1. Wärmepumpen eignen sich für den Einsatz in Neu- und Altbauten

Die Nutzung von Wärmepumpen ist in nahezu allen Gebäudetypen möglich und sinnvoll – vom Einfamilienhaus bis zu Gewerbegebäuden, sogar im unsanierten Altbau. Mit seinen Felduntersuchungen von Wärmepumpenanlagen im Laufe der letzten 20 Jahre hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE gezeigt, dass es möglich (und notwendig) ist, Wärmepumpen ökologisch und ökonomisch erfolgreich in Bestandswohngebäuden einzusetzen. Die Ergebnisse der Feldtests belegen eindeutig, dass Wärmepumpen selbst in nicht sanierten oder nur minimal sanierten Bestandsgebäuden die erforderliche Wärme liefern können. Darüber hinaus sind sie effizient genug, um deutliche ökologische Vorteile im Vergleich zu Heizkesseln mit fossilen Brennstoffen zu erzielen.

2. Ein Heizungstausch mit einem Wärmepumpensystem in Bestandsgebäuden ist meist einfach

Moderne Wärmepumpensysteme, wie die DAIKIN Altherma 3 H HT, können Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C erreichen – bei minus 15 °C Außentemperatur. Aufgrund dieser hohen Vorlauftemperaturen ist die Umrüstung auf eine Wärmepumpe in Bestandsgebäuden technisch einfacher möglich als häufig angenommen. In Wohngebäuden können oft sogar die bestehenden Heizkörper weiterhin genutzt und an das Heizsystem angeschlossen werden oder es müssen lediglich einzelne Heizkörper ausgetauscht werden. Eine umfangreiche Sanierung des Hauses (z.B. eine Wärmedämmung) ist oft gar nicht nötig. Das bestätigen auch viele Beispiele aus der Praxis.

3. Wärmepumpen arbeiten äußerst effizient und autonom

Die Energieeffizienz ist ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Heizsystems. Die durch die Wärmepumpe gewonnene Wärmeenergie setzt sich aus bis zu 75 % Erneuerbarer Energie (je nach Bauart aus der Luft, der Erde oder aus dem Grundwasser), die jedem kostenlos zur Verfügung steht, und aus lediglich aus 25 % Strom (als Antriebsenergie) zusammen. Den benötigten Strom verbraucht die Wärmepumpe äußerst effizient: Aus 10 kWh regenerativem Strom kann eine Wärmepumpe – bei einer Jahresarbeitszahl (JAZ) von 4,0 – 40 kWh Wärmeenergie erzeugen. Das heißt, die Wärmepumpe steigert die eingesetzte Energie um das 4-fache. Dadurch können Sie im Vergleich zu konventionellen Systemen Ihre Betriebskosten senken. In Kombination mit einer hauseigenen Photovoltaikanlage können Sie Ihre Stromkosten weiter minimieren und autonom Heizen, unabhängig von schwankenden Strompreisen und fossilen Brennstoffen.

4. Wärmepumpen besitzen ein großes CO2-Einsparungspotenzial

Unter dem Aspekt des Einsparungspotenzials von CO2-Emissionen überzeugt die Wärmepumpentechnologie ebenfalls. Im Vergleich mit konventionellen Heizsystemen können Sie mit einer Wärmepumpe den CO2-Ausstoß um 30 - 40 % verringern. Betreiben Sie eine Wärmepumpe zudem mit Ökostrom oder Strom aus der hauseigenen Photovoltaik-Anlage, können Sie sogar CO2-neutral heizen.

Wärmepumpen gewinnen ihre Energie bis zu drei Vierteln aus erneuerbaren Energien wie Luft, Erdwärme oder Grundwasser.
©DAIKIN

Der Geräuschpegel einer modernen Wärmepumpe gleicht dem einer Bibliothek, in der geflüstert wird. ©DAIKIN

5. Moderne Wärmepumpen sind flüsterleise

In Bezug auf den Geräuschpegel hat sich die Wärmepumpentechnologie in den vergangenen Jahren ebenfalls weiterentwickelt: Mit nur 35 db(A) (gemessen in drei Metern Entfernung) sind moderne Außengeräte, wie die DAIKIN Altherma 3 H HT oder DAIKIN Altherma 3 H MT, besonders geräuscharm und mit einem Geräuschpegel in einer Bibliothek vergleichbar, in der geflüstert wird. Moderne Wärmepumpen eignen sich somit sowohl für kleine Grundstücke als auch für dichtbesiedelte Wohngebiete.

 

Insgesamt zeigt sich, dass moderne Wärmepumpen energieeffiziente Multitalente sind, die in vielen unterschiedlichen Gebäudetypen eingesetzt werden können. Wenn es um klimafreundliches und unabhängiges Heizen geht, ist die Wärmepumpe DIE Technologie.