Zum Hauptinhalt wechseln

Sie erwägen das Installieren einer Wärmepumpe? Erfahren Sie die Gründe, warum Sie jetzt handeln sollten.

Eine Wärmepumpe ist heute eine der intelligentesten Modernisierungsmaßnahmen für Ihr Zuhause. Wärmepumpen senken Energiekosten, verbessern die CO₂-Bilanz und schützen vor beständig steigenden Gaspreisen und anstehenden gesetzlichen Auflagen bezüglich fossiler Brennstoffe.
Dank starker, in ganz Europa initiierter Anreize ist der Umstieg einfach wie nie zuvor machbar und auch erschwinglich. In diesem Leitfaden entdecken Sie, wie Wärmepumpen funktionieren, welche Vorteile sie bieten und welche Systeme sich für Ihr Zuhause eignen.

Warum Wärmepumpen auf dem Vormarsch sind

Nach Angaben des Europäischen Wärmepumpenverbandes (EHPA) wurden im Jahr 2024 über 19 größere europäische Länder hinweg in etwa 2,31 Millionen Wärmepumpen verkauft. Das bringt den Bestand an installierten Wärmepumpen auf insgesamt in etwa 25,5 Millionen Geräte.

Wussten Sie schon, dass eine Wärmepumpe einem durchschnittlichen Haushalt über 10 Jahre hinweg ca. 2.602 € an Ersparnis gegenüber einem Gas-Brennwertkessel bringen kann? Niedrigere Energiekosten sind nur einer der Vorteile einer Umstellung auf Wärmepumpe. Aufgrund der auf europäischer Ebene vorgegebenen Dekarbonisierungsziele wird der Umstieg auf Wärmepumpen immer bedeutsamer. Schließlich sind Wärmepumpen dank ihres niedrigeren Treibhauspotenzials (GWP) deutlich umweltfreundlicher. Dieser sich mehr und mehr verstärkende Trend macht immer mehr Schule, wie die neuesten Zahlen belegen.

Die neuen Daten zeigen jedoch auch über den Kontinent hinweg auffällige Ungleichheiten bei den Akzeptanzraten – mit beeindruckenden Fortschritten in einigen Regionen und nahezu brachliegenden Potenzialen in anderen.

Am unteren Ende der Fahnenstange:

  • In Großbritannien wurden 2024 lediglich 3,5 Geräte je 1.000 Haushalte verkauft.

  • Der Bestand an installierten Geräten beträgt 19 je 1.000 Haushalte.

  • Andererseits war Großbritannien einer von lediglich drei Märkten (neben Irland und Portugal), die im vergangenen Jahr Wachstum verzeichnen konnten, im Wesentlichen aufgrund von beständigen Anreizen.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass es über Europa hinweg sowohl beeindruckende Fortschritte als auch ungenutzte Potenziale gibt.

Was treibt diesen Wärmepumpen-Boom in Europa an?

Hinter diesem Wachstum stehen die immer strenger werdenden Richtlinien und Verordnungen (z. B. das Paket „Fit for 55“ der EU). Dadurch erhöhen sich auch das Interesse der Verbraucher an Dekarbonisierung einerseits und an Investitionen in Produktionskapazitäten andererseits. Der Entwicklungsverlauf ist jedoch von beständigen Anreizen, Rechtssicherheit und reaktionsfähigen und flexiblen Lieferketten in Europa abhängig.

Über die Heizsaison von November 2024 bis März 2025 sind in Europa die Gaspreise um 36 % gestiegen. Hinzu kommt, dass Verbote des Neuinstallierens von mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizsysteme ins Haus stehen. Ein Umstieg auf Wärmepumpe ist also nicht nur eine kluge Entscheidung – er ist dringend notwendig.

Warum Wohngebäudeeigentümer den Schritt gehen

Senken von Energiekosten
Wärmepumpen nutzen kostenlose Wärmeenergie aus der Umgebung – je mehr Wärmepumpen Sie nutzen, desto mehr sparen Sie also. Bei der von einer Wärmepumpe bereitgestellten Wärmeenergie handelt es sich um bis zu 75 % um erneuerbare Energie. Also können Sie die Abhängigkeit von Gas und Öl entschieden reduzieren. Da Heizen und Warmwasserbereitung mehr als 90 % des Energieverbrauchs eines Haushaltes ausmachen, addieren sich die Einsparungen schnell auf.

Zukunftssicheres Zuhause
Gaspreise unterliegen starken Schwankungen. Verbote fossiler Brennstoffe stehen an. Und Gesetze und Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Klima werden immer strenger. Eine Wärmepumpe ist nicht einfach nur eine Modernisierung – eine Wärmepumpe ist ein strategischer Schritt, mit dem Sie die Gesamtenergieeffizienz und den Wert Ihrer Wohnimmobilie absichern.

Ein einziges System, vollkommener Komfort
Warum sich mit Ofen, Klimaanlage und Warmwasserbereiter herumplagen, wenn all das ein und dasselbe System bewältigen kann? Wärmepumpen, ausgeführt als elegante, platzsparende Komplettpakete, sorgen für Heizen, Kühlen und Warmwasser – und das mit hervorragender CO₂-Bilanz.

Besser für unseren Planeten
Sie wollen über Nacht Ihre CO₂-Bilanz verbessern? Eine Wärmepumpe setzt die direkten CO₂-Emissionen auf null und steht in Einklang mit den EU-Klimazielen. Mit jedem installierten Gerät kommen wir einer Co₂-neutralen Gesellschaft ein Stück näher.

Gefahrloses Heizsystem
Kein Verbrennungsvorgang, keine Gefahr durch Kohlenmonoxid. Wärmepumpen werden mit Elektroenergie betrieben – sauber, sicher und einfach zu warten. Mit einer Nutzungsdauer von 10 bis 15 Jahren zeichnen sich Wärmepumpen durch eine hohe Zuverlässigkeit aus.

Eine lohnenswerte Investition
Ja, es gibt diese Vorlaufkosten – die sich jedoch schnell rentieren können, insbesondere bei Ablösung eines veralteten Systems. Bonus: Eine Wärmepumpe kann sogar den Marktwert einer Wohnimmobilie steigern.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Wärmepumpen erzeugen keine Wärmeenergie – Wärmepumpen transportieren Wärmeenergie. Eine Wärmepumpe entzieht der Außenluft oder dem Erdreich Wärmeenergie und transportiert diese Wärmeenergie in das Gebäudeinnere. Dadurch kann eine Wärmepumpe für ein perfekt überwachtes und geregeltes Raumklima in Ihrem Zuhause sorgen – wohlig warm im Winter, angenehm kühl im Sommer und mit stets verfügbarem Warmwasser – zu jeder Jahreszeit.

Verschiedene Arten von Wärmepumpen

Es gibt keine Lösung, die für alle passt. Welches System geeignet ist, hängt von der konkreten Immobilie und vom konkreten Heizkonzept ab.

  • Luft-Luft-Systeme: extrahieren Wärmeenergie aus der Außenluft und bringen diese Wärmeenergie anhand unauffälliger Innengeräte in die Räume.
  • Luft-Wasser-Systeme: führen auf energieeffiziente Weise Heizkörpern, Fußbodenheizungen und Gebläsekonvektoren Wärmeenergie zu.
  • Erdwärme-Systeme: extrahieren gleichbleibende, erneuerbare Energie aus dem Erdreich – ideal für energieeffiziente Hochleistungssysteme in Regionen mit kälterem Klima.
  • Hybridsysteme: geben Planungsfreiheit durch Kombinieren einer Wärmepumpe mit einem bereits vorhandenen Kessel.

Das Fazit

Eine Wärmepumpe ist mehr als nur ein Heizsystem – eine Wärmepumpe ist eine langfristige Energiestrategie.

Aufgrund immer strenger werdenden Richtlinien und Verordnungen, wachsenden Interesses der Verbraucher an Dekarbonisierung und steigender Produktionskapazitäten beschleunigt sich die Akzeptanz europaweit. Parallel dazu stiegen die Gaspreise um 36 % und Verbote fossiler Brennstoffe sehen ins Haus. Aufgrund all dieser Faktoren wird der Umstieg auf elektrifiziertes Heizen immer dringlicher.

Mit der breiten Palette an verfügbaren Typen von Systemen – von Luft-Wasser- bis zu Hybrid-Lösungen – findet sich für nahezu jedes Zuhause eine geeignete Lösung. In unserer klima- und kostenbewussten Welt von heute ist das Installieren einer Wärmepump nicht nur eine Entscheidung für Nachhaltigkeit, sondern auch eine strategische und wirtschaftlich vernünftige Entscheidung.

Kernaussagen

  • Europaweit erfährt der Umstieg auf Wärmepumpen eine rasante Beschleunigung.
  • Wachstum wird vorangetrieben durch Richtlinien und Verordnungen der EU, Streben der Verbraucher nach Dekarbonisierung und Investitionen in Produktionskapazitäten.
  • Steigende Gaspreise (+36 %) verstärken die Dringlichkeit eines Umstiegs.
  • Wärmepumpen senken sowohl Energiekosten als auch CO₂-Emissionen.
  • Es stehen vier Typen von Systemen zur Auswahl: Luft-Luft, Luft-Wasser, Hybrid und Erdwärme.