Zum Hauptinhalt wechseln

Erkunden Sie die verschiedenen Typen von Klimaanlagen und ihre jeweiligen Vorteile, und erhalten Sie praktische Tipps zu einer Entscheidung für das für Ihr Zuhause bezüglich Wohnkomfort und Energieeffizienz am besten geeignete System.

Welches Klimatisierungssystem für Ihr Zuhause am besten geeignet ist, ist von den baulichen Gegebenheiten Ihres Zuhauses, Ihrem veranschlagten Budget und Ihren Wünschen an den Wohnkomfort abhängig. Für die meisten Kleinwohnungen und kleinere Wohnhäuser eignen sich Systeme mit Wandgeräten. Bei größeren Wohnhäusern und Neubauten hingegen sind oftmals Kanalsysteme oder Multisplit-Anlagen die bessere Lösung. Wichtige Faktoren sind Größe und Grundriss der Räume, das Klima am Standort und Ziele bezüglich der Energieeffizienz. In diesem Leitfaden lernen Sie die verschiedenen Typen von Systemen kennen, damit Sie die richtige Entscheidung treffen können.

Einführung in die Typen von Klimatisierungssystemen

Es gibt kaum angenehmeres als an schwülen Sommertagen oder bitterkalten Wintertagen ein perfekt klimatisiertes Zuhause zu betreten. Bei so vielen verschiedenen Typen von Klimatisierungssystemen, die heutzutage angeboten werden, fühlen sich jedoch viele Leute mit der Entscheidung für die genau richtige Lösung überfordert. Haben Sie vor, ein altehrwürdiges Häuschen auf dem Lande zu modernisieren? Sie ziehen in ein nagelneues Apartment ein? Möglicherweise wollen Sie auch endlich dieses vorzeitliche Fenstergerät loswerden, das sich wie ein Güterzug anhört?

Wir sind seit fast einem ganzen Jahrhundert in der Wohnkomfort-Branche tätig und haben seither doch dies und jenes über dieses Thema in Erfahrung gebracht. Kein Zuhause ist wie das andere und jede Familie hat ihre eigenen Vorstellungen bezüglich Wohnkomfort. DAIKIN Klimaanlagen, auch als Luft-Luft-Wärmepumpen bezeichnet, sind auf die perfekte Klimatisierung Ihrer Innenräume ausgelegt. Bei uns finden Sie zahlreiche Varianten dieser Geräte, von unauffälligen Wandgeräten, die praktisch in die Raumausstattung eintauchen, bis hin zu Einbaugeräten, die vollständig in die Decke entschwinden.

Die Wahrheit ist, dass es bei Luft-Luft-Wärmepumpen keine Lösung gibt, die für alle passt. Die für Ihren Nachbarn in seiner Doppelhaushälfte perfekte Lösung kann für Ihr Reihenaus völlig unangebracht sein. Wenn Sie mit den verschiedenen möglichen Lösungen vertraut sind, können Sie eine informierte Entscheidung treffen, mit der Sie heute und weit in die Zukunft glücklich sind. Als bei Innovationen in der HLK-Branche führendes Unternehmen stellen wir Ihnen gern die wesentlichen Einflussfaktoren vor, die bei der Auswahl einer Luft-Luft-Wärmepumpe zu berücksichtigen sind.

Welches Klimatisierungssystem ist das genau richtige für Ihr Zuhause?

Bevor wir tief in die technischen Details eintauchen, möchten wir gemeinsam mit Ihnen herausfinden, welcher Typ an Klimatisierungssystem für Ihre konkreten Gegebenheiten sinnvoll wäre. Durch Kennenlernen dieser Szenarien aus dem echten Leben können Sie die Suche nach der geeignetsten Lösung recht schnell eingrenzen.

Einfamilienhaus oder Kleinwohnung

Für große Einfamilienhäuser ist meist ein Kanalsystem oder ein System mit zentralem Klimagerät die bessere Lösung. Diese Systeme können auch über eine größere Anzahl von Räumen hinweg für beständigen Wohnkomfort sorgen. Bei Kleinwohnungen und kleineren Wohnhäusern sind typischerweise Split- oder Multisplit-Systeme besser realisierbar und auch wirtschaftlich sinnvoller. Bei den meisten Anwendungen im Wohnbereich sind und bleiben unsere Wandgeräte-Systeme die beliebtesten Lösungen. Diese Geräte mit ihrem hervorragenden Betriebsverhalten bereiten bei der Installation keine größeren Probleme.

Neubauprojekt oder Modernisierungsvorhaben

Ein Neubau bietet die Gelegenheit, schon in der Entwurfsphase problemlos ein Kanalsystem zu projektieren. Bei Modernisierungsvorhaben hingegen werden meist Split-Systeme bevorzugt, da diese Systeme ohne größere Umbauarbeiten installiert werden können. Falls Sie eine Modernisierung vorhaben und die ästhetisch sauberste Lösung wünschen, können Sie anhand unserer Deckeneinbausysteme ein Wohnumfeld realisieren, dass den höchsten Ansprüchen genügt.

Energieeffizienz oder Investitionskosten

Sie können mit ein und demselben System Ihrem Umweltbewusstsein nachkommen und dabei im Rahmen Ihres Budgets bleiben. Bei einem Einfamilienhaus kann ein Multisplit-System anhand eines einzigen Außengeräts mehrere Räume heizen oder kühlen. Für kleinere Wohnungen und bei eher begrenztem Budget kann ein Monosplit-System eine machbare Lösung sein. Falls Sie die Investitionskosten über einen längeren Zeitraum strecken möchten, können Sie in einem ersten Schritt ein Multi-Außengerät hoher Leistung installieren und dann im Laufe der Zeit weitere Innengeräte hinzufügen. Sie wünschen auch Warmwasser? Ein Multi+ System können Sie mit bis zu vier Innengeräten und einem Warmwasserspeicher kombinieren. Bei Ergänzung durch Photovoltaik erhalten Sie ein energetisch optimales System.

Die verschiedenen Systeme im Überblick

Da Sie nun Ihre allgemeine Situation eingeordnet haben, können Sie sich anhand dieser Tabelle einen schnellen Überblick über die praktischen Aspekte der einzelnen Systeme verschaffen. In diese wesentlichen Faktoren mit ihren nicht unbedeutenden Auswirkungen auf das Alltagsleben haben wir viele Jahre an Erfahrungen bei Installationen und Rückmeldungen unserer Kunden konzentriert. Diese Tabelle hilft Ihnen beim ersten Eingrenzen möglicher Lösungen. Anschließend können Sie sich jederzeit intensiver mit den für Sie interessanten Systemen befassen.

TypAm besten geeignet fürInstallationsaufwandEnergieeffizienzInstandhaltung
Split-SystemKleinwohnungen, kleine WohnhäuserModeratHochModerat
Multisplit-SystemWohnungen mit mehreren RäumenModeratHochModerat
Kanal-KlimaanlageNeubauten, große WohnhäuserExtensivHochModerat bis hoch
Mobile KlimaanlageProvisorisches KühlenKeinNiedrigNiedrig
FenstergerätÄltere GebäudeNiedrigModeratNiedrig bis moderat

Denken Sie bitte auch an unseren Residential Solution Navigator als Auslegungstool für Endanwender! Mit diesem Navigator können Sie selbst herausfinden, welche Lösung die für Sie passende ist.

Wichtige Faktoren bei der Entscheidung für eine konkrete Klimaanlage

Bevor wir uns die verschiedenen Typen an Systemen genauer ansehen, wollen wir uns die bei der Entscheidung für eine ganz bestimmte Klimaanlage wichtigen Faktoren ansehen. Die Kenntnis dieser Grundlagen erspart Ihnen später langes Grübeln und möglicherweise Tausende von Euros.

Ihre Räumlichkeiten geben den Ton vor

Bei einer Studiowohnung in der Großstadt ist der Bedarf ganz anders als bei einem Wohnhaus mit vier Schlafzimmern auf dem Lande. Auch geht es nicht nur um die Quadratmeter. Bei hohen Raumdecken ist für ein wirkungsvolles Zirkulieren der Luft mehr Leistung vonnöten. Wir reden hier von in etwa 25 % mehr Leistung für je 30 cm Raumhöhe mehr über der Standardraumhöhe von 2,50 m.

Grundrisse mit offenen Räumen lassen ein natürliches Strömen der Luft zwischen den Bereichen zu. Das kann hervorragend bezüglich Effizienz sein, aber Schwierigkeiten für den Zonenbetrieb bereiten. Wenn die Küche zum Wohnzimmer hin offen ist, wirkt sich die beim Kochen entstehende Wärme auf den gesamten Bereich aus. Für Häuser mit vielen einzelnen Zimmern eignen sich Systeme mit Zonenbetrieb. Mit einem solchen System können Sie die einzelnen Bereiche individuell klimatisieren.

Auch sollten Sie bedenken, wie Sie die Räume und Bereiche tatsächlich nutzen. Verbringen Sie die Abende meist in ein und demselben Raum? Werden manche Schlafzimmer nur genutzt, wenn Gäste zu Besuch sind? Diese Nutzungs- und Belegungsmuster sind für das Bemessen und Positionieren der Systeme viel wichtiger, als viele Leute denken.

Dann gilt es noch die Ausrichtung Ihres Zuhauses nach den Himmelsrichtungen zu beachten. Auf Räume gen Süden hämmert den ganzen Tag über die Sonne ein, Räume in Richtung Norden hingegen bleiben relativ kühl. Räume mit vielen Fenstern benötigen eine höhere Kühlleistung, insbesondere Räume gen Westen, in die unbarmherzig die Nachmittagssonne knallt.

Raumklima ist nicht nur eine Frage der Temperatur.

Wenn Sie an einem Ort mit heftigen Wetterunterschieden zwischen den Jahreszeiten leben, werden Sie nach einem System Ausschau halten, dass effizient heizen und kühlen kann. In Küstennähe kann der Salzgehalt in der Luft zum Problem werden. Dort werden Geräte benötigt, die diesen aggressiven Bedingungen standhalten können. An staubreichen Orten ist eine besonders wirkungsvolle Filtrierung erforderlich, in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit wiederum eine Entfeuchtungseinrichtung und eine besonders wirkungsvolle Temperierung.

Auch Windmuster spielen eine Rolle. Der Aufstellungsort von Außengeräten ist ebenfalls von Bedeutung. Eine Installation an einem ungeschützten Ort kann sich negativ auf das Betriebsverhalten des Außengeräts auswirken, eine Einfriedung den Luftstrom behindern. Schon das Mikroklima in Ihrem Garten geht in die Wahl des Aufstellorts für Außengeräte ein.

Ein paar Worte zu den tatsächlichen Kosten

Natürlich spielen Vorlaufkosten eine Rolle, sind aber nur die halbe Wahrheit. In die Rechnung gehen noch andere Kosten ein. Die Komplexität der Installation unterscheidet sich enorm zwischen den verschiedenen Typen von Systemen. Ein einfaches Monosplit-System mit Wandgerät kann an einem Vormittag installiert werden. Das Installieren eines umfangreichen Kanalsystems hingegen kann mehrere Tage dauern, und möglicherweise sind sogar bauliche Veränderungen erforderlich. Zudem sollten wir nicht vergessen, dass in die Betriebskosten nicht nur die Stromrechnung eingeht. Bei manchen Systemen müssen die Filter regelmäßig ausgetauscht werden, an andere Systeme sind möglicherweise Verträge zu einer jährlichen Instandhaltung gekoppelt.

Zu bedenken ist auch, dass energieeffiziente Systeme den Wert Ihrer Immobilie steigern. Das wäre kein Nachteil, falls Sie sich später einmal für einen Umzug entscheiden sollten. Immobilienmakler bestätigen uns immer wieder, dass sich ein mit moderner, energieeffizienter Klimatisierung ausgestattetes Wohneigentum schneller und zu höheren Preisen verkaufen lässt.

Auch schickes Aussehen zählt

Manche Leute wünschen sich schnittige Wandgeräte, die ein Design-Statement abgeben. Moderne Geräte können ein recht raffiniertes Äußeres aufweisen. Andere hingegen wollen alles voll und ganz verbergen. In diesen Fällen brillieren die Kanalsysteme. Denken Sie über Ihren Geschmack bezüglich Raumausstattung nach, und überlegen Sie sich, wie sich sichtbare Komponenten auf Ihre Wohnräume auswirken.

Was ist, wenn ich zur Miete wohne?

Nun, für Mieter sind unsere Systeme nicht unbedingt ideal geeignet. Langzeitmieter könnten jedoch ein Installieren von Monosplit-Systemen in Betracht ziehen und im Mietvertrag vereinbaren. Das wäre schließlich auch im Interesse des Vermieters, da ein solches System auf lange Sicht gesehen den Wert der Immobilie erhöht. Kurz gesagt, Mieter können mögliche Lösungen erkunden. Das braucht jedoch Abstimmung und ist mit Verpflichtungen verbunden.

Warum sind Systeme mit Wandgeräten die beliebteste Lösung und welche Alternativen gibt es?

Wenn Sie durch ein modernes Wohngebiet gehen, werden Sie überall Split-Systeme entdecken. Für diese Beliebtheit gibt es einen einfachen Grund: Diese Systeme sind für die meisten Anwendungsfälle hervorragend geeignet und können nahezu ohne Bauaufwand installiert werden.

Perfekt geeignet für das echte Leben

Systeme mit Wandgeräten sind die ideale Wahl, wenn Sie Ihr Zuhause klimatisieren möchten, ohne Ihr Zuhause völlig auseinanderzunehmen, um Kanalsysteme zu installieren. Das Innengerät wird an der Wand befestigt, das Außengerät wird im Freien aufgestellt. Dann werden ein paar kleine Löcher durch die Wand gebohrt, um die beiden Geräte miteinander zu verbinden. Das ist alles. Keine großen Baumaßnahmen, keine monatelagen Belästigungen.

Daher eignen sich diese Systeme ideal für denkmalgeschützte Gebäude, bei denen größere Veränderungen untersagt sind. Erklären Sie mal einem Gemeinderat, warum Sie Luftkanäle durch eine Gründerzeitvilla treiben müssen. Auch in Fällen, in denen in bestimmten Räumen Kühlung gewünscht ist, ohne das ganze Haus umzubauen, sind diese Systeme häufig die beste Wahl. Möglicherweise arbeiten Sie von zu Hause aus, und im Sommer ist es in Ihrem Arbeitszimmer unerträglich heiß. Es kann auch sein, dass Ihr Schlafzimmer nach Westen hin an jedem Nachmittag zum Backofen wird.

Viele Familien installieren ihr erstes System im am meisten genutzten Wohnbereich und fügen später weitere Geräte in Schlafzimmern und anderen Räumen hinzu, sobald das Budget dies zulässt. Das ist eine kluge Herangehensweise. Sie bekommen Wohlfühlkomfort in den am häufigsten genutzten Bereichen und bauen dann das System Schritt für Schritt aus. Die einzelnen Systeme sind völlig unabhängig voneinander. Sollte es mit dem einen System ein Problem geben, arbeiten die anderen weiter.

Installation und Energieeffizienz

  • Um das Außengerät herum muss ausreichend Freiraum für Luftstrom sein, normalerweise mindestens ein halber Meter an der Seite des Lufteintritts und an der Seite des Luftaustritts. Zudem muss das Gerät zugänglich für Instandhaltungsarbeiten sein und an einen Ort aufgestellt werden, an dem die Betriebsgeräusche die Nachbarn nicht belästigen.
  • Das Innengerät muss so positioniert werden, dass es die Luft wirkungsvoll über den gesamten Raum hinweg verteilen kann, ohne den Luftstrom direkt auf Stellen zu richten, an denen sich typischerweise Leute aufhalten.

Moderne, mit Inverter-Technologie ausgestattete Wandgeräte-Systeme weisen eine beeindruckende Energieeffizienz auf. Viele unserer Modelle erreichen SEER-Werte über 7,5 und sind damit deutlich effizienter als ältere Systeme ohne Inverter. Diese Energieeffizienz spiegelt sich unmittelbar in niedrigeren Stromkosten und in einer besseren Umweltbilanz wider.

Leisebetrieb und Reinigungswirkung

Die Split-Systeme unserer Tage arbeiten flüsterleise. Sie werden kaum bemerken, dass das Gerät in Betrieb ist. Wir reden über Schalldruckpegel von gerade mal 19 dB(A) beim Innengerät. Das ist leiser als Flüstern. Integrierte Filtersysteme entfernen Staub, Allergene und Geruchsstoffe. Damit ist nicht nur für behaglichen Komfort gesorgt, sondern auch für eine deutlich höhere Raumluftqualität.

Einige unserer Systeme sind mit Flash Streamer-Technologie ausgestattet. Diese Technologie bricht aktiv Schadstoffe, Allergene und Geruchsstoffe auf Molekülebene auf. Das ist insbesondere hochwirksam gegen solche Dinge wie Küchengerüche, durch Haustiere verursachte Gerüche und in der Luft schwebende Allergene und Bakterien.

Truhengeräte: wenn Wandgeräte ungeeignet sind

Sind Wandgeräte nicht realisierbar oder unerwünscht, stellen Truhengeräte für Luft-Luft-Wärmepumpen eine hervorragende Alternative dar. Ein perfektes Beispiel für ein solches Gerät, das hervorragendes Betriebsverhalten zeigt und gleichzeitig flexibel platzierbar ist, wäre unser Modell Truhengerät „Perfera“.

Bewältigen von Herausforderungen bei der Installation

In so manchem Zuhause treffen wir auf Raumdecken mit nur begrenztem Platzangebot oder auf Tragwerkselemente, die das Installieren von Wandgeräten unmöglich machen. Manchmal sprechen auch ästhetische Überlegungen für das Installieren von Truhengeräten. Diese Systeme weisen dieselben Fähigkeiten zum Kühlen und Heizen wie Wandgeräte auf, bieten jedoch eine höhere Planungsfreiheit bei der Platzierung. Zudem verfügen die meisten Truhengeräte über eine Funktion „Fußboden“. Dadurch wird an der Unterseite des Geräts Warmluft ausgeblasen. Das führt zur optimalen Wärmekonvektion und damit zu einem noch höheren Wohlbefinden der Personen im Raum.

Das Truhengerät „Perfera“ vereint anspruchsvolles Design mit leistungsstarkem Betriebsverhalten und eignet sich daher ideal für Räume, in denen ein System mit Wandgeräten einfach nicht machbar oder unerwünscht ist. Dieses Gerät zeigt dieselbe hervorragende Effizienz wie unsere Wandgeräte, zeichnet sich jedoch durch den großen Vorteil einer hohen Planungsfreiheit bei der Platzierung aus.

Deckeneinbausysteme: Verborgenheit der Premium-Klasse

Für Anwendungsfälle, bei denen Ästhetik höchste Priorität hat, stellen Deckeneinbausysteme die ultimative Lösung für Klimatisierung im Verborgenen dar. Diese Systeme sind traditionell zwar eher im Gewerbebereich anzutreffen, werden jedoch mehr und mehr auch für Wohnungsbauprojekte in Betracht gezogen, bei denen die Unversehrtheit des Designs von absoluter Priorität ist.

Aufrechterhalten der Unversehrtheit des Designs

Deckeneinbausysteme eignen sich ideal für ein Design-betontes Umfeld, in dem das Aufrechterhalten von sauber geschnittenen, aufgeräumten Geometrien unabdingbar ist. Das System ist völlig unsichtbar. Dadurch bleibt die Ästhetik einer anspruchsvollen Raumgestaltung unversehrt, und das ganz ohne Kompromisse an das außergewöhnliche Wohlfühlklima.

Diese Geräte sind, wie Wandgeräte auch, flüsterleise im Betrieb. Viele Deckeneinbaugeräte erzeugen einen gewissen niedrigen Schalldruck, der störende Nebengeräusche wirkungsvoll überdeckt. Diese Systeme sind zwar verborgen, können sich jedoch mit ihrem kräftigen, gleichmäßigen Luftstrom durch den Raum sehen lassen.

Dieser Typ von Systemen eignet sich am besten für Neubauprojekte und für große Modernisierungsvorhaben, bei denen die Installation schon in die Bauplanung eingehen kann. Die Installationskosten sind zwar grundsätzlich höher als bei Systemen mit Wandgeräten oder mit Truhengeräten, anspruchsvolle Wohngebäudeeigentümer jedoch nehmen diese Kosten für Premium-Ästhetik als Gegenleistung gerne in Kauf.

Wie können Wärmepumpen zu jeder Jahreszeit effizient kühlen und heizen?

Wärmepumpen stellen eine der vielseitigsten und energieeffizientesten Klimatisierungstechnologien dar. Diese Wärmepumpen transportieren Wärme zwischen Gebäudeinnerem und Außenwelt und können so im Sommer kühlen und im Winter heizen.

Der Vorteil der Umkehrbarkeit

Im Sommer entzieht eine Wärmepumpe der Raumluft Wärme und kühlt den Raum dadurch. Im Winter wird dieser Vorgang umgekehrt. Nun entzieht die Wärmepumpe der Außenluft Wärmeenergie und heizt mit dieser Wärmeenergie Ihre Räume. Das funktioniert sogar bei Außentemperaturen von bis zu -20 °C. Ein und dasselbe System tut seinen Dienst in beiden Jahreszeiten auf energieeffiziente Weise. Sie brauchen also nicht zwei separate Systeme, eines für Kühlen und ein zweites für Heizen, anzuschaffen und instand zu halten.

Für Leute, die mit der Technologie dahinter nicht vertraut sind, mag das wie Zauberei klingen. Der Schlüssel dazu ist das Kältemittel. Ein Kältemittel kann auch aus sehr kalter Außenluft Wärmeenergie absorbieren und auf sinnvolle Temperaturen zum Heizen von Räumen anreichern. Moderne Wärmepumpen haben die Kinderkrankheiten früherer Generationen hinter sich gelassen und funktionieren auch bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt effizient.

Bemerkenswerte Effizienzwerte

Unsere Luft-Luft-Wärmepumpen, wie die aus den Produktreihen „Perfera“ oder „DAIKIN Emura“, sind mit modernen invertergeregelten Verdichtern ausgestattet. Diese Verdichter passen ihre Drehzahl beständig und in Echtzeit an die konkret anliegenden Wärmelasten an. Viele Modelle erreichen SCOP-Werte (Seasonal Coefficients of Performance, Saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb) von über 4,5. Dieser Wert bedeutet, dass das Gerät je 1 kWh verbrauchter Elektroenergie mehr als 4,5 kWh an Wärmeenergie abgibt.

Integration in intelligente Regelungssysteme

In Kombination mit intelligenten Regelungssystemen wie unsere Onecta App, können Sie das Einstellen von Temperaturen, das Aktivieren von Zeitplänen und die Überwachung des Energieverbrauchs auch aus der Ferne vornehmen. Der Erfolg: Einsparungen bei den Energiekosten von 30 % bis 40 % im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen bei gleichzeitig signifikanter Verbesserung der CO₂-Bilanz.

Multisplit-Klimaanlagen für mehrere Räume

Macht Sinn bei größeren Wohnhäusern

Wollen Sie mehrere Räume heizen bzw. kühlen, jedoch Ihren Garten oder Ihre Balkone nicht mit Außengeräten verschandeln, stellen Multisplit-Systeme eine elegante Lösung dar. Ein Multisplit-System ist eine Kombination aus 1 Außengerät und mehreren Innengeräten. Jeder einzelne Raum ist mit einem Temperaturregler ausgestattet. Daher können alle Familienmitglieder ihre ganz persönliche Wunschtemperatur in ihren Zimmern einstellen.

Das Wunderbare an einem solchen System zeigt sich, wenn Sie die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitglieder einer Familie betrachten. Teenager, die scheinbar nur durch bloße Anwesenheit Wärme erzeugen, können ihre Zimmer auf arktischen Temperaturen halten. Die Großeltern hingegen werden in ihren Räumlichkeiten komfortablere Temperaturen einstellen. Das System verteilt Kühlleistung und Heizleistung zu jedem Zeitpunkt genau dahin, wo der entsprechende Bedarf besteht.

Anstelle mehrerer Außengeräte, die Platz wegnehmen und Geräusche verursachen, haben Sie nur ein einziges Außengerät. Dadurch gestaltet sich auch die Instandhaltung wesentlich einfacher. Anstatt mehrerer Geräte muss nur ein einziges Gerät gewartet werden. Das Außengerät eines Multisplit-Systems ist größer als die für Monosplit-Systeme, aber immer noch kleiner als drei bis vier Monosplit-Außengeräte zusammen.

Kanal-Klimatisierungssysteme

Kanal-Luft-Luft-Wärmepumpen-Systeme verteilen die gekühlte bzw. erwärmte Luft über in Decken oder Wände eingebaute Kanäle. Das ergibt eine aufgeräumte und harmonische Innenraumgestaltung. Es sind keinerlei Geräte zu sehen. Bei diesen Systemen wird den Räumen über diskret verborgene Belüftungsöffnungen klimatisierte Luft zugeführt. Die gesamte Technik dahinter bleibt im Verborgenen.

Die hohe Schule der Ästhetik

Mit Kanalsystemen können Sie die ungestörteste Ästhetik beibehalten, die nur möglich ist. Lediglich kleine Gitter in Decken oder Wänden sind zu sehen. Daher eignen sich diese Systeme hervorragend für Wohnungen der gehobenen Klasse, für neuzeitliche Designs und für Wohnräume, in denen die Raumgestaltung nicht beeinträchtigt werden soll.

Kanalsysteme werden besonders von Innenarchitekten geschätzt, und zwar deshalb, weil sie bei der Raumgestaltung nicht um sichtbare Innengeräte herumnavigieren müssen. Die Gitter können mit einer zur Raumdecke passenden Farbgebung versehen werden. Sie können aber auch Gitter mit einem zur Raumausstattung passenden Finish auswählen.

Gleichmäßige Temperaturverteilung

Kanalsysteme verteilen die Luft durch mehrere Luftauslässe. Dadurch gibt es keine zu warmen Stellen und keine Zugluft, wie das bei anderen Systemen der Fall sein kann. Im Ergebnis stehen bemerkenswert gleichbleibendes Wohlfühlklima in der gesamten Wohnung, fast ohne Temperaturunterschiede zwischen den Zimmern.

Installationskosten

Kanalsysteme eignen sich am besten für Neubauprojekte und für große Modernisierungsvorhaben, bei denen die Installation schon in die Bauplanung eingehen kann. Bei diesen Systemen sind die Installationskosten grundsätzlich höher als bei Monosplit- oder Multisplit-Systemen. Die konkreten Kosten sind von der Komplexität des Kanalsystems und der Größe der Wohnimmobilie abhängig.

Unsere Deckeneinbaugeräte passen sich nahtlos in die Architektur ein, sind leise im Betrieb und können mit Optionen für intelligente Regelung ausgestattet werden. Diese Systeme sorgen ganz diskret für maximales Wohlbefinden.

Portable Klimaanlagen: Vorteile und Einschränkungen

Mit einer portablen Klimaanlage können Sie einen Raum sofort kühlen, ganz ohne auf Dauer ausgelegte Installation. Diese Geräte sind für ganz spezielle Situationen geeignet, weisen jedoch von Grund auf einige Einschränkungen auf.

Mobilität und Zweckmäßigkeit

Der wesentliche Vorteil portabler Geräte besteht in ihrer Flexibilität. Diese Geräte können ganz nach Bedarf von einem Raum in den anderen umgesetzt werden und brauchen lediglich eine gewöhnliche Steckdose und Zugang zu einem Fenster zwecks Abführens von Kondensat. Daher eignen sich diese Geräte ideal für Mietwohnungen oder für vorübergehende Situationen, in denen eine auf Dauer ausgelegte Installation nicht machbar ist.

Überlegungen zum Betriebsverhalten

Portable Geräte geben jedoch typischerweise höhere Schallpegel von sich – normalerweise zwischen 50 und 60 dB(A) – im Vergleich zu ortsfesten Systemen mit wesentlich niedrigeren Betriebsgeräuschpegeln von bis zu 19 dB(A). Diese Geräte erreichen im Allgemeinen auch eher niedrigere Energieeffizienzwerte. Die SEER-Werte liegen so bei 6, im Gegensatz zu Split-Systemen, die Werte von bis zu 8 und darüber hinaus erreichen.

Zudem beanspruchen diese Geräte auch Stellplatz und benötigen einen Zugang nach außen, durch ein Fenster oder einen Wanddurchbruch. Trotz dieser Nachteile sind diese Geräte dank ihrer Zweckmäßigkeit sehr beliebt für eine kurzzeitige Nutzung.

Fenster-Klimaanlagen: Sind sie brauchbar?

Fenster-Klimaanlagen sind kompakte Komplettgeräte, die in eine Fensteröffnung eingepasst werden. Diese Geräte stellen eine preisgünstige und platzsparende Lösung für das Kühlen eines einzelnen Raumes dar.

Preisgünstige, platzsparende Lösung

Fenstergeräte sind die kostengünstigsten Geräte für den Einstieg in die Klimatisierung mittels Wärmepumpe. Diese Geräte werden meist von kostenbewussten Anwendern oder bei nur vorübergehendem Bedarf an Raumkühlen erworben. Besonders eignen sich diese Geräte für ältere Gebäude und für Gegebenheiten, bei denen das Installieren von Split-Systemen nicht praktikabel ist.

Einschränkungen beim Betriebsverhalten

Fenstergeräte sind für gewöhnlich lauter. Der Schalldruckpegel liegt typischerweise zwischen 50 und 60 dB(A). Moderne Split-Systeme mit ihren 19 bis 30 dB(A) sind hingegen deutlich leiser. Auch bei der Energieeffizienz zählen Fenstergeräte mit SEER-Werten von 6 bis 7 nicht zur absoluten Spitze. Luft-Luft-Wärmepumpen-Systeme im Vergleich erreichen hier Werte von 8 oder höher.

Fenstergeräte sind zwar preiswert in der Anschaffung, bringen jedoch bei der Installation einige Herausforderungen mit sich. Der Einbau in den Fensterrahmen und eine sachgerechte Wärmedämmung können sich als gar nicht so einfach erweisen.

Verdunstungskühlanlagen und Nachhaltigkeit

Verdunstungskühlanlagen kühlen die Luft anhand der natürlichen Verdunstung von Wasser. Diese sehr umweltfreundlichen Geräte sind unter ganz bestimmten Klimabedingungen recht energiesparsam.

Wie funktioniert das?

Diese Systeme sind besonders für Gegenden mit trockenem, warmem Klima geeignet. Da diese Systeme beim Kühlen der Luft Feuchtigkeit in die Luft abgeben, sollte auch die Luftfeuchtigkeit am Nutzungsort möglichst niedrig sein. In einem Umfeld mit hoher Luftfeuchtigkeit sind Verdunstungskühlanlagen weniger effizient und können sogar die Luftfeuchtigkeit im Raum auf unangenehme Werte erhöhen.

Diese Geräte verbrauchen zwar viel weniger Strom – typischerweise 50 bis 100 Watt pro Stunde im Vergleich zu Split-Klimaanlagen mit 500 bis 1.500 Watt, weisen jedoch eine eher begrenzte Kühlleistung auf. Die meisten Verdunstungskühlanlagen erreichen eine Kühlleistung von 1 bis 2,5 kW und sind daher eher für kleinere Räume oder für ins Freie hin offene Bereiche geeignet.

Unerlässliche Ausstattungsmerkmale moderner Luft-Luft-Wärmepumpen

Luft-Luft-Wärmepumpen unserer Zeit zeichnen sich durch eine Vielzahl hoch entwickelter Ausstattungsmerkmale aus. Achten Sie bei der Anschaffung eines modernen Systems unbedingt auf diese unverzichtbaren Komponenten:

  • Inverter-Technologie: Mit Inverter-Technologie ausgestattete Verdichter passen ihre Drehzahl dynamisch an die tatsächlich anliegenden Lasten an. Das senkt den Energieverbrauch, und Temperaturen werden auf konstanten Werten gehalten. Dies wiederum führt zu nur sehr niedrigen Betriebsgeräuschen und zu beachtlichen Energieeinsparungen im Vergleich zu Systemen mit Verdichtern mit unveränderlichen Drehzahlen.
  • Intelligente Regelungen und Konnektivität: Dank WLAN-Konnektivität und Apps für das Smartphone sind Bedienung, Aktivierung von Zeitplänen und Überwachung auch aus der Ferne möglich. Mithilfe dieser Funktionen können Sie den Energieverbrauch optimieren. Sie können dafür sorgen, dass Ihr Zuhause bereits behaglich klimatisiert ist, wenn Sie nach Hause kommen. Und Sie können das Betriebsverhalten des Systems überwachen. Alles aus der Ferne.
  • Systeme für die Luftreinigung: Modernste Filtrationstechnologien entfernen Allergene, Schadstoffe und Geruchsstoffe aus der Raumluft. Ganz besonders wirkungsvoll bei der Sicherstellung einer gesunden Raumluft ist unsere zum Patent angemeldete Flash Streamer-Technologie.

Zusatzeinrichtungen zur Verbesserung der Luftzirkulation

Bestimmte Komponenten sind zwar keine Luft-Luft-Wärmepumpen-Systeme an sich, können jedoch das Betriebsverhalten eines Klimatisierungssystems erheblich verbessern und das durch dieses System erzeugte Wohlfühlklima weiter steigern.

  • Kanalventilatoren tragen zum Optimieren der Luftströme in Kanalsystemen bei. Das sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Luft und senkt die Last für die Klimageräte. Dadurch kann die Effizienz des Gesamtsystems gesteigert werden, und Sie können an jedem Ort in Ihrem Zuhause Wohlfühlklima genießen.
  • Preisgünstige Deckenventilatoren bewegen die Luft im Raum. Dadurch empfinden Personen im Raum die Luft kühler, obwohl die tatsächliche Temperatur gar nicht gesunken ist. In Kombination mit Luft-Luft-Wärmepumpen-Systemen können Deckenventilatoren den Energieverbrauch insgesamt senken, ganz ohne Kompromisse beim Wohlfühlkomfort.

Umweltbewusste Entscheidungen

Aufgrund des immer höher werdenden Umweltbewusstseins suchen viele Wohngebäudeeigentümer nach Klimatisierungslösungen mit bestmöglicher Ökobilanz und gleichzeitig bestmöglichem Betriebsverhalten.

  • Moderne Systeme werden mehr und mehr mit Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP, Global Warming Potential) betrieben. Diese Kältemittel verursachen nur wenig Auswirkungen auf die Umwelt, sollten sie in die Atmosphäre gelangen. Das stellt eine entscheidende Weiterentwicklung gegenüber älteren Kältemittel-Technologien dar.
  • Hocheffiziente Systeme weisen einen niedrigeren Stromverbrauch auf. Das senkt die Betriebskosten und verbessert die Ökobilanz. Ein mit erneuerbarer Energie betriebenes Luft-Luft-Wärmepumpen-System kann für höchsten Wohlfühlkomfort sorgen dennoch eine gute CO₂-Bilanz vorweisen. Wir gehen bei der Entwicklung solcher maximal umweltfreundlichen Technologien ganz vorne voran. Dank unserer Produkte können Verbraucher ihre CO₂-Bilanz verbessern und gleichzeitig wirkungsvolles Kühlen genießen.

Installieren von Klimatisierungssystemen: keine Kompromisse

Optimales Betriebsverhalten, maximale Effizienz und eine möglichst lange Nutzungsdauer Ihres Luft-Luft-Wärmepumpen-Systems können nur bei sachgerechter Installation erreicht werden. Die Qualität der Ausführung einer Installation hat einen entscheidenden Einfluss auf nahezu alle Aspekte Ihres Systems, von Energieverbrauch und Wohlfühlkomfort bis hin zu Nutzungsdauer und Garantieleistungen.

Professionelle Begutachtung

Eine Installation fängt mit einer sorgfältigen Begutachtung der Wohnimmobilie an: Abmessungen der Räume, Wirksamkeit der Wärmedämmung, Sonneneinstrahlung und vorhandene Elektroinstallation. Durch eine solche Bewertung wird sichergestellt, dass das zu installierende System nicht unterdimensioniert und für den konkret vorliegenden Bedarf ausgestattet ist.

Qualifizierte Installateure ermitteln anhand ausgeklügelter Berechnungsverfahren die in jedem Raum und in jedem Bereich erforderliche Leistung. In diese Berechnungen gehen auch Faktoren wie Größe und Himmelsrichtung von Fenstern, Raumhöhen und Belegungsmuster der Räume ein. Zudem wird bewertet, ob die vorhandene Elektroinstallation des Gebäudes die neue Gebäudeausrüstung bewältigen kann.

Inbetriebnahme des Systems

Im Anschluss an die Installation muss eine sachgerechte Inbetriebnahme des Systems erfolgen. Nur so ist sichergestellt, dass das System korrekt funktioniert. Eine Inbetriebnahme umfasst einen Test sämtlicher Funktionen, eine Kontrolle der Kältemittel-Füllstände und eine Überprüfung aller Bedien- und Regelungskomponenten auf korrekte Funktion.

Beauftragung eines qualifizierten Installateurs

Nur ein qualifizierter Installateur kann sicherstellen, dass die Installation sachgerecht ausgeführt wird. Zudem ist dies eine Voraussetzung zur Aufrechterhaltung der Garantie. Eine Installation durch entsprechend qualifizierte Fachleute verschafft Ihnen ein System mit optimalem Betriebsverhalten und zudem den so wichtigen Seelenfrieden.

Regelmäßige Instandhaltung als Schutz Ihrer Investitionen in eine Luft-Luft-Wärmepumpe

Damit Sie Ihr Luft-Luft-Wärmepumpen-System stets mit höchster Effizienz und möglichst lange Zeit betreiben können, ist eine regelmäßige Instandhaltung des Systems unabdingbar.

Routinemäßige Pflege

Zu den einfachen Wartungsarbeiten gehören ein Reinigen und ggf. Austauschen von Filtern, das Entfernen von Schmutz vom Außengerät und das Sicherstellen eines ausreichenden Luftstroms um sämtliche Geräte herum. Schon diese einfachen Schritte tragen zur Aufrechterhaltung der Effizienz bei. Zudem können bei diesen Arbeiten sich möglicherweise anbahnende Probleme rechtzeitig erkannt werden, bevor sie in teuren Reparaturen enden.

Besonders wichtig ist eine Pflege der Filter. Verschmutzte Filter behindern den Luftstrom. Dadurch muss das System schwerer arbeiten und verbraucht mehr Energie. In Zeiten intensiven Gebrauchs sollten die Filter monatlich gereinigt bzw. ausgetauscht werden.

Wartung durch einen qualifizierten Installateur

Eine jährlich oder alle zwei Jahre durch einen qualifizierten Installateur vorgenommene Wartung umfasst die Überprüfung des Kältemittels, eine Inspektion der Elektroanschlüsse und eine umfassende Bewertung des Betriebsverhaltens des Systems insgesamt. Bei dieser Wartung durch Fachleute können sich anbahnende Probleme erkannt werden, bevor es teuer wird. Zudem können Ausfälle mitten in Zeiten höchster Belastung vermieden werden.

Erwartete Nutzungsdauer

Für die unterschiedlichen Systeme sind unterschiedliche Nutzungsdauern veranschlagt: in etwa 10 bis 15 Jahre für Monosplit- und Multisplit-Systeme, in etwa 15 bis 20 Jahre für Kanalsysteme und Systeme mit zentralem Klimagerät. Diese Angaben gelten natürlich nur unter der Voraussetzung sachgerechter Pflege und Instandhaltung. Die Zuverlässigkeit unserer Geräte hat sich herumgesprochen. Für die meisten Geräte bieten wir eine erweiterte Garantie an, gut für Ihren Seelenfrieden.

Warum uns Immobilieneigentümer vertrauen

Mit nahezu einem ganzen Jahrhundert an Erfahrungen auf dem Gebiet der Klimatisierung haben wir uns durch unermüdliches Einbringen von Innovationen und unabdingbare Verpflichtung zu Qualität einen Namen als weltweit führender Hersteller und Anbieter gemacht.

  • Nachweislich führende Rolle bei Innovationen: Bei vielen Technologien, die eine moderne Klimatisierung prägen, z. B. invertergeregelte Systeme und fortschrittliche Wärmepumpentechnologien, waren wir der Vorreiter. Dank unserer Anstrengungen bei Forschung und Entwicklung konnten und können wir die Messlatte des auf dem Gebiet der Klimatisierung Möglichen immer höher setzen.
  • Unsere drei Helden für den Wohnbereich: Für Anwendungen im Wohnbereich finden Sie bei uns drei hervorragende Lösungen, mit denen Sie nahezu jeden Bedarf decken können:
    • Hervorragende Wandgeräte: Diese Geräte vereinen hervorragende Effizienz mit elegantem Design und dazu einfacher Installation und sind daher für Anwendungen im Wohnbereich besonders beliebt. Perfekt für Apartments, einzelne Räume und Nachrüstung, wenn Sie schnellstmöglich Komfort wünschen, ohne größere Umbauarbeiten ausführen zu müssen.
    • Truhengerät „Perfera“: Sollte ein Installieren von Wandgeräten nicht möglich sein, erhalten Sie mit unseren Truhengeräten „Perfera“ dasselbe hervorragende Betriebsverhalten bei gleichzeitig größerer Planungsfreiheit bei der Platzierung. Diese Geräte eignen sich hervorragend für Räume, in denen die Bausubstanz für Einschränkungen sorgt. Natürlich weisen diese Geräte die von Ihnen erwarteten Eigenschaften wie hohe Effizienz und Leisebetrieb auf.
    • Deckeneinbaugeräte der hohen Schule: Diese Systeme, ursprünglich für gewerbliche Anwendungen vorgesehen, sorgen unsichtbar für Klimatisierung der Premium-Klasse. In den Wohnbereich lässt eine anspruchsvolle Kundschaft, die Wert auf möglichst ungestörte Ästhetik legen, diese Geräte installieren.

Umfassende Produktpalette

Von kompakten Wandgeräten bis zu anspruchsvollsten Systemen, bei uns finden Sie für jede erdenkliche Anwendung eine Lösung. Mit unserer Produktpalette ist sichergestellt, dass Sie das für Sie perfekt geeignete System finden, bei welchen speziellen Anforderungen oder Besonderheiten auch immer.

Hervorragende Energieeffizienz

Unsere Systeme erreichen beständig Energieeffizienzbewertungen, die zu den besten in der Branche zählen. Das senkt die Betriebskosten und verbessert die Umweltbilanz. Diese Verpflichtung zu höchstmöglicher Effizienz erstreckt sich über unsere gesamte Produktpalette hinweg.

Elegantes Design und flüsterleiser Betrieb

Uns ist bewusst, dass Raumklimageräte eine Bereicherung Ihres Wohnumfelds sein sollten, keine Beeinträchtigung. Daher haben wir unsere Systeme auf flüsterleisen Betrieb ausgelegt und in ein elegantes Design verpackt, das jede Raumausstattung vervollständigt anstatt stört.

Support-Netzwerk von Fachleuten

Unser weit ausgebautes Netzwerk aus zertifizierten Installateuren und Servicetechnikern sorgt für fachmännischen Support, von der Erstberatung bis hin zur regelmäßigen Instandhaltung. Dank dieses Netzwerks steht Ihnen vor Ort fachliche Kompetenz zur Verfügung, hinter der weltweite Erfahrungen und Maßstäbe stehen.

DAIKIN gehört bei Innovationen in der HLK-Branche zu den führenden Herstellern und hat sich mit der Einführung der Inverter-Technologie und von hocheffizienten Wärmepumpensystemen einen guten Ruf erarbeitet. Unsere Geräte sind auf Leisebetrieb, Energieeinsparung und moderne Ästhetik ausgelegt. Bei uns werden Sie stets ein passendes Gerät finden, sei es für Ihr Zuhause oder für Ihr Büro.

Der DAIKIN Cloud Service ermöglicht Überwachen, Bedienen und Diagnostik aus der Ferne. Das vereinfacht das Optimieren des Energieverbrauchs und vermeidet unnötige Instandhaltungsmaßnahmen vor Ort. Anhand dieser Plattform können HLK-Fachleute das Betriebsverhalten von im Wohnbereich installierten Systemen über die gesamte Nutzungsdauer hinweg überwachen und optimieren.

Hinter DAIKIN stehen ein Netzwerk aus zertifizierten Installateuren und ein umfassender Support. Daher finden Sie bei DAIKIN Systeme für eine zuverlässige, effiziente Klimatisierung, bei denen auch der Service und ein Nutzen über möglichst lange Zeit eine ausschlaggebende Rolle spielen.

Schlussgedanken und Kernaussagen: die Wahl des am besten geeigneten Klimatisierungssystems

Alles in allem, durch eine Entscheidung für das am besten geeignete Klimatisierungssystem sind Wohnkomfort, Effizienz und Nutzen über möglichst lange Zeit gegeben. Von Wandgeräten und Truhengeräten bis hin zu Kanalsystemen, jede einzelne Lösung gibt Ihnen den optimalen Mix aus Betriebsverhalten, Ästhetik und Kosten. Korrekte Installation und sachgerechte Instandhaltung sind unabdingbar zum Aufrechterhalten einer hohen Energieeffizienz und zum Erreichen einer langen Nutzungsdauer. Dank Support durch Fachkräfte und anhand intelligenter Technologie können Sie eine zuverlässige, leise und energiesparsame Klimatisierung genießen, und das zu jeder Jahreszeit.

Kernaussagen

  • Wandgeräte sind vielseitig, einfach zu installieren und für nahezu alle Wohnräume geeignet.
  • Multisplit- und Kanalsysteme sorgen in größeren neu gebauten Wohnhäusern für Komfort.
  • Wärmepumpen können energiesparsam und zu jeder Jahreszeit heizen und auch kühlen.
  • Intelligente Regelungen und Inverter-Technologie senken den Energieverbrauch und steigern den Wohnkomfort.
  • Sachgerechte Installation und regelmäßige Instandhaltung sorgen für bestes Betriebsverhalten und möglichst lange Nutzungsdauer.