Zum Hauptinhalt wechseln

Wollen wir bei diesem Thema von Vermutungen zu Tatsachen kommen: Wie können moderne Klimaanlagen einen auf Wohlbefinden ausgerichteten Lebensstil voranbringen?

Wohngebäude werden mit einer immer besseren Wärmedämmung versehen. Damit wird aber auch die Raumluftqualität zu einem Schlüsselelement eines gesunden Lebens. Aus einem Bericht der WHO aus dem Jahr 2022 geht hervor, dass mehr als 90 % der Menschen weltweit Luft atmen, bei der Schadstoffgrenzwerte überschritten sind – und das findet größtenteils in Innenräumen statt. Eine Klimaanlage (auch als „Luft-Luft-Wärmepumpe“ bezeichnet) ist schon lange nicht mehr nur für das Kühlen von Räumen in den warmen Monaten da. Es geht um das Regeln des Raumklimas, möglichst frei von kalter Zugluft und möglichst mit Filtration der Luft, damit zu jeder Jahreszeit Komfort und Wohlbefinden gegeben sind.

Wie moderne Klimaanlagen zur Gesundheit beitragen

Schon seit mehreren Jahrzenten kursiert in weit verbreiteten Medien und Verbraucherforen die Frage „Ist eine Klimaanlage schlecht für unsere Gesundheit?“. Meist berufen sich die Teilnehmer auf veraltete Systeme und anekdotische Beschwerden. Moderne Systeme sind jedoch nicht nur auf Wohlfühlklima ausgelegt, sondern auf aktives Management der Raumluftqualität. Daher leisten diese Geräte durch Reinigung und Filterung der Luft einen Beitrag zur Gesundheit der Menschen. So eliminieren DAIKIN Geräte z. B. mithilfe hochmoderner Innovationen wie der Flash Streamer-Technologie Allergene und schädliche Stoffe aus der Raumluft. Diese Technologie spaltet Schadstoffe wie Pollen, Pilz-Allergene und sogar Geruchsstoffe einfach auf.

Die neuesten Geräte passen den Luftstrom automatisch an den Raum und seine Nutzung an. Die alte Frage ‚Sind Klimaanlagen schädlich?‘ stellt sich heute nicht mehr. Stattdessen geht es darum: Wie können moderne Klimasysteme sogar die Gesundheit unterstützen?

Nicht nur im Sommer: Komfort zu jeder Jahreszeit

Eine Luft-Luft-Wärmepumpe (auch als „Klimaanlage“ bezeichnet) ist nicht nur im Sommer ein Muss. Ein solches System kann im Winter auch heizen. Intelligente Inverter-Systeme richten die Abgabe von Energie an den Bedarf im Raum aus. Das ist besonders im Frühling und im Herbst von Bedeutung, wenn es zu unvorhersehbaren Wetterschwankungen kommt. Zudem sind viele modernen Geräte mit integrierter Luftfilterung ausgestattet. Diese Luftfilterung filtert an 365 Tagen im Jahr Schwebeteilchen wie Pollen, Haustierschuppen und Staub aus der Luft. Eine Klimatisierung wird schnell zu einem unverzichtbaren Muss für umfassendes Wohlbefinden.

Nicht nur kühlen: Was Klimatisierung wirklich macht

Im Gegensatz zur allgemeinen Auffassung kann eine Luft-Luft-Wärmepumpe wesentlich mehr als nur kühle Luft von sich geben. Ein Raumklimagerät ist tatsächlich eine zweigleisige Angelegenheit für Wärmeregelung und Luftreinigung. Wirkungsvolle Raumklimatisierungssysteme überwachen und regeln diese Faktoren und stellen dadurch das passende Raumklima sicher. Das ist für uns alle von hoher Bedeutung, angefangen von der Qualität des Schlafes bis hin zur Produktivität und sogar bis zur seelischen Verfassung. Studien haben gezeigt, dass Büros mit sachgerechter Klimatisierung auf eine höhere Produktivität verweisen können und dass es unter dem Personal weniger Beschwerden über Abgespanntheit oder Kopfschmerzen gibt. Das ist heutzutage besonders wichtig, da mehr und mehr Leute aus der Ferne arbeiten und viele Kinder von zu Hause aus lernen. Tatsache ist, dass das Zuhause zu einer Vielzweckumgebung geworden ist – als Büro, Klassenzimmer und Wohnbereich.

Bei modernen Systemen für den Wohnbereich ist die Regelung der Raumluftqualität genauso von Bedeutung wie die Temperaturregelung. DAIKIN Geräte sind beispielsweise mit der Flash-Streamer-Technologie ausgestattet. Diese Technologie löst chemische Reaktionen mit Schwebeteilchen in der Luft aus. Dadurch werden Allergene sowie Pollen und Pilzsporen aufgebrochen und störende Geruchsstoffe entfernt. Am Ende steht eine sauberere, bessere Raumluft.

Ein weiterer oftmals unterschätzter Vorteil ist optimaler Schlaf. Viele Studien belegen, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Raumtemperatur und Qualität des Schlafes gibt. Eine Temperatur von 18 bis 20 °C wurde als optimal erkannt. Intelligente Raumklimageräte mit programmierbaren Timern und mit Sensoren tragen zur Aufrechterhaltung dieser Temperatur innerhalb dieses Bereichs über die gesamte Nacht hinweg bei.

Entzaubern des Mythos von „krank durch Klimaanlage“

Der Mythos von „krank durch Klimaanlage“ hat seine Wurzeln wahrscheinlich in schlecht gewarteten Systemen Ende des 20. Jahrhunderts. Damals wurden Systeme oftmals ohne sachgerechte Lüftung oder Filtration installiert. Dadurch kam es zu Symptomen wie trockenen Augen, Halsschmerzen und in seltenen Fällen in gewerblich genutzten Gebäuden sogar zu einem Ausbruch der Legionärskrankheit.

Moderne Systeme sind diesbezüglich grundsätzlich anders. Die Raumklimageräte unserer Tage sind mit mehrstufigen Filtersystemen und mit Selbstreinigung ausgestattet.

Kühle Luft macht nicht krank

Ein weiterer sich hartnäckig haltender Mythos ist, das Klimaanlagen eiskalte Luft ausblasen müssen, um wirksam zu sein. Moderne Systeme der Spitzenklasse kühlen die Luft langsam und gleichmäßig. Dadurch gibt es keinen „Kälteschock“, wie das bei älteren Geräten der Fall gewesen sein mag. Eine unsachgemäße Nutzung wie das Einstellen einer viel zu niedrigen Solltemperatur kann zu Unbehagen oder sogar zu leichten Erkrankungen führen, insbesondere in schlecht belüfteten Räumen. Moderne Geräte sind mit eingebauten Thermostaten, Temperatursensoren und Coanda-Luftstrom ausgestattet. Alle diese Eigenschaften zusammen sorgen für ein angenehmes statt aggressives Kühlen.

In DAIKIN Luft-Luft-Wärmepumpen findet sich eine Vielzahl von Sensoren und Funktionen, die den Luftstrom genau dahin richten, wo der Luftstrom gebraucht wird. So teilt der intelligente Temperatursensor eines Geräts „DAIKIN Emura“ oder „Stylish“ den Raum in 64 verschiedene Felder auf und ermittelt auf intelligente Weise den Temperaturunterschied zwischen diesen Feldern. Dann richten diese Geräte den Luftstrom in die Richtung aus, in der der Luftstrom gebraucht wird. Die 2-Zonen-Bewegungserkennung erkennt, wo sich Personen aufhalten, und richtet den Luftstrom von diesen Personen weg. Daher können Sie bei einer DAIKIN Wärmepumpe stets sicher sein, dass Sie Wohlfühlklima der Spitzenklasse genießen.

Hinzu kommt, dass moderne Geräte flüsterleise im Betrieb sind und damit eine der größeren Schwächen älterer Geräte beseitigt haben. Systeme mit selbstreinigenden Wärmetauscherwendeln, antimikrobiellen Luftkanälen und Diagnosen in Echtzeit brauchen nur eine regelmäßige Wartung, um hygienisch zu bleiben.

Raumklimatisierung und das tägliche Wohlbefinden

Raumklimatisierung und Gesundheit der Atemwege

Moderne Klimaanlagen tun viel mehr, als nur die Luft zu kühlen. Diese Geräte reinigen die Luft auch. Für Menschen mit Asthma, Allergien oder anderen Empfindlichkeiten der Atemwege ist das ein Gamechanger. Indem Klimaanlagen verhindern, dass sich Schadstoffe ansammeln, sorgen diese Geräte für eine beständigere Atemluft, die sich auf empfindsame Personen weniger negativ auswirkt.

Keine kalte Zugluft mehr

Eine der über herkömmliche Luft-Luft-Wärmepumpen am häufigsten vorgebrachten Beschwerden ist das Gefühl kalter Zugluft, die direkt auf Personen geströmt wurde. Diese „kalte Zugluft“ fühlt sich meist ungemütlich an und führt zu trockener Haut oder Verspannungen am Hals und bei anderen Muskeln. Führende Hersteller haben keine Kosten und Mühen gescheut und die Luftausblasmuster so gestaltet, dass dieses Unbehagen nicht mehr auftritt. So verteilt z. B. unsere Technologie des Coanda-Luftstroms mithilfe speziell gestalteter Lamellen die Luft entlang Wänden und Raumdecken und nicht unmittelbar auf Personen im Raum. Der Coandă-Effekt ist ein Prinzip aus der Aerodynamik und beschreibt die natürliche Tendenz von Luft, an Oberflächen wie Wänden oder Decken entlang zu strömen und an ihnen „anzuhaften“. Einige Systeme verteilen anhand dieses Effekts die Luft gleichmäßig über den Raum hinweg, anstatt den Luftstrom unmittelbar auf im Raum anwesende Personen zu richten. Das ergibt ein natürlicheres und komfortableres Umfeld und zudem ein beschauliches Anwendererlebnis.

3D-Luftstrom und 2D-Luftstrom für individualisierten Komfort

Um den verschiedensten Bedürfnissen moderner Raumgestaltungen gerecht werden zu können, von kompakten Schlafzimmern bis hin zu Wohnbereichen mit offenen Grundrissen, verfügen moderne Klimaanlagen über Systeme für 2D- und 3D-Luftströme. Bei DAIKIN Geräten sorgen 2D-Luftströme für Schwenkbewegungen in vertikaler und in horizontaler Richtung. Bei 3D-Luftströmen werden diese Schwenkbewegungen zu einem koordinierten Zyklus kombiniert, der eine echte Luftverteilung in alle Richtungen erzeugt. Diese Funktionen sind besonders in großen oder eigentümlich gestalteten Räumen und für auf kühle Luft empfindlich reagierende Leute von Nutzen. Schließlich kann die Luftausblasung von Sitz- oder Schlafpositionen weg programmiert werden, ein echter Gamechanger.

Intelligente Temperatursensoren für Kühlen im Interesse der Menschen

Intelligente Temperatursensoren machen aus Luft-Luft-Wärmepumpen eine Technologie, bei der die Menschen im Mittelpunkt stehen. Diese Sensoren überwachen Körperwärme, Raumbelegung und sogar Bewegungen im Raum. Dadurch kann das System das Heizen bzw. Kühlen in Echtzeit einregeln. Unsere Systeme vollziehen mithilfe von intelligenten Temperatursensoren, visualisiert durch das „DAIKIN Eye“, die Anwesenheit von Personen und Temperaturunterschiede im Raum nach. Wird erkannt, dass sich seit 20 Minuten keine Person mehr im Raum aufhält, wechselt das Gerät in einen Energiesparmodus. Sobald eine Person den Raum betritt, schaltet das Gerät wieder auf optimalen Komfort um. Ein verantwortungsvolles Kühlen spielt eine entscheidende Rolle beim Beseitigen von Beschwerden über „Klimaanlagenmüdigkeit“ und Kopfschmerzen aufgrund eines viel zu schnellen Abfallens der Temperatur. Bei Anwendungen im Wohnbereich können diese Systeme Nutzungsmuster erlernen und Räume in Erwartung der üblichen Nutzung schon im Voraus kühlen. Dadurch gesellt sich zur Bequemlichkeit auch noch Energieeffizienz hinzu.

Saubere Luft, zu jeder Zeit: Vorteile eingebauter Filtration

Die DAIKIN Luft-Luft-Wärmepumpen sind mit hochmodernen Technologien zur Luftreinigung ausgestattet, die für eine Raumluftqualität erster Güte sorgen.

  • Im Kern steht die zum Patent angemeldete Flash Streamer-Technologie. Diese Technologie löst anhand von Elektronen chemische Reaktionen aus, durch die in der Luft schwebende Schadstoffe wie Pollen, Allergien auslösende Pilzsporen und unangenehme Geruchsstoffe aufgebrochen und in harmlose Atome und Wassermoleküle zerlegt werden.

Dieses System wird durch weitere Filter vervollkommnet:

  • Der Geruchsfilter mit Titanapatit neutralisiert Geruchsstoffe und erfasst Allergene.
  • Der elektrisch geladene „Statische Luftfilter“, erfasst wirkungsvoll Staubpartikel.
  • Der einfache Luftfilter entfernt in der Luft schwebende Staubpartikel.

Diese Komponenten in Kombination sorgen für ein saubereres, gesünderes Raumklima – es muss jedoch unbedingt betont werden, dass die Flash Streamer-Technologie nicht für medizinische Behandlungen vorgesehen ist.

Besserer Schlaf dank beständig gekühlter und sauberer Luft

Der Zusammenhang zwischen Temperatur und Schlaf ist hervorragend belegt: Ein kühleres Umfeld fördert das Einsetzen tieferer, erholsamerer Schlafzyklen. Die Forschung weist darauf hin, dass die ideale Temperatur für den Schlaf zwischen 16 und 19 °C liegt. Dank intelligenter Thermostate und automatischer Nacht-Modi können moderne Klimaanlagen diese Temperaturen exakt halten.

Neben der Temperaturregelung ist auch die Qualität des Luftstroms von Bedeutung. Ein ungleichmäßiges Kühlen und plötzliche Kaltluftströme können ein Mikro-Erwachen auslösen, die Wirksamkeit des Schlafes mindern und zu Müdigkeit am Folgetag führen. Ein leises Schlafzimmer mit sauberer und thermisch beständiger Luft ist daher eine wesentliche Voraussetzung für Gesundheit überhaupt.

Klimatisierung – höhere Konzentration und höhere Produktivität

Die Forschung hat ergeben, dass bei zu hohen oder zu niedrigen Raumtemperaturen das kognitive Leistungsvermögen um bis zu 13 % sinkt und sich die Ermüdung drastisch erhöht. Eine Luft-Luft-Wärmepumpe kann sich, bei sachgerechter Handhabung, unmittelbar auf die Steigerung des Konzentrationsvermögens, der Fokussierung und der geistigen Klarheit auswirken.

Moderne Systeme gehen sogar noch einen Schritt weiter und ermöglichen eine individualisierte Klimatisierung anhand intelligenter Sensoren, die Temperatur und Luftstrom automatisch an die Erkennung von Bewegungen und Wärme abgleichen. Zudem senkt ein flüsterleise betrieb akustische Ablenkungen, die sich auf die Konzentration auswirken können.

Energieeffizienz und Umwelthygiene

Gute Klimatisierungssysteme unserer Tage sind sowohl auf Wohlfühlklima als auch auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Insbesondere dank Inverter-Technologie kann der Energieverbrauch um bis zu 30 % im Vergleich zu herkömmlichen Systemen gesenkt werden. Das senkt auch die Energiekosten und den ökologischen Fußabdruck der Raumklimatisierung.

Intelligente Thermostate und Anwesenheitssensoren vermeiden ein zu starkes Kühlen – eine der Hauptquellen von unnötigem Energieverbrauch in älteren Gebäuden. Durch den Betrieb mit umweltfreundlichen Kältemitteln, wie R-32, kann das Treibhauspotenzial (GWP, Global Warming Potential) dieser Systeme zudem weiter gesenkt werden. Einige Modelle ermöglichen sogar eine Kombination mit Systemen erneuerbarer Energie, z. B. mit Photovoltaikanlagen.

Umschiffen der Klippen: Instandhaltung ist wichtig

Nachlässig instand gehaltene Luft-Luft-Wärmepumpen wurden mit Atemwegsproblemen, muffigen Gerüchen und sogar mit Kontamination durch Bakterien in Zusammenhang gebracht. Die meisten Probleme haben ihre Ursache in einer vernachlässigten Wartung, insbesondere in verschmutzten Filtern und in der Ansammlung von Feuchtigkeit in Kanälen und Tropfwannen. In Zeiten extensiver Nutzung sollten Filter alle zwei Wochen gereinigt und in den vom Hersteller vorgegeben Abständen ausgetauscht werden.

Diese einfachen Schritte sorgen dafür, dass Wohngebäudeeigentümer ein gesünderes Raumklima genießen können, und das zu niedrigeren Kosten und auch umweltfreundlich.

Warum Klimatisierung besonders für Kinder und ältere Leute wichtig ist

Kinder und ältere Leute leiden besonders stark unter Temperaturextremen und schlechter Raumluftqualität. Moderne Filtrationssysteme entfernen Allergene, Bakterien und Staub aus der Luft. Das hilft besonders Leuten, die unter Asthma, einem geschwächten Immunsystem oder empfindlichen Lungen leiden. Die Aufrechterhaltung einer gleichmäßigen Raumtemperatur, idealerweise von 20 bis 22 °C tagsüber und 18 °C beim Schlafen, ist für kleine Kinder und für ältere Leute mit Herz-Kreislauf-Problemen besonders wichtig.

Erschaffung eines komfortablen, auf Wohlbefinden ausgelegten Zuhauses

Die Integration von Luft-Luft-Wärmepumpen in eine auf Gesundheit ausgerichtete Architektur ist Bestandteil einer breiteren Bewegung in Richtung Wohlbefinden-Architektur. Damit ein ausgeglichenes und sich selbst regulierendes Umfeld entstehen kann, müssen die Systeme mehr und mehr in Technik zur Überwachung der Raumluftqualität, Feuchtigkeitssensoren und Heimautomation integriert werden. Dadurch können Wohngebäudeeigentümer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftreinheit täglich rund um die Uhr auf einem gesunden Niveau halten, ganz ohne manuelles Nachregeln oder „Fahrt auf Sicht“.

Intelligente Klimaanlagen können mit anderen Wohlfühltechnologien wie tageszeitabhängiger Beleuchtung, Aromatherapie und Schallschutz kombiniert werden. Daraus ergeben sich Räumlichkeiten, die Stress reduzieren und sogar Heilprozesse fördern. Schlafzimmer, Meditationsräume und Heimbüros können von Kühltechnologien, die Allergene entfernen, die Temperatur konstant halten und Konzentration oder auch Erholung fördern, nur Nutzen ziehen.

Instandhaltung ist der Schlüssel zu Gefahrlosigkeit

Von einer Luft-Luft-Wärmepumpe geht grundsätzlich keine Gefahr aus. Bei unsachgemäßer Nutzung oder Vernachlässigung der Instandhaltung kann es jedoch zu Problemen kommen. Die häufigsten Probleme lassen sich auf Vernachlässigung wie verschmutzte Filter, verstopfte Lüftungsöffnungen oder Einstellung auf extreme Temperaturen zurückführen.

Ein weiteres Thema ist eine nicht sachgerechte Bemessung von Geräten: Ein überdimensioniertes Gerät schaltet sich zu häufig ein und aus. Das führt zu ungleichmäßigen Temperaturen. Ein unterdimensioniertes Gerät hingegen arbeitet ständig am Limit. Das treibt den Energieverbrauch in die Höhe, ohne für den gewünschten Komfort sorgen zu können.

Glücklicherweise können alle diese Probleme auf einfache Weise vermieden werden, und die Geräte können das optimale Betriebsverhalten erreichen.

Klimatisierung ist ein Mittel für Wohlbefinden, keine Gefahr für die Gesundheit

Moderne Luft-Luft-Wärmepumpen sind längst nicht mehr nur für Kühlen da – es geht um Wohlbefinden insgesamt. Bei der Entwicklung der neuesten Systeme stand die Gesundheit der Menschen im Mittelpunkt. Diese Systeme zeichnen sich durch Merkmale wie einen zugluftfreien Luftstrom, Luftreinigung und Temperatursensoren aus, die in Echtzeit auf Bewegungen und Körperwärme reagieren.

In Kombination mit intelligenter Konnektivität können diese Systeme den Alltag erleichtern – indem sie für besseren Schlaf, bessere Konzentration und sogar emotionale Entspannung sorgen. So kann das Aufrechterhalten der optimalen Temperatur Gereiztheit und Ermüdung verringern und Produktivität und Stimmung enorm steigern. Das passt zu einer wesentlichen Veränderung in der öffentlichen Wahrnehmung: Klimaanlagen werden nicht mehr als Luxus angesehen, sondern als Geräte, die unser Wohlbefinden und unser Lebensgefühl überhaupt steigern.

Moderne Klimatisierung: eine Lösung mit Schwerpunkt auf Gesundheit

Luft-Luft-Wärmepumpen können, bei sachgerechter Bemessung und Nutzung, Gesundheit, Komfort und Wohlbefinden fördern. Heutige Systeme zeichnen sich durch einen zugluftfreien Luftstrom, Luftreinigung und intelligente Temperaturregelung aus. Das hilft, hartnäckige Mythen im Zusammenhang mit Klimatisierung und Gesundheit zu zerstreuen.

Moderne Klimatisierung ist nicht mehr einfach nur das Kühlen der Luft – es geht um das Erschaffen eines beständigen, sauberen und komfortablen Raumklimas für besseren Schlaf, bessere Konzentration und höheren Komfort im Alltagsleben überhaupt. Bei korrekter Bemessung, vernünftigen Einstellungen und regelmäßiger Instandhaltung sind Klimaanlagen ein Mittel für Wohlbefinden, nicht für Gesundheitsrisiken.

Kernaussagen

  • Moderne Klimatisierung sorgt durch Filtration und Reinigung der Luft für eine hohe Raumluftqualität.

  • Zugluftfreier Luftstrom und intelligente Sensoren steigern Komfort und vermeiden Unwohlsein.

  • Beständige Temperaturen fördern die Qualität des Schlafs, Konzentration und Wohlbefinden.

  • Negative Erfahrungen stehen meist mit unsachgerechter Nutzung oder mangelhafter Instandhaltung im Zusammenhang, nicht mit der Technologie an sich.