Warum Ihre Wärmepumpe oder Ihr Klimagerät nach der neuesten F-Gase-Verordnung der EU sicher ist – das müssen Hausbesitzer wissen
Die jüngste Änderung der F-Gase-Verordnung hat bei Besitzern und Käufern von Wärmepumpen die Frage nach der Zukunft von Systemen mit synthetischen Kältemitteln wie R-32 aufgeworfen. Hier die gute Nachricht: Sie haben keinen Grund zur Sorge.
Seit dem Inkrafttreten der aktualisierten F-Gase-Verordnung im März 2024 sind Besitzer oder künftige Besitzer einer Wärmepumpe unsicher, ob Wärmepumpen mit synthetischen Kältemitteln wie R-32 nachgerüstet werden müssen oder weiterhin installiert werden können. Beginnen wir mit einer kurzen Antwort darauf: Sie brauchen sich über das in der Anlage, die Sie haben oder kaufen möchten, verwendete Kältemittel keine Gedanken zu machen. In diesem Artikel möchten wir Ihnen Antworten auf alle Ihre Fragen geben.
Was ist ein Kältemittel, und warum ist es wichtig?
Ein Kältemittel ist eine entscheidende Komponente für den Betrieb von Wärmepumpen und Klimaanlagen. Es ist ein Fluid zur Wärmeübertragung, das Wärme aus dem Innenraum aufnimmt und nach außen abgibt oder umgekehrt, je nachdem, ob sich das System im Heiz- oder Kühlmodus befindet. Dieser Prozess ist für das effiziente Betriebsverhalten Ihrer Wärmepumpe oder Klimaanlage unerlässlich; so wird das Kältemittel zu einem wichtigen Element für die Aufrechterhaltung einer angenehmen Wohnumgebung. In modernen Wärmepumpen werden aufgrund ihrer unterschiedlichen Eigenschaften verschiedene Kältemittel verwendet.
Treibhauspotenzial von Kältemitteln
Kältemittel unterscheiden sich in ihrer Auswirkung auf das Klima, die mit dem Treibhauspotenzial (Global Warming Potential, GWP) ausgedrückt wird. Das GWP misst die Wärmemenge, die ein Gas im Vergleich zu Kohlendioxid (CO2) über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel 100 Jahre, zur globalen Erwärmung der Atmosphäre beitragen kann. Kältemittel mit einem hohen GWP tragen erheblich mehr zur globalen Erwärmung bei, wenn sie in die Atmosphäre gelangen. In den vergangenen Jahren wurde beispielsweise das Kältemittel R-410A mit einem GWP von 2.088 schrittweise durch R-32 mit einem GWP von 675 ersetzt; denn letzteres ist eine klimafreundlichere Option. R-290 – allgemein als Propan bekannt – hat ein GWP von 0,02.
Die F-Gase-Verordnung der EU
Die F-Gase-Verordnung der EU zielt darauf ab, die Emission von fluorierten Treibhausgasen (F-Gase) zu kontrollieren und zu reduzieren. Hier werden Grenzwerte für die Verwendung dieser Gase festgelegt, die Entwicklung klimafreundlicherer Alternativen gefördert und Maßnahmen zur Vermeidung von Leckagen, zur Zertifizierung von Technikern und zur Berichterstattung aufgestellt. Ein Beispiel für ein Produktverbot ist die Beschränkung des Verkaufs von Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R-32, die am 1. Januar 2027 in Kraft tritt.
Welche Auswirkungen hat ein F-Gas auf meine Wärmepumpe?
Die neue F-Gase-Verordnung beschränkt die Möglichkeiten, einen bestimmten Wärmepumpentyp zu verkaufen. Sie hat jedoch keine Auswirkungen auf die langfristige Rentabilität einer Wärmepumpe, nachdem diese verkauft wurde. Mit anderen Worten: alle in der EU installierten Wärmepumpen sind zukunftssicher. Eine installierte Wärmepumpe muss bis zum Ende ihrer Lebensdauer, die in der Regel 15 Jahre oder mehr beträgt, weder ausgetauscht noch auf ein anderes Kältemittel umgerüstet werden. Unabhängig davon, für welches System Sie sich entscheiden, wir garantieren eine lebenslange Nutzung und Wartung des Geräts.
Warum werden verschiedene Arten von Kältemitteln angeboten?
Die Umstellung auf Kältemittel mit niedrigerem Treibhauspotenzial soll die Umweltauswirkungen von Wärmepumpen verringern. Als Schlüsselkomponenten einer Wärmepumpe unterscheiden sich Kältemittel jedoch auch in Bezug auf Sicherheit, Produktleistung und Preis. Durch eine breite Vielzahl von Kältemitteln kann sichergestellt werden, dass Wärmepumpen in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt werden können. Beispielsweise dürfen Wärmepumpen mit leicht entzündlichen Kältemitteln wie Propan nicht auf einem Balkon mit begrenztem Platzangebot installiert werden; in diesem Fall werden alternative Optionen angeboten, wie z. B. eine Wärmepumpe mit dem Kältemittel R-32.
Für eine nachhaltige Zukunft
Kältemittel spielen eine wesentliche Rolle beim Betrieb von Wärmepumpen und Klimaanlagen; und mit der zunehmenden Sorge um das Klima wird die Wahl des richtigen Kältemittels aufgrund seiner Auswirkungen auf die Erderwärmung immer wichtiger. Verordnungen wie die F-Gase-Verordnung der EU sollen den Übergang zu Kältemitteln mit niedrigem GWP vorantreiben. Während für bestimmte Anwendungen verschiedene Kältemittel eingesetzt werden, drängt der technische Fortschritt die Grenzen immer weiter in Richtung effizienterer Lösungen. Mit dieser Entwicklung wird sichergestellt, dass Wärmepumpen eine zuverlässige und umweltfreundliche Wahl für die Aufrechterhaltung des Komforts in einer sich verändernden Welt bleiben.
DAIKIN Altherma 4 – die erste Wärmepumpe von DAIKIN mit R-290 (Propan)
DAIKIN Europe ist stolz auf die Einführung seiner ersten Baureihe an Wärmepumpen für Einfamilienhäuser mit dem Kältemittel R-290 (Propan) – DAIKIN Altherma 4 H. Die DAIKIN Altherma 4 H zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Leistung aus, d. h. sie liefert Warmwasser bis zu 75 °C und kann bei Temperaturen bis -28 °C betrieben werden. Mit der Energieeffizienzklasse A+++ für Raumheizen, seiner überragenden Leistung und der Kompatibilität mit bestehenden Wärmeabgabesystemen ist sie sowohl für Installateure als auch für Endverbraucher die erste Wahl für kohlenstoffarmes Heizen.