Zum Hauptinhalt wechseln

Finden Sie das beste Heizsystem für Ihr Haus: Informieren Sie sich über die Möglichkeiten für den Austausch Ihres Heizsystems

Möchten Sie Ihr vorhandenes Heizsystem austauschen oder ein neues installieren? Sie denken sicher auch darüber nach, sich von Systemen mit fossilen Brennstoffen zu verabschieden und für ein System zu entscheiden, das weniger von den steigenden Energiepreisen betroffen sowie deutlich umweltfreundlicher ist.

Optionen für Heizsysteme

Jedes Haus stellt andere Anforderungen. Die Auswahl des richtigen Heizsystems hängt vom Typ des Gebäudes, in dem Sie wohnen, Ihrem Budget und Ihrem Lebensstil ab. Wir bieten zahlreiche Varianten, je nachdem, was Sie suchen.

Schauen wir uns die Optionen mit einer geringen Umweltbelastung an.

Luft-Wasser- und Erdwärmepumpen

Es gibt verschiedene Arten von Wärmepumpen – Luft-Wasser-Wärmepumpen, Hoch-, Mittel- oder Niedertemperatur-Wärmepumpen und auch Sole-Wasser-Wärmepumpen.

Wärmepumpen nutzen bis zu 75 % erneuerbare Energie aus der Luft oder dem Erdreich und sorgen über angeschlossene Wärmeverteiler für Heizen, Kühlen und Warmwasser. Wärmepumpen sind eine Komplettlösung für den Wohnbereich. Dank der verschiedenen Typen kann jeder Bedarf abgedeckt werden. So eignen sich zum Beispiel Hochtemperatur-Luft-Wasser-Wärmepumpen ideal für ältere Häuser mit herkömmlichen Heizkörpern.

Hybrid-Wärmepumpen

Hybrid-Wärmepumpen kombinieren vorhandene Gas- oder Öl-Heizkessel mit Wärmepumpentechnologie und schalten automatisch zwischen beiden um, damit die effizienteste Leistung erzielt wird.

Sie können mit einer Kombination aus verschiedenen Wärmeverteilern Heizen, Kühlen und Warmwasserbereitung realisieren. So erhalten Sie eine gute Option für den Austausch von Heizkesseln und eine kostengünstige Alternative zu anderen Wärmepumpen.

Luft-Luft-Wärmepumpen

Luft-Luft-Wärmepumpen, auch bekannt als Klimaanlagen, bieten eine effiziente Lösung für Heizung, Kühlung und Luftreinigung. Diese Wärmepumpen sind einfach zu installieren, kostengünstig und für jeden Gebäudetyp geeignet, egal ob alt oder neu, Einfamilienhaus, Reihenhaus oder Apartment-Wohnung.

Zudem bieten diese Wärmepumpen mit ihren Monosplit- oder Multisplit-Lösungen mehrere Optionen. Es gibt beispielsweise Varianten, bei denen Sie bis zu fünf Innengeräte an ein einzelnes Außengerät anschließen können. Es gibt sogar eine Option für den Anschluss an einen Warmwasserspeicher.

Welcher Schritt kommt beim Austausch Ihres Heizsystems als nächstes?

Sie müssen mehrere Faktoren berücksichtigen, egal ob Sie sich von fossilen Brennstoffen verabschieden oder die ersten Schritte zur Verringerung Ihrer Abhängigkeit von diesen gehen möchten. Überdenken Sie Kosten, Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Effizienz. Die Suche nach der besten Lösung für den Austausch Ihres Systems erscheint Ihnen vielleicht entmutigend. Besprechen Sie daher die verschiedenen Möglichkeiten mit einem unserer Experten oder mit einem Fachbetrieb.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, lesen Sie doch unseren Blog Warum die Investition in eine Wärmepumpe eine kluge Entscheidung ist. Und wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, ob ein Wechsel eine gute Idee ist, lesen Sie unseren Blog Wärmepumpen im Vergleich zu Systemen mit Gaskesseln.