Was ist eine Wärmepumpe und wie funktioniert sie?
Wärmepumpen für Unbedarfte: Wie funktionieren Wärmepumpen und welche Arten von Wärmepumpen gibt es?
Alles, was Sie jemals über Wärmepumpen wissen wollten: vom Funktionsprinzip bis zum Komfort in Ihrem Zuhause. Wir erläutern Ihnen die Wahlmöglichkeiten, von Luft-Wasser-Wärmepumpen bis zu Sole-Wasser-Wärmepumpen. Das gibt Ihnen Sicherheit bei der Entscheidung für das für Sie am besten geeignete System.
Was ist eine Wärmepumpe?
Eine Wärmepumpe ist ein Gerät, das für Heizen, Kühlen und Warmwasser für Wohngebäude, Gewerbeeinrichtungen und Industrieanwendungen sorgen kann. Trotz des Namens können alle Wärmepumpen sowohl heizen als auch kühlen. Wärmepumpen funktionieren in allen klimatischen Bedingungen hervorragend.
Sind Wärmepumpen besser für unseren Planeten? Ja. Neben all den anderen Vorteilen werden Wärmepumpen, im Gegensatz zu Gas- oder Ölkesseln, niemals mit fossilen Brennstoffen betrieben. Zudem benötigen Sie nur ein einziges Gerät im Außenbereich und ein oder mehrere Geräte in den Räumen. Diese Geräte sind leise im Betrieb, vielseitig und effizient.
Wie funktioniert eine Wärmepumpe?
Wärmepumpen entziehen der Luft, dem Erdreich oder Wasser Energie und können auf diese Weise Luft heizen oder auch kühlen. Das funktioniert in Form eines sogenannten Kältekreislaufs.
Der Kältekreislauf transportiert Wärmeenergie von einer Energiequelle – wie der Außenluft oder eines Gewässers – anhand eines flüssigen Kältemittels in das Gebäude. Dieses Kältemittel passiert einen Verdampfer und wird dort gasförmig. Dieses Gas wiederum wird von einem mit Elektroenergie betriebenen Verdichter „verdichtet“. Dadurch erhöht sich die Temperatur des Kältemittels deutlich. Anhand des warmen Kältemittels wird das Wasser im Wasserkreislauf erwärmt. Dieses Wasser strömt durch das Wasserrohrsystem im Haus und erwärmt z. B. Heizkörper und bereitet Warmwasser für Küche und Bad.
Soll die Luft im Raum gekühlt werden, wird dieser Kreislauf umgekehrt, und die Wärmepumpe entzieht den Räumen Wärme und transportiert diese Wärme ins Freie.
Welche Arten von Wärmepumpen gibt es?
Vor der Entscheidung für eine Wärmepumpe sind ein paar Fragen zu stellen. Wie sieht der Temperaturverlauf über das Jahr hinweg an Ihrem Wohnort aus? Was sind extreme Wärme und extreme Kälte? Fällt die Temperatur eher selten unter den Gefrierpunkt, ist eine Wärmepumpe eine hervorragende Lösung. In Gegenden mit kälterem Klima können Sie die benötigte Wärmeenergie anhand einer Kombination aus Wärmepumpe und Zentralheizungskessel gewinnen. Wie groß sind die zu heizenden bzw. zu kühlenden Räume? Alle diese Kriterien wirken sich auf Ihre Entscheidung aus.
Grundsätzlich ist eine Entscheidung zwischen den verschiedenen Arten von Wärmepumpen zu treffen: luftgespeiste Wärmepumpen der Art „Luft-Wasser“ oder „Luft-Luft“ oder Sole-Wasser-Wärmepumpen.
Worin besteht der Unterschied? Luftgespeiste Wärmepumpen nutzen die Außenluft als Energiequelle zum Erzeugen der gewünschten Raumtemperaturen. Luft-Wasser-Wärmepumpen erwärmen anhand der Wärmeenergie der Umgebungsluft das Wasser zum Erwärmen von Wärmeverteilern (wie Radiatoren) und zum Bereiten von Warmwasser (für Küche und Bad). Luft-Luft-Wärmepumpen übertragen Wärmeenergie aus der Außenluft an die Raumluft in Ihrem Zuhause oder umgekehrt und heizen bzw. kühlen so die einzelnen Räume ganz nach Bedarf.
Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe – auch als Geothermie-Wärmepumpe oder Erdwärmepumpe bezeichnet – überträgt Wärmeenergie zwischen der Luft in Ihrem Zuhause und dem Erdreich.
Möchten Sie mehr über die Vorteile von Wärmepumpen erfahren? Kontaktieren Sie uns. Gerne beantworten wir Ihre Fragen und unterstützen Sie beim Treffen der richtigen Wahl.