Zum Hauptinhalt wechseln

Welche unterschiedlichen Kältemittel gibt es und wie unterscheiden sich diese? Was hat es mit der F-Gase-Verordnung auf sich? Diese und weitere Fragen werden in diesem Blogbeitrag beantwortet.

Gesetzliche Regelungen sowie höhere Anforderungen an die Energieeffizienz und Klimaverträglichkeit der Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik haben dazu geführt, dass sich der Markt hin zu Kältemitteln mit möglichst niedrigem Treibhauspotenzial (GWP = Global Warming Potential) entwickelt hat. Die F-Gase-Verordnung schreibt eine schrittweise Beschränkung der am Markt verfügbaren Mengen an teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) vor und hat damit in den letzten Jahren eine Umstellung auf Kältemittel mit niedrigem GWP beschleunigt. Bei Luft-Wasser-Wärmepumpen sind aktuell Systeme mit den Kältemitteln R-410A, R-32, R-290 und R-454C verfügbar. Worin unterscheiden sich diese Kältemittel, welche Einsatzgebiete decken sie ab und welche Aspekte sind bei Transport, Lagerung und Installation zu beachten? 

Was macht ein Kältemittel?

Die zentrale Anforderung an Kältemittel ist, dass sie selbst bei niedrigen Temperaturen ihren Aggregatzustand schnell ändern müssen (von flüssig zu gasförmig und wieder zurück), um Kälte oder Wärme bei kleinen Füllmengen transportieren zu können. Im Video unten wird diese Funktionsweise vereinfacht erklärt.

In den 1980er Jahren wurden noch chlorierte Kohlenwasserstoffe (FCKW, HFCKW) eingesetzt. Diese sind mittlerweile verboten, weil sie für den Ozonabbau in der Erdatmosphäre verantwortlich waren. Sie wurden durch fluorierte, bzw. teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW, HFKW) ohne Ozonabbaupotenzial ersetzt. Doch diese haben teilweise ein höheres Treibhauspotenzial (GWP). Deshalb geht der Trend bei Wärmepumpen hin zu synthetischen Kältemitteln mit möglichst niedrigem Treibhauspotenzial (z. B. R-32) bzw. zu Kohlenwasserstoffen (HC) wie Propan (R-290).

Der Anwendungsfall bestimmt die Kältemittelwahl

Abhängig vom Anlagentyp – ob Klimagerät  oder Wärmekunde für den Privatbedarf, oder größere gewerbliche Anlagen wie Kaltwassersatz oder Kälteanlagn etc. – sind unterschiedliche Kältemitteleigenschaften gefragt. Für die Effizienz der Anlage sind das richtige Zusammenspiel zwischen Kältemittel und Systemdesign sowie die gesamte Klima- bzw. Wärmepumpenleistung im Lebenszyklus der Produkte entscheidend. Bei der Auswahl des geeigneten Kältemittels spielen natürlich auch die Investitions-, Installations- und Betriebskosten der jeweiligen Anlagen eine wichtige Rolle.
Daher setzen wir bei DAIKIN auf unterschiedliche Kältemittel und wählt jeweils das passende Kältemittel aus, das die Aspekte Umweltschutz, Sicherheit, Energieeffizienz und Kosteneffizienz im jeweiligen Anwendungsbereich am besten erfüllt.
 

Schlüsselkriterien für die Auswahl der Kältemittel

UmweltschutzSicherheitEnergieeffizienzKosteneffizienz
  • Füllmenge mit geringem CO2-Äquivalent (Kältemittelmasse x Treibhauspotenzial)
  • Kältemittelproduktionsprozess
  • Möglichkeit zum Recycling, zur Aufbereitung und zur Wiederverwendung
  • Sichere Nutzung während des gesamten Lebenszyklus
  • Risikobewertung für jede Anwendung
  • Optimum der Gesamtenergieeffizienz des Systems
  • Verfügbarkeit
    Einfache und kostengünstige Installation
  • Erschwinglichkeit einschließlich der sicherheitsrelevanten Faktoren
  • Reduzierte Gesamtbetriebs- und -wartungskosten
  • Möglichkeit zum Recycling, Aufbereitung und Wiederverwendung

Sichere Handhabung von Kältemitteln

Ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung für ein Kältemittel ist, wie sicher es in der Handhabung ist. Die Klassifizierungsnorm ISO 817:2014 stuft Kältemittel nach ihrer Entflammbarkeit in vier Klassen ein. Einige Kältemittel mit niedrigem GWP, wie beispielsweise R-32, Ammoniak und HFO-Kältemittel, sind in Klasse 2L eingestuft und gelten damit als schwer entflammbar. R-290 hingegen ist in der höchsten Klasse 3 eingestuft.

  • Klasse 1 – keine Flammenausbreitung
  • Klasse 2L – schwere Entflammbarkeit
  • Klasse 2 – entflammbar
  • Klasse 3 – leichte Entflammbarkeit

In den meisten Klimaanlagen und Wärmepumpen-Anwendungen können 2L Kältemittel gefahrlos verwendet werden. Voraussetzung ist – wie bei allen Kältemitteln – dass die Anweisungen der Gerätehersteller sowie die europäischen und nationalen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Unsere Fachbetriebe werden durch verschiedene Trainings entsprechend geschult und können somit unsere Geräte ohne Probleme installieren und in Betrieb nehmen.

Auch beim Transport und der Lagerung der Kältemittelflaschen ist Vorsicht geboten: Hier sind die Sicherheitsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter der Lieferanten von Kältemittelgasflaschen maßgeblich. Grundsätzlich gilt, dass im Umgang mit 2L Kältemitteln für ausreichend Belüftung bei allen Arbeiten gesorgt werden soll. So ist sichergestellt, dass sich kein brennbares Luft-Kältemittel-Gemisch bilden kann.

Hohe Flexibilität bei der Installation von Wärmepumpen dank Kältemittelauswahl

Das Angebot an mehreren Kältemitteln ermöglicht die vollständige Abdeckung aller Gebäudetypen.  Wir setzen daher zusätzlich zum bewährten Kältemittel R-32 zukünftig in unserer DAIKIN Altherma Wärmepumpen-Serie auch auf R-290. 


Die aktuelle DAIKIN Altherma 3 Wärmepumpen-Serie verwendet R-32 mit einem GWP von 675, was bei der Markteinführung im Jahr 2017 eine erhebliche Reduzierung gegenüber dem damals marktüblichen R-410A darstellte. Die neue DAIKIN Altherma 4-Serie ist mit R-290 voraussichtlich ab Herbst 2024 erhältlich. Aufgrund seiner leichten Entflammbarkeit (A3) ist Propan aber nicht uneingeschränkt einsetzbar. Bei einer Monoblock Wärmepumpe, bei der sich der gesamte Kältemittelkreislauf im Freien befindet, ist ein Mindestabstand von einem Meter zu Fenstern und Türen, Gehwegen oder Nachbargrundstücken einzuhalten. Bei einigen Anwendungen, insbesondere in Mehrfamilienhäusern mit begrenztem Außenbereich, ist es jedoch nicht immer möglich, diesen Mindestabstand einzuhalten.

Mit dem gesamten Spektrum an Kältemitteln gewährleistet die DAIKIN Altherma-Serie, dass eine Wärmepumpe egal bei welchen Aufstellbedingungen zum Einsatz kommen kann.

Für jede Anwendung das passende Kältemittel

Verantwortung der Hersteller für sichere Produkte: Herausforderungen und Einschränkungen von Propan

Alle in Verkehr gebrachten Geräte und Anlagen müssen sicher sein, das bedeutet auch, dass Leckagen bestmöglich zu verhindern sind. Wie ein Hersteller dies erreicht, bleibt ihm überlassen. Normen (technische Regelwerke) vereinfachen grundsätzlich die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen, da sie klare Vorgaben enthalten. Hersteller können aber, basierend auf ihrer eigenen Risikobewertung, notwendige Sicherheitsmaßnahmen durchführen. Da Propan als Kohlenwasserstoff sehr leicht entflammbar ist, benötigt es besonders hohe Sicherheitsvorkehrungen. Damit Propan bei Gasgrills oder Campingkochern sicher eingesetzt werden kann, erhält es eine Odorierung – ein Duftstoff wird zugesetzt. So kann es von der menschlichen Nase wahrgenommen werden. Dem Kältemittel R-290 kann ein solcher Duftstoff nicht beigesetzt werden, da es hochrein sein muss. Deshalb müssen hier andere Sicherheitsmaßnahmen seitens des Herstellers ergriffen werden. Sicherheitsnormen legen deshalb Füllmengen und Anforderungen an die Aufstellbereiche und Befugnisse für Zugangsbereiche fest. Obwohl diese Anforderungen bei allen Kältemitteln zu berücksichtigen sind, sind sie aufgrund der sehr leichten Entflammbarkeit und der sehr niedrigen unteren Zündgrenze (Lower Flammability Level) von Propan deutlich restriktiver.

Einschränkungen für zahlreiche Einsatzbereiche von Klimatisierungs- und Wärmepumpenanlagen mit Propan

Bei genauerer Betrachtung erkennt man also klare Einschränkungen für zahlreiche Einsatzbereiche von Klimatisierungs- und Wärmepumpenanlagen mit Propan. Bei Wärmepumpen z. B. ist man in einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen hauptsächlich auf Luft-Wasser-Wärmepumpen in Monoblockbauweise zur Außenaufstellung beschränkt. Hier muss zusätzlich gewährleistet sein, dass die Wärmepumpen einen vom Hersteller vorgegebenen Abstand (bspw. 1 m)  zu Gehwegen, Fenstern, Türen, Lüftungsöffnungen, Lichtschächten, Kellerzugängen, Ausstiegsluken, Flachdachfenstern, Fallrohren oder sonstigen nicht abgedichteten Schächten einhalten.

Hinzu kommt, dass bei Wartungsarbeiten am Kältekreislauf enorme Sorgfalt von Nöten ist. Gerade die hohe Löslichkeit von Propan im Verdichteröl stellt eine große Gefahr dar. Wird das im Öl gelöste Propan nicht vollständig abgesaugt, kann sehr schnell ein explosives Gemisch entstehen. 

Genau wie bei anderen Kältemitteln wird Daikin auch bei Daikin Altherma Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R-290 spezielle Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, die den gesamten Lebenszyklus der Geräte berücksichtigen. Dazu gehört unter anderem auch die besondere Schulung der Installationsbetriebe für den Umgang mit R-290. Hierfür bildet künftig ein umfassendes Support- und Weiterbildungsprogramm (Level UP) die Grundlage, das die Professionalität, Qualität und Sicherheit der Installateure in den Mittelpunkt stellt. Dieses Netzwerk baut auf dem bereits bestehenden, starken Netz von hochprofessionellen Installateuren und Technikern auf, das DAIKIN seit vielen Jahren pflegt. 

Kältemittel im Vergleich

DAIKIN hat bereits im Jahr 2013 als erster Hersteller im Split-Klima Bereich auf das Kältemittel R-32 gesetzt. R-32 erzielt höhere Wirkungsgrade als andere Kältemittel und trägt durch sein deutlich niedrigeres Treibhauspotenzial (GWP) zur Verbesserung der CO2-Bilanz bei. Ein wichtiger Faktor dabei ist, dass mit R-32 betriebene Geräte eine 10 % geringere Kältemittelfüllmenge als Geräte mit R-410A benötigen. Als Reinstoff Kältemittel kann es problemlos gehandhabt werden. Es ist sowohl flüssig als auch gasförmig nachfüllbar und einfach zu recyceln und aufzubereiten. R-32 kann gefahrlos in einer Vielzahl von Systemen eingesetzt werden.

Wichtig ist die Auslegung der Kältemittelfüllmenge entsprechend der Raumgröße. Die Konzentration im Raum muss unter der unteren Zündgrenze (bei R-32 sind das 0,306 kg/m³) bleiben. Wenn also die Hinweise der Hersteller beachtet werden, besteht keine Gefahr, dass diese Grenze erreicht wird. Mit der richtigen Auslegung kann das beste Ergebnis in Bezug auf Komfort und Wirtschaftlichkeit erreicht werden.
 

Als halogenfreie Alternative bietet sich das Kältemittel Propan an. Es gehört zu den Kohlenwasserstoffen und hat in der Kältetechnik die Bezeichnung R-290. Der größte Vorteil von Propan gegenüber den HFKW-Kältemitteln ist das sehr geringe Treibhauspotenzial mit einem GWP von 3. Aufgrund seiner hervorragenden thermodynamischen Eigenschaften bietet es auch ein hohes Energieeffizienzpotenzial.

Zudem arbeitet Propan mit niedrigen Drucklagen unter 28 bar, weist niedrige Verdichtungsendtemperaturen auf und behält auch bei hohen Außentemperaturen seine Leistungsfähigkeit. Zudem ist Propan mit vielen Ölen mischbar. In Branchen, in denen die hohen Sicherheitsstandards problemlos einzuhalten sind, wird Propan aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften seit Jahren als Kältemittel in industriellen Kälteanlagen eingesetzt.

In den letzten Jahren hat Propan auch verstärkt im Lebensmitteleinzelhandel Einzug gehalten. Entweder in steckerfertigen Geräten mit Füllmengen unter 150 g oder in Anwendungen mit einem Sekundärkreis, dem sogenannten Kühlsolekreis. Im Klimatisierungsbereich kommen außen aufgestellte Kaltwassersätze mit Propan in größeren Leistungsklassen und Füllmengen zum Einsatz. Ebenfalls mit dem Prinzip des Sekundärkreises arbeiten Wärmepumpen, weshalb auch in diesem Bereich die Anzahl der Geräte und der Hersteller in den letzten Jahren gestiegen ist.

Die Energiewende im Gebäudesektor braucht vielfältige Lösungen

Mit ihrem Klimaschutzgesetz will die Bundesregierung die CO2-Emissionen in Deutschland bis 2030 gegenüber 1990 um mindestens 65 % reduzieren und bis 2045 sogar klimaneutral werden. Um diese Ziele zu erreichen, müssen vor allem die CO2-Emissionen und der Energieverbrauch von Gebäuden maßgeblich gesenkt werden. Dabei nimmt die Wärmepumpe eine Schlüsselrolle ein. Aus diesem Grund ist es auch unerlässlich, dass diese Technologie die Flexibilität behält, die sie mit der aktuell verfügbaren Vielfalt an Kältemitteln und Leistungen bietet. Ein einzelnes Kältemittel (z. B. Propan) liefert nicht das Patentrezept, um alle Versorgungsaufgaben beim Heizen und Kühlen von Gebäuden zu übernehmen. Diesen Umstand berücksichtigt auch die neue F-Gase Verordnung, weshalb sie bei den Leistungsgrößen differenziert und den Herstellern bei größeren Leistungen mehr Freiheiten bei der Auswahl des Kältemittels erlaubt.