Zum Hauptinhalt wechseln

Frisch. Hygienisch. Effizient: Die DAIKIN Warmwasserspeicher sind seit Jahrzehnten der Standard in der Warmwassertechnik – und setzen bis heute Maßstäbe in Hygiene, Effizienz und nachhaltigem Komfort im ganzen Haus.

Morgens eine heiße Dusche, abends schnell das Geschirr spülen – warmes Wasser ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Doch viele Verbraucher wissen nicht, dass fast ein Fünftel des Energieverbrauchs im Haushalt auf die Warmwasserbereitung entfällt. Mit moderner Technik lässt sich dieser Bedarf deutlich senken – ohne dabei auf Komfort zu verzichten.

 

Status quo: So funktioniert Warmwasserbereitung in den meisten Haushalten

In vielen Haushalten erfolgt die Warmwasserbereitung zentral über die Heizungsanlage oder über konventionelle Speicher. Diese Systeme bewähren sich im Alltag und sorgen zuverlässig für warmes Wasser – stoßen jedoch bei steigenden Ansprüchen an Energieeffizienz und Trinkwasserhygiene an natürliche Grenzen.

Der etablierte Standard erfüllt seinen Zweck zuverlässig. Gleichzeitig wächst bei vielen Menschen das Bedürfnis, mehr für Gesundheit und Wohlbefinden zu tun. Warum also gerade bei der Warmwasserbereitung auf Optimierungspotenzial verzichten?

Was moderne Warmwasserspeicher leisten müssen
Damit Warmwasser effizient und zuverlässig bereitsteht, muss ein Speicher heute mehrere Anforderungen erfüllen:

  • Minimale Wärmeverluste
  • Zuverlässigkeit zu jeder Zeit
  • Maximale Trinkwasserhygiene
  • Speicherung von erneuerbaren Energien

Trinkwasserhygiene im Fokus

In herkömmlichen Warmwasserspeichern kann es durch langsamen Wasseraustausch zu Kalkablagerungen, Sedimenten oder Rost kommen. Werden bei herkömmlichen Speichern die Temperaturen nicht korrekt auf etwa 60 °C eingestellt, steigt zudem das Risiko von Legionellen, die schwere gesundheitliche Probleme wie Lungenentzündungen verursachen können.

Im DAIKIN ECH₂O-System entstehen diese Risiken erst gar nicht:
Es werden keine großen Trinkwassermengen im Speicher bevorratet, sondern das Warmwasser wird im Durchlaufprinzip erzeugt. Das Trinkwasser fließt bei nahezu jeder Zapfung frisch durch den Wärmetauscher. Der schnelle Durchfluss verhindert die Bildung von Kalkablagerungen oder anderen Rückständen im Trinkwasserweg zuverlässig. Stagnation, Ablagerungen und daraus resultierende Keimbildung werden somit von vornherein vermieden – für dauerhaft hygienisches Warmwasser und eine Warmwasserbereitung ohne hohen Wartungsaufwand.

DAIKIN ECH2O-Technologie: Zwei getrennte Bereiche für maximale Hygiene und Effizienz

  • Speicherwasserbereich: Dieses Wasser dient ausschließlich als Wärmeträger. Es wird einmalig befüllt, bleibt dauerhaft im System und kommt nie mit dem Trinkwasser in Kontakt.
  • Trinkwasserbereich: Frischwasser strömt beim Zapfen durch den Wärmetauscher und wird dort im Durchlauf erwärmt. Durch das First-in-first-out-Prinzip wird bei fast jeder Nutzung das komplette Trinkwasser ausgetauscht.

Ein zusätzlicher Vorteil:
Da kein Trinkwasser bevorratet wird, kann das System mit deutlich niedrigeren Speichertemperaturen betrieben werden. Das erhöht nicht nur die Hygiene, sondern führt auch zu spürbaren Energieeinsparungen – unter anderem durch:

  • Reduzierte Zirkulationsverluste
  • Geringeren Energiebedarf für das Erhitzen des Trinkwassers
  • Weniger Warmhalteenergie durch niedrigere Speichertemperaturen

Ein Rechenbeispiel:
Wenn Sie Ihre Warmwassertemperatur von 65 °C auf 55 °C reduzieren, sparen Sie mindestens 20 % Energie bei der Warmwasserbereitung.

Das Ergebnis, der getrennten Wasserkreisläufe: maximaler Komfort, höchste Sicherheit und Frische – bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz.

Wärmetechnische und energetische Vorteile der DAIKIN ECH₂O Speicher

Die Wärmespeicher von DAIKIN sind nach den neuesten wärmetechnischen Standards entwickelt und verbinden Effizienz mit Langlebigkeit. Sie bieten zahlreiche Vorteile, die im Alltag spürbar sind:

  • Langlebige Materialien: Dank Edelstahl und hochwertigem Kunststoff sind die Speicher besonders langlebig und unempfindlich gegen Rost.
  • Beste Dämmwerte: Eine hochwirksame Isolierschicht minimiert Energieverluste und hält die Wärme besonders lange im System.
  • Wartungsfreiheit: Dank rostfreier Materialien ist keine Schutzanode nötig – Wartung und Austausch entfallen vollständig.
  • Maximale Energieeffizienz: Die optimierte Temperaturschichtung und intelligente Konstruktion machen die Energie besonders effizient nutzbar.
  • Hohe Flexibilität: Die Speicher lassen sich ideal mit Wärmepumpen sowie Solar- oder Photovoltaikanlagen kombinieren. Durch die zusätzliche intelligente Speicherregelung kann überschüssige Wärme aus erneuerbaren Energien automatisch für die Heizungsunterstützung genutzt werden.
  • Besonders leicht: Durch den bewussten Verzicht auf ein metallisches Tankgehäuse sind die Speicher besonders leicht. Das bietet einen entscheidenden Vorteil beim Transport und bei der Installation.
  • Quadratische Bauform: Durch seine würfelartige Bauform lässt sich der Speicher deutlich flexibler aufstellen als herkömmliche runde Modelle.

Diese Komponenten führen zu dauerhaft geringen Betriebskosten, hoher Effizienz und einem Plus an Komfort.

Zwei Varianten – passend für jeden Bedarf

DAIKIN bietet zwei Speicherlösungen – eine klassische und eine Komfortlösung –, die alle Anforderungen von Neubau bis Modernisierung abdecken :

Der Klassiker: DAIKIN Altherma 4 H F

Kombiniert Wärmepumpe und Warmwasserspeicher in einem Gerät und überzeugt durch besonders kompakte Aufstellmaße von nur 0,36 bis 0,62 m² sowie eine niedrige Bauhöhe. Damit eignet er sich ideal für Einfamilienhäuser, Neubauten und Modernisierungen mit begrenztem Platzangebot. Durch die integrierte Regelung und die effiziente Wärmebereitstellung bietet er hohen Komfort auf minimaler Stellfläche. In zwei Größen erhältlich: 180 oder 230 Liter.

Die Komfortlösung: DAIKIN Altherma 4 H ECH₂O

Kombiniert Warmwasserspeicher und Wärmeerzeuger in einem einzigen Gehäuse. Durch die getrennten Kreisläufe und die Warmwasserbereitung im Durchlaufprinzip sind die Geräte besonders hygienisch – und das bei minimalem Wartungsaufwand. Und bietet somit die optimale Lösung für Menschen und Haushalte, denen Hygiene und gesundheitlich einwandfreies Trinkwasser besonders wichtig sind. Die Speicher stehen in 300- und 500-Liter-Varianten zur Verfügung.
Die DAIKIN Altherma ST-Kombispeicher sind ECH₂O-Speicher ohne integrierten Wärmeerzeuger, Regelung, Pumpen oder Elektronik – ideal für hybride Systeme zum Anschluss an externe Wärmeerzeuger oder Anlagen, in denen eine externe Regelung genutzt wird. Sie bieten die gleichen hygienischen und energetischen Vorteile wie alle ECH₂O-Speicher.

Welche Lösung ist für Sie die richtige?

1) Sie modernisieren eine bestehende Heizung (Gas/Öl/Wärmepumpe)?
Empfehlung: DAIKIN Altherma 4 H ECH₂O 
• Flexible Einbindung in bestehende Anlagen 
• Hervorragend für hybride Systeme geeignet 
• Optional mit Solarthermie oder PV-Überschuss nutzbar

2) Sie planen ein Einfamilienhaus oder haben wenig Platz im Technikraum?
Empfehlung: DAIKIN Altherma 4 H F
• Minimaler Platzbedarf
• Warmwasserspeicher und Wärmeerzeuger in einem Gerät 
• Effizient, wartungsarm und ideal für Neubauten und Modernisierungen

3) Sie wollen maximale Trinkwasserhygiene ohne Legionellenrisiko?
Empfehlung: ECH₂O-Technologie (alle DAIKIN ECH₂O-Modelle)
• Durchlauferwärmung statt Tankhygiene
• Keine Stagnation, keine Ablagerungen
• First-in-first-out für dauerhaft frisches Wasser

4) Sie möchten Solarthermie nutzen oder später nachrüsten?
Empfehlung: DAIKIN Solaris + DAIKIN Altherma ST oder DAIKIN Altherma 4 H ECH₂O
• Druck- oder Drain-Back-System
• Deutliche Energieeinsparungen
• Synergieeffekt mit Wärmepumpen