Zum Hauptinhalt wechseln

Kohlenmonoxid, was ist das? Und warum ist das so gefährlich?

Eine Kohlenmonoxidvergiftung ist lebensgefährlich, und Kohlenmonoxid ist nur schwer zu erkennen. Aber auch für dieses Problem gibt es Lösungen. Mit dem Installieren eines Lüftungssystems in Ihr Zuhause sind Sie und Ihre Familie gut geschützt.

Kohlenmonoxid, was ist das? Und warum ist das so gefährlich?

Kohlenmonoxid (CO) ist ein giftiges Gas, das, wenn es eingeatmet wird, zu schweren Gesundheitsschäden führen kann. Es ist farblos, kann nicht geschmeckt oder gerochen werden und ist nicht reizend, sodass es nur schwer zu erkennen ist. Kohlenmonoxid kann entstehen, wenn in Gerätschaften wie Öfen, Kaminen oder Heizungen Gas, Holz, Öl oder Kohle verbrannt wird.

Hat sich aufgrund unzureichender Lüftung, Undichtheiten oder defekter Gerätschaften eine gefährliche Konzentration an Kohlenmonoxid in der Raumluft angesammelt, und Sie atmen dieses Gas ein, kommt es zur Kohlenmonoxidvergiftung. Eine solche Vergiftung kann zu schweren Gesundheitsschäden führen und sogar tödlich enden.

Welche Symptome zeigen sich bei einer Kohlenmonoxidvergiftung?

Zu den Symptomen zählen Kopfschmerzen, Schwächegefühl, Benommenheit, Übelkeit und Erbrechen, Kurzatmigkeit, Verwirrtheit, verschwommene Sicht, Schmerzen in der Brust und Bewusstlosigkeit.

Eine Kohlenmonoxidvergiftung kann zu irreversiblen Schädigungen des Gehirns und sogar zum Tod führen. An einer Kohlenmonoxidvergiftung sind schon Menschen verstorben, bevor sie irgendwelche Symptome bemerkten. Besonders während des Schlafs ist Kohlenmonoxid in der Luft sehr gefährlich. Sollten Sie den Verdacht haben, dass Sie oder andere Personen eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten haben, rufen Sie sofort den Rettungsdienst.

Pärchen liest ein Buch auf der Couch im behaglich temperierten Wohnzimmer
Eltern und erwachsener Sohn am Esstisch genießen das perfekte Raumklima

Wie kann ich eine Kohlenmonoxidvergiftung vermeiden?

Eine der besten Lösungen, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden, sind Lüftungssysteme.

„Zentrale Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung“ (Centralised Heat Recovery Ventilation, CHRV) sind Systeme zur mechanischen Lüftung und übertragen Wärme von der abgeführten Raumluft an die zugeführte Außenluft. Systeme mit Wärmerückgewinnung stellen eine hervorragende Lösung für die Lüftung dar und können zudem eine Kohlenmonoxidvergiftung verhindern. Diese Systeme führen ggf. vorhandenes Kohlenmonoxid aus dem Gebäude ab und bringen Frischluft in das Gebäude.

Das Installieren einer Lösung, um die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung in Ihrem Zuhause zu vermeiden. Es gibt aber noch andere mögliche Vorsichtsmaßnahmen.

Sehr nützlich ist ein Kohlenmonoxid-Detektor. Überprüfen Sie unbedingt alle sechs Monate die Batterien eines solchen Detektors. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Heizungs- und Warmwassersystem einmal jährlich von einem zugelassenen Fachbetrieb gewartet wird. Auch mit Gas, Öl oder Kohle befeuerte Gerätschaften müssen regelmäßig gewartet werden.

Halten Sie Lüftungsöffnungen und Lüftungsschächte frei von Staub und Schmutz. Achten Sie darauf, dass Fenster nicht zugestellt sind und sich schnell öffnen lassen. Betreiben Sie niemals Holzkohlegrills, brennstoffbetriebene Leuchtmittel oder portable Campingöfen in geschlossenen Räumen.

Die Bedeutung eines Lüftungssystems

Eine Kohlenmonoxidvergiftung ist sehr ernst. Ziehen Sie die Installation eines Lüftungssystems in Ihrem Zuhause in Betracht.

Passive und natürliche Lüftung über Fenster oder Lüftungsöffnungen sind hilfreich, sollten jedoch nur ein Teil der Lösung sein, die ein mechanisches System bietet, das professionell gepflegt und gewartet wird. Indem Sie natürliche und mechanische Lüftung miteinander kombinieren, können Sie darauf vertrauen, dass Ihr Zuhause sicher ist. Ein, von einem Fachbetrieb installiertes Lüftungssystem trägt dazu bei, Sie und Ihre Familie vor einer Kohlenmonoxidvergiftung zu schützen.

Entdecken Sie noch heute unsere DAIKIN Lüftungssysteme, und genießen Sie ein gesundes und behagliches Zuhause.