Zum Hauptinhalt wechseln

Senken Sie Ihre Kosten: mit einem energiesparenden Lüftungssystem

Wussten Sie schon, dass Sie mit einem Lüftungssystem viel Geld sparen können? Schauen wir uns an, wie ein solches System die Energieeffizienz Ihres Zuhauses erhöht und die Kosten niedrig hält.

Wie funktioniert ein energiesparendes Lüftungssystem?

Immer mehr Leute suchen nach Möglichkeiten zur Senkung ihrer laufenden Kosten. Energie wird in ganz Europa immer teurer. Daher ist es wichtig, dass Ihr Zuhause energieeffizient ist. Wussten Sie schon, dass ein Lüftungssystem einen großen Beitrag dazu leisten kann?

Auf den ersten Blick ist es vielleicht nicht ersichtlich, dass ein Lüftungssystem Kosten senken kann. Dennoch können Sie mit einem Lüftungssystem den Energieverbrauch reduzieren und damit langfristig Kosten sparen. Eine energiesparsame Lüftung hält die Wärmeenergie in Ihrem Zuhause. Zudem sorgt eine solche Lüftung für saubere Luft mit gesunder Luftfeuchtigkeit in Ihrem Zuhause. Trockene Luft kann schneller erwärmt werden als feuchte Luft. Sie können Ihr Zuhause also schneller heizen – und dabei viel Geld sparen.

Vier Funktionen Ihres Lüftungssystems zur Senkung der Energiekosten

Lüftungssysteme verfügen über einige Funktionen zur Steigerung der Energieeffizienz Ihres Zuhauses.

  1. Wärmerückgewinnung: Ein mechanisches Lüftungssystem kann Wärme rückgewinnen und diese nutzen. Ein im System eingebauter Wärmetauscher überträgt die Wärme der Abluft auf die zugeführte Frischluft. Dank dieser Wärmerückgewinnung können Sie viel Energie und damit Kosten sparen.
  2. Durchgängigkeit: Ein Lüftungssystem sorgt für optimale Temperaturen in Ihrem Zuhause. Sie müssen also nicht dauernd die Heizung ein- und ausschalten – Sie können einfach Ihre gewünschte Temperatur im Raum genießen. Das kostet weniger Energie und somit weniger Geld als die Heizung kurzzeitig auf hohe Temperaturen zu stellen.
  3. Luftdruck: Ein intelligentes Lüftungssystem hält in Ihrem Zuhause einen gewissen Überdruck aufrecht. Dadurch ist der Luftdruck in Ihrem Zuhause niemals niedriger als der Luftdruck der Außenluft. Das Lüftungssystem führt feuchte Luft ab und Frischluft zu und sorgt somit dafür, dass der Luft Feuchtigkeit entzogen wird. Auf diese Weise kann effizienter geheizt werden.
  4. Lüftung mit Bedarfsregelung: Das System lüftet Ihr Zuhause nur dann, wenn es notwendig ist, wo es notwendig ist und wie lange es notwendig ist. Auf diese Weise wird eine „Überlüftung“ vermieden.

Möchten Sie mehr über energieeffiziente Lüftungssysteme erfahren? Werfen Sie einen Blick auf die DAIKIN Angebote und sehen Sie, wie Sie Energiekosten senken können.