Zum Hauptinhalt wechseln

Erfahren Sie mehr über tatsächliche Installationskosten, Fördermittel und Einsparungen auf lange Sicht

In einen Garten installiertes Außengerät einer Luft-Wasser-Wärmepumpe

In Europa belaufen sich die typischen Kosten für die Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe auf 8.500 € bis 15.000 €. Die genauen Kosten sind von der Größe und der Wärmedämmung des Wohngebäudes, vom Klima vor Ort und von ggf. erforderlichen Nachrüstungen an der Elektroinstallation abhängig. Die Vorlaufkosten sind zwar höher als bei einem Gas-Brennwertkessel, werden jedoch durch niedrigere Betriebskosten, Fördermittel und Energieeinsparungen auf lange Sicht mehr als kompensiert. In diesem Leitfaden erfahren Sie anhand echter Beispiele von in Europa realisierten Installationen, wie sich der Preis zusammensetzt, welche zusätzlichen Kosten anfallen und wie Sie mögliche Einsparungen abschätzen können.

Warum werden Wärmepumpen immer beliebter?

Mittlerweise stehen Wärmepumpen im Mittelpunkt nationaler Strategien zur Dekarbonisierung. Immer mehr Haushalte, die sich von der Ungewissheit von Gas- und Ölpreisen befreien möchten, entscheiden sich für eine Wärmepumpe. Neben dem Nutzeffekt einer saubereren und umweltfreundlicheren Art und Weise der Klimatisierung zahlt sich das Installieren einer Luft-Wasser-Wärmepumpe im Laufe der Zeit von ganz alleine aus. Jedoch müssen Sie sich sowohl der Vorlaufkosten als auch sonstiger, nicht von Anfang an berücksichtigter Nebenkosten bewusst sein. Nur so können Sie einen soliden Finanzierungsplan für die Umstellung auf ein viel besseres Heizsystem aufstellen.

Was ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe?

Luft-Wasser-Wärmepumpen transportieren Energie aus der Außenluft in Ihr Haus. Das Außengerät tauscht Energie aus der Außenluft aus und gibt die Energie über den Kältemittelkreislauf bei einer höheren (oder niedrigeren) Temperatur ab, um so Raumheizung (oder Raumkühlung) und Warmwasser bereitzustellen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen, mit fossilen Brennstoffen beheizten Kesseln, werden Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Elektroenergie betrieben. Wärmepumpen erzeugen keine Wärme, sondern transportieren sie nur und weisen daher beachtliche Vorteile bezüglich Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz auf.

Die Wissenschaft hinter all den Zahlen

Die Energieeffizienz eines Heizsystems über ein ganzes Jahr hinweg wird durch seinen SCOP-Wert angegeben (Seasonal Coefficient Of Performance, Jahresarbeitszahl im Heizbetrieb). Ein SCOP von „3“ bedeutet, dass das System für jedes 1 kW an verbrauchter Elektroenergie, 3 kW an Wärmeenergie bereitstellt. Je höher der SCOP-Wert ist, desto besser ist das Betriebsverhalten und desto höher sind die Einsparungen.

In Abhängigkeit vom Modell und von den Bedingungen liefert eine DAIKIN Altherma Luft-Wasser-Wärmepumpe je verbrauchtem kW Elektroenergie zwischen 3 und 5 kWh nutzbare Wärmeenergie. Daraus ergibt sich, dass 60 bis 80 % der bereitgestellten Wärmeenergie aus in der Luft enthaltener erneuerbarer Energie gewonnen wird.

Zudem zeigen Studien, dass eine typische Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen eines Wohnhauses mit fünf Zimmern jährlich schätzungsweise 250 Kilogramm CO₂ erzeugt. Das sind nahezu 93 % weniger CO₂ als jährlich von einem herkömmlichen Gaskessel in einem solchen Wohnhaus abgegeben wird.

Die nationalen Bauvorschriften werden immer strenger und Heizen mit fossilen Brennstoffen wird immer unrentabler. Dadurch gewinnen Luft-Wasser-Wärmepumpen immer mehr an Boden als die am meisten genutzten Systeme für postfossiles Heizen von Wohngebäuden. Die Logik: zu Anfang mehr investieren und dann aus niedrigeren Betriebskosten, niedrigeren Emissionen und zukunftssicherer Infrastruktur Nutzen ziehen.

Jetzt wissen Sie, warum Sie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe installieren sollten. Kommen wir nun zum Kern der Sache und schauen uns die zu erwartenden Kosten an.

Typische Installationskosten über Europa hinweg

Im Folgenden führen wir einige Beispiele zu an verschiedenen Standorten in Europa typischen Situationen bei einer Installation auf.

Mitteleuropa (Bezugsfall)
In ein typisches vorstädtisches Vierzimmer-Wohnhaus in Mitteleuropa wird für gewöhnlich eine luftgespeiste DAIKIN Altherma-Wärmepumpe von 8 kW installiert. Das ist die für gut wärmegedämmte Häuser mittlerer Größe übliche Heizleistung. Das Angebot für die Installation beläuft sich auf Gesamtkosten von ca. 13.800 €. In dieser Summe enthalten sind die Geräte, die Arbeitskosten, kleinere Nachrüstungen an der Elektroinstallation und Inbetriebnahme. Nicht enthalten sind Kosten für Sonderwünsche wie Integration in eine PV-Anlage oder Pufferspeicher. Dieses Beispiel nehmen wir als realistische Bezugsgröße für Wohnhäuser mittlerer Größe in Europa.

Nordländisches Europa (kaltes Klima)
In Südschweden liegt die Durchschnittstemperatur im Winter bei sehr kalten −5 °C. Für ein frei stehendes Haus mit fünf Zimmern braucht es ein System mit einer höheren Heizleistung von 12 kW. Hier erreichen die Gesamtkosten für die Installation typischerweise 16.000 € – 18.000 €. Die höheren Kosten ergeben sich aus der Notwendigkeit einer Wärmepumpe höherer Leistung, eines größeren Warmwasserspeichers und einer stärkeren Wärmedämmung. Jedoch können Wohngebäudeeigentümer von nicht unerheblichen staatlichen Anreizen wie eine Senkung der ROT-Steuer Nutzen ziehen. Dadurch können die Arbeitskosten um bis zu 30 % niedriger ausfallen, wodurch sich die Vorleistungen auf 13.000 € netto zubewegen. [Quelle]

Südeuropa (mildes Klima)
Im Gegensatz dazu reicht im Norden Spaniens oder Italiens für ein Wohnhaus mit vier Zimmern ein Gerät mit einer Leistung von 6 kW aus. Schließlich sind an diesen Orten die Winter (mit im Durchschnitt 5–10 °C) deutlich milder. Die Installationskosten sind mit typischerweise 10.000 € bis 11.500 € niedriger, da die Wasserspeicher kleiner ausfallen können. In diesen Regionen sind immer häufiger Kombinationen aus Luft-Wasser-Wärmepumpe und PV-Anlage anzutreffen. Dadurch können sich die Stromkosten über das Jahr hinweg um 30 % bis 40 % verringern. Auch in diesen Ländern gibt es staatliche Förderprogramme wie „Superbonus 65 %“ in Italien und „NextGenerationEU“ in Spanien, durch die sich die Gesamtkosten für die Betreiber weiter senken lassen.

Ermittlung der Kosten Schritt für Schritt: von der Begutachtung bis zur Inbetriebnahme

Schritt 1: Begutachtung des Gebäudes, Berechnung von Wärmelasten und -verlusten und Auslegung des Systems

Was wird getan

  • Lückenlose Berechnung von Wärmelasten und -verlusten zur korrekten Bemessung der Wärmepumpe
  • Bestandsaufnahme des vorhandenen Heizsystems (Kessel, Heizkörper, Fußbodenheizung)
  • Überprüfung der Wärmedämmung (Dachboden, Wände, Fußböden)
  • Abwägen des Aufstellorts für das Außengerät: Schallpegel, Luftstrom und Stromversorgung
  • Endgültige Auslegung des Systems und Auswahl der Wärmepumpe (z. B. 8 kW oder 11 kW)

Typische Kosten

  • Begutachtung: 175 €–350 € (wird bei Auftragserteilung meist abgezogen)
  • Auslegung und Bemessung: 350 €–700 €

Warum das wichtig ist

  • Unterdimensionierung = nur unzureichendes Wohlbefinden und hohe Betriebskosten
  • Überdimensionierung = unnötig hohe Investitionen und ineffizienter Betrieb

Dem Wohngebäudeeigentümer zu übergeben

  • Größe der Wärmepumpe (kW)
  • Auslegungsbedingungen (z. B. Außentemperatur –5 °C, Vorlauftemperatur 35 °C)
  • Ausführliche Begründung der Auswahl des Systems

Schritt 2: Auswählen des Modells der Wärmepumpe und Vorbereiten der Elektroinstallation

Was festgelegt wird

  • Marke und Modell der Wärmepumpe
  • Leistung (kW) und Energieeffizienzbewertung als SCOP-Wert
  • Betriebsverhalten und max. Vorlauftemperatur bei kaltem Wetter
  • Schallpegel, Garantiebedingungen und Leistung für Warmwasserbereitung

Elektroarbeiten

  • Gesonderter Stromkreis ab Sicherungskasten
  • Ggf. Nachrüstung elektrischer Verteiler
  • Stromversorgung und Überspannungsschutz Außengerät

Typische Kosten Elektroarbeiten

  • 585 €–1.405 € in Abhängigkeit vom Nachrüstbedarf

Wichtige Prüfpunkte

  • Sind Elektroarbeiten im Angebot enthalten oder gesondert zu zahlen?
  • Kann das Stromnetz die Anlaufströme bewältigen?
  • Sind Überraschungen bezüglich Elektroinstallation für die Zukunft ganz sicher ausgeschlossen?

Schritt 3: Außen- und Inneninstallation + Integration der Heizwärmetauscher

Außengerät

  • Wandhalterungen bzw. Betonsockel
  • Vibrationsschutzpolster
  • Mit Luftstrom und Schallemission konforme Platzierung
  • Typische Kosten: 410 €–700 €

Inneneinheit und Heizsystem

  • Installieren der hydraulischen Inneneinheit
  • Warmwasserspeicher (falls vorgegeben, z. B. 200 Liter)
  • Intelligente Regelung / witterungsabhängige Kompensationsregelung
  • Anpassung und Wärmedämmung Rohrleitungssystem
  • Einbau größerer Heizkörper, falls vorhandene Heizwärmetauscher unterdimensioniert sind

Typische Kosten insgesamt

  • Warmwasser und Regelungssysteme: 940 €–1.640 €
  • Änderungen an Rohrleitungen und Heizsystem: 700 €–1.405 €

Hauptrisiken bei Kosten

  • Eine wesentliche Unbekannte bei den Kosten ist ein Austausch von Heizkörpern.
  • Bei älteren Gebäuden sind Rohrleitungsarbeiten meist im größeren Umfang erforderlich.

Schritt 4: Inbetriebnahme, Probebetrieb und Übergabe

Das gehört dazu:

  • Drucktest, Test auf elektrische Sicherheit
  • Programmierung und Optimierung Regelungssystem
  • Überprüfungen zum Betriebsverhalten
  • Inbetriebnahme-Zertifikat
  • Schulung Betreiber und Registrierung der Anlage zwecks Garantie

Warum diese Stufe entscheidend ist

  • Stellt sicher, dass sich das System wie vorgesehen verhält
  • Erforderlich für Anspruch auf Garantie
  • Schlechte Inbetriebnahme kann Vorteile der höheren Effizienz zunichtemachen

Zu stellende Fragen

  • Wer gibt das Inbetriebnahme-Zertifikat aus?
  • Sind die Einstellungen zum Betriebsverhalten zugesichert?
  • Ist Nachbereitungs-Support inbegriffen?

Kostenrechner für Luft-Wasser-Heizsystem

Hier ist eine Tabelle mit typischen Preisspannen für das Installieren einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Preise können sich von Land zu Land beachtlich unterscheiden.

Schritt

Durchschnittliche Kosten

Begutachtung und Beratung

175 €–350 €

Auslegung und Bemessung

350 €–700 €

Wärmepumpe (physisches Gerät)

5.300 €–8.800 €

Nachrüstung Elektroinstallation

585 €–1.405 €

Installieren Außengerät

410 €–700 €

Warmwasserspeicher und Regelungssysteme

940 €–1.640 €

Rohrleitungsarbeiten und Abgleich Nasssystem

700 €–1.405 €

Gesamt

8.460 €–15.000 €

Typische Spanne der Gesamtkosten für ein Zuhause mit vier Zimmern: ca. 8.460 €– 15.000 € vor Einrechnung von gebäudespezifischem Aufwand, Sonderwünschen und Bemessung bei größeren Gebäuden.

Gegebenenfalls kommen zu den oben aufgeführten Grundkosten Kosten für einige Sonderwünsche hinzu. Diese Kosten sollten unmissverständlich im Angebot aufgeführt sein, damit deutlich hervorgeht, was mit den Grundkosten abgedeckt ist und was als Zusatzausstattung/-leistung angesehen wird.

  • Integration in Smart Home: Systeme der Heimautomation, Fernüberwachung und Geräte für Tarifwechsel können Wohlbefinden und Energieeffizienz steigern, jedoch auch die Vorlaufkosten erhöhen.
  • Kombination mit PV-System: Bei Kombinieren der Wärmepumpe mit einer PV-Anlage steigen zwar die Vorlaufkosten, über lange Sicht werden jedoch höhere Einsparungen bei den Stromkosten erreicht.
  • Austausch von Heizkörpern oder Nachrüsten einer Fußbodenheizung: Der Einbau moderner, für niedrigere Vorlauftemperaturen geeigneter Heizkörper kann signifikante zusätzliche Kosten, verursachen. Das gilt insbesondere für ältere Bestandsgebäude.

Jede dieser Positionen ist gesondert aufzuführen (oder deutlich als solche zu kennzeichnen). Nur so können Sie abwägen, ob die „Grundinstallation“ Ihrem tatsächlichen Bedarf genügt oder ob zusätzliche Arbeiten unumgänglich sind.

Fördergelder, Anreizprogramme und Finanzierungsmöglichkeiten verfügbar

Die Landschaft der Anreizprogramme ist über die Länder Europas hinweg sehr abwechslungsreich gestaltet und reicht von Steuernachlässen und zinslosen Darlehen bis hin zu subventionierten Energietarifen.

Zudem gibt es immer mehr Möglichkeiten einer „Grünen Finanzierung“ wie Niedrigzins-Darlehen, „Grüne“ Hypotheken und Komplettpakete, in denen sowohl die Ausrüstung als auch die Installation enthalten sind. Wohngebäudeeigentümer sollten mit ihrem Installateur unbedingt Zahlungspläne besprechen.

Zwischen den verschiedenen Märkten bestehen bei Anreizprogrammen und Anspruchsvoraussetzungen enorme Unterschiede. Daher müssen sowohl Installateure als auch Wohngebäudeeigentümer sorgfältig diese Anspruchsvoraussetzungen erfassen (z. B. Vorgaben zur Wärmedämmung, Zertifizierung des Installateurs, Typ des Gebäudes usw.).

Laufende Kosten für Instandhaltung und Wartung nach der Installation

Ist das System erst einmal in Betrieb, fallen nur noch eher bescheidene Instandhaltungskosten an: Die jährliche Wartung liegt im Bereich von 175 € bis 295 € und umfasst eine Überprüfung des Kältemittel-Füllstands, des Ventilators des Außengeräts die Kalibrierung von Reglern und eine allgemeine Pflege.

Die typische Nutzungsdauer einer sachgerecht installierten Luft-Wasser-Wärmepumpe beträgt mindestens 15 bis 20 Jahre. Bei regelmäßiger Instandhaltung können einige Komponenten (z. B. Verdichter) sogar länger als 20 Jahre genutzt werden.

Zudem werden Ihnen vom Hersteller oder vom Installateur möglicherweise Serviceverträge und eine Erweiterte Garantie angeboten (und angeraten). Das kann einen jährlichen Betrag kosten, deckt jedoch das Kostenrisiko von Ausfällen ab. Wohngebäudeeigentümer sollten genau darauf achten, was von der Garantie abgedeckt ist (Verdichter, Kältemittel, Regelungen) und welche Wartungsarbeiten auszuführen sind, damit der Garantievertrag gültig bleibt.

Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei sicherzustellen, dass das System weiterhin den in den Kostenberechnungen angenommenen SCOP-Wert und damit auch die über lange Sicht angestrebten Einsparungen erbringt.

Vergleich der Kosten einer Wärmepumpe mit denen eines Gas-Brennwertkessels

Zur Orientierung: Die Kosten für das Installieren eines neuen Gas-Brennwertkessels für ein übliches Zuhause mittlerer Größe liegen zwischen 2.340 € und 4.095 €.

Über lange Zeit betrachtet bringen Luft-Wasser-Wärmepumpen jedoch Vorteile: niedrigere Betriebskosten (in Abhängigkeit von Strompreisen im Vergleich zu Gaspreisen), niedrigere CO₂-Emissionen und Kompatibilität mit dekarbonisierten Stromnetzen. So können Luft-Wasser-Wärmepumpen z. B. den Energieverbrauch eines Zuhauses um 31 bis 47 % im Vergleich zu mit fossilen Brennstoffen betriebenen Systemen senken.

Daher ist auch die Amortisationszeit eine wichtige Kennzahl (Investitionskosten, dividiert durch jährliche Einsparungen), nicht nur die Vorlaufkosten. Die Installationskosten für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sind höher als die Kosten für den Austausch eines Kessels. Bei sachgerechter Auslegung des Systems und bei ausreichender Wärmedämmung des Gebäudes wird der Preisunterschied durch die langfristigen Einsparungen mehr als ausgeglichen.

Welche Einsparungen bei den Energiekosten können Sie von einer Wärmepumpe erwarten?

Um herauszufinden, welche Einsparungen Sie bei den Heizkosten über einen Zeitraum von 10 Jahren erwarten können, haben wir eine Simulation ausgeführt. Wir simulierten den Betrieb einer Wärmepumpe im Vergleich zu einem Gas-Brennwertkessel in einem neu sanierten Haus mittlerer Größe.

Die Ergebnisse erzählen eine überzeugende Geschichte. Es hat sich gezeigt, dass eine Wärmepumpe zu beachtlichen Energieeinsparungen über das Jahr hinweg führt und dass diese Einsparungen im Laufe der Zeit beständig größer werden. Wir kamen zu der Einschätzung, dass ein Haushalt dieser Größe über ein Jahrzehnt hinweg in etwa 2.600 € einsparen könnte.

Luft-Wasser-Wärmepumpen erreichen im Allgemeinen einen SCOP-Wert von „4“ und sind damit viermal effizienter als herkömmliche Gas-Brennwertkessel. Formulieren Sie daher Ihre Erwartungen an Einsparungen realistisch. Damit Sie das volle Potenzial an Einsparungen nutzen können, muss Folgendes gegeben sein:

  • Eine korrekt bemessene Wärmepumpe
  • Ein effizientes System (Heizkörper/Fußbodenheizung passender Größe)
  • Vorteilhafte Stromtarife
  • Gute Wärmedämmung

Ohne diese Voraussetzungen fallen die Einsparungen wahrscheinlich eher moderat als dramatisch aus.

Wieviel Zeit nimmt das Installieren einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in Anspruch?

Zum Installieren einer für den Wohnbereich typischen Luft-Wasser-Wärmepumpe in ein Zuhause mittlerer Größe werden 2 bis 5 Tage benötigt. Die konkrete Dauer ist vom Umfang der auszuführenden Arbeiten abhängig (z. B. Nachrüsten von Wärmedämmung, Austauschen von Heizkörpern, Probleme mit der Zugänglichkeit).

Der Zeitrahmen für das professionelle Installieren einer luftgespeisten Wärmepumpe setzt sich aus folgenden Punkten zusammen:

  • Begutachtung des Gebäudes, Berechnung von Wärmelasten und -verlusten
  • Auslegung des Systems
  • Beschaffung der Ausrüstung
  • Installieren (Innengeräte und Außengerät(e))
  • Inbetriebnahme des Systems

Fragen Sie Ihren Installateur nach einem konkreten Zeitplan. Aus diesem Plan müssen die wesentlichen Meilensteine ersichtlich sein, und es muss hervorgehen, welche Auftragnehmer für die einzelnen Abschnitte verantwortliche sind (z. B. der Elektriker oder der Klimatechniker). Dadurch sind Verantwortlichkeiten klar festgelegt, und Missverständnisse werden vermieden.

Ein gut gerüsteter Installateur wird das Startdatum, die zu erwartende Dauer der Installation und das Datum der Inbetriebnahme zusagen. Durch solche Vereinbarungen können unerwartete Verzögerungen und unerwartete Kosten vermieden werden.

Bei einer Installation gelegentlich auftretende Herausforderungen

Es können kleinere Probleme auftreten, die sich jedoch normalerweise einfach lösen lassen:

  • Nur begrenzt verfügbarer Platz im Freien kann zu Einschränkungen bei der Platzierung von Geräten führen.
    Lösung: Denken Sie frühzeitig über Schallentwicklung, Planungsvorgaben und alternative Aufstellorte nach.
  • Bei älteren Bestandsgebäuden sind möglicherweise umfangreiche Rohrleitungsarbeiten erforderlich. Das erhöht den Arbeitsaufwand und kann sich negativ auf die Effizienz auswirken.
    Lösung: Lassen Sie sich die Verlegung von Rohrleitungen schon in der Begutachtungsphase verdeutlichen.
  • Möglicherweise ist eine Nachrüstung an der Elektroinstallation erforderlich. Das kann zu Verzögerungen durch den Stromnetzbetreiber führen.
    Lösung: Installateure müssen vor der Zusage von Terminen die Kapazität des Stromnetzes bewerten.

Was sagen Wohngebäudeeigentümer nach einer Installation?

Nach der Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe geben viele Wohngebäudeeigentümer, unabhängig voneinander, Folgendes zu Protokoll:

  • Der Austausch der Heizkörper ist wichtig. Viele von ihnen bedauern, dass sie die kleineren Heizkörper nicht gegen größere für niedrigere Vorlauftemperaturen ausgetauscht haben. Das hätte zu einer nochmaligen Steigerung von Effizienz und Wohlbefinden geführt.
  • Die Platzierung des Außengeräts ist ein entscheidender Punkt. Ein frühzeitiges Beachten von Luftstrom, Zugänglichkeit und Nähe zur Nachbarschaft kann später Probleme aufgrund von Lärmbelästigung oder gar Kosten für ein Umsetzen vermeiden.
  • Erwarten Sie eine langsame Amortisation. Viele Betreiber berichten, dass es bis zum Erreichen des Amortisationspunkts länger dauert als erwarten – typischerweise 7 bis 10 Jahre – schätzen jedoch die berechenbaren Betriebskosten und den Nutzen für die Umwelt.
  • Eine intelligente Regelung macht den Unterschied. Wohngebäudeeigentümer, die Regelungssysteme mit programmierbarem Thermostaten oder witterungsabhängige Kompensationsregelungen nutzen, berichten von beständigeren Raumtemperaturen und von niedrigeren Energiekosten.

Checkliste: Was Sie Ihren Installateur vor Auftragserteilung fragen sollten

  • Sind die Kosten für die Begutachtung inbegriffen oder gehen die extra? Was geht in die Begutachtung ein (Überprüfung auf Wärmeverluste und Begutachtung der Wärmedämmung, Aufstellort Außengerät)?
  • Sind Nachrüstungen an der Elektroinstallation (elektrischer Verteiler, Überprüfung der Leistung des Stromnetzes) im Angebot enthalten?
  • Welches Modell an Wärmepumpe wird eingebaut (Marke, Leistung in KW, SCOP/Angaben zum jahreszeitbedingten Betriebsverhalten, Garantiebedingungen)?
  • Können die vorhandenen Heizkörper und Fußbodenheizungen mit den niedrigeren Vorlauftemperaturen der Wärmepumpe betrieben werden? Falls nicht, welche Umrüstungen sind im Angebot enthalten?
  • Ist die Inbetriebnahme in den Installationskosten enthalten und erhalte ich eine Dokumentation (Druckprüfung, Überprüfung Kältemittel, Einstellungen des Regelungssystems)?
  • Was wirkt sich auf die Betriebskosten aus und welche Zusagen (falls überhaupt) erhalte ich zum Betriebsverhalten?
  • Wie erfolgt die Befestigung des Außengeräts (auf ein Fundament / an einer Wandhalterung), welche Schallpegel sind zu erwarten und ist eine Baugenehmigung erforderlich?
  • Welche Aftersales-Services sind erforderlich und wie lang ist der Garantiezeitraum? Werden Servicepläne angeboten?

Ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ihre Kosten wert?

Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe verursacht höhere Vorlaufkosten, erreicht jedoch für viele Haushalte über lange Sicht einen hohen Nutzeffekt. Bei korrekter Bemessung und Installation können niedrigere Betriebskosten, verfügbare Förderprogramme und niedrigere Emissionen die Installationskosten von 8.500 € bis 15.000 € im Laufe der Zeit mehr als kompensieren.
Bei realistischen Erwartungen und korrekter Systemauslegung kann eine solche Wärmepumpe eine finanziell sinnvolle und zukunftssichere Alternative zu einem Gas-Brennwertkessel sein.

Kernaussagen

  • Typische Installationskosten reichen, in Abhängigkeit von Größe und Region, von 8.500 € bis 15.000 €.
  • Betriebskosten und Einsparungen sind von Wärmedämmung, Energietarifen und Auslegung des Systems abhängig.
  • Eine korrekte Berechnung von Wärmelasten und -verlusten und eine korrekte Bemessung sind entscheidend für das Betriebsverhalten.
  • Die Vorlaufkosten können durch Fördermittel und Finanzierungen drastisch gesenkt werden.
  • Luft-Wasser-Wärmepumpen sparen im Vergleich zu Gas-Brennwertkesseln auf lange Sicht betrachtet Energie und Emissionen.