Zum Hauptinhalt wechseln

Erfahren Sie, wodurch Schallpegel bei Wärmepumpen verursacht werden, wie moderne Systeme den Schallpegel reduzieren und wie sich die Installation auf den akustischen Komfort auswirkt.

Niemand möchte durch Geräusche gestört werden. Ein ständig bellender Hund nebenan oder ein Nachbar, der am frühen Sonntagmorgen seinen Rasen mäht, können schnell für Frustration sorgen.
Luft-Wärmepumpen sind zwar eine nachhaltige und effiziente Möglichkeit, Raumtemperaturen zu regulieren, doch ihre Schalldruckpegel können manchmal sowohl für Hausbesitzer als auch für Nachbarn Anlass zu Unstimmigkeiten geben. Die gute Nachricht ist, dass moderne Wärmepumpen für einen lautlosen oder sehr leisen Betrieb ausgelegt sind und oft weniger schallintensiv sind als viele herkömmliche HLK-Systeme.
In diesem Leitfaden finden Sie Erläuterungen, wodurch der Schalldruck von Wärmepumpen beeinflusst wird, wie moderne Technologien ihn reduzieren und wie eine ordnungsgemäße Installation dazu beiträgt, eine leise und komfortable Heizung und Kühlung aufrechtzuerhalten.

Wie Wärmepumpen arbeiten, und warum niedrige Schallpegel wichtig sind

Luft-Wärmepumpen sind eine effiziente Lösung zum Heizen und Kühlen Ihres Hauses, während die Umweltbelastung reduziert wird.

Wärmepumpen übertragen über ein Kältemittel Wärme zwischen Innen- und Außenbereich. In den kälteren Monaten nimmt das Kältemittel Wärme aus der Außenluft auf – selbst bei niedrigen Temperaturen – und leitet diese ins Hausinnere weiter. Im Sommer wird der Prozess umgekehrt: das Kältemittel entzieht der Innenluft Wärme und gibt sie nach außen ab, sodass das Haus gekühlt wird.

Die Schallentwicklung von Wärmepumpen ist jedoch ein häufiges Problem. Wenn Sie die Faktoren, die zur Schallentwicklung von Wärmepumpen beitragen, und auch die praktischen Maßnahmen zu deren Reduzierung verstehen, können Sie das perfekte Gleichgewicht zwischen Leistung, Effizienz und akustischem Komfort finden.

Sind Wärmepumpen laut?

Wärmepumpen können je nach Bauart, Installation und Umgebung wahrnehmbare Schallpegel verursachen.

Zwei Möglichkeiten zur Bewertung von Schallemissionen:

  • Die Schallleistung wird vom Gerät selbst abgegeben, unabhängig von Abstand und Umfeld.
  • Der Schalldruck ist der in einer bestimmten Entfernung wahrgenommene Schall und wird üblicherweise in einem Abstand von 1 bis 5 Metern vom Gerät gemessen.

Die meisten modernen Wärmepumpen arbeiten mit einem Schalldruck zwischen 40 und 60 Dezibel (dB). Ein DAIKIN Außengerät ist normalerweise nicht lauter als 60 dB, gerade so laut wie Kühlschrank oder eine normale Unterhaltung.

Innengeräte sind sogar noch leiser. Sie erzeugen ein leises Surren von max. 30 dB, vergleichbar mit einem Gartensprinkler. Luft-Luft-Wärmepumpen können sogar nur 19 dB erreichen.

Wärmepumpen dürfen gar nicht laut sein. Je nach Leistung dürfen sie in der Regel 65–70 dB nicht überschreiten. Das entspricht dem Schallpegel eines Geschirrspülers. Und damit Sie ganz beruhigt sein können: alle Wärmepumpen müssen ein CE-Zeichen mit Angabe des Schallpegels tragen.

Wärmepumpen bieten zwar eine nachhaltige und energieeffiziente Lösung für die Klimatisierung, jedoch ist zu beachten, dass eine unsachgemäße Installation oder schlechte Wartung zu unerwünschten Schallpegeln führen kann – insbesondere in ruhigen Wohngebieten. Für die Lösung dieses Problems wurden moderne Wärmepumpensysteme mit neuesten Technologien wie drehzahlgeregeltem (Inverter-)Verdichter so konstruiert, dass sie leiser arbeiten und somit ein angenehmeres und nachbarschaftsfreundlicheres Erleben für Hausbesitzer und Nachbarn gewährleisten.

Welche Faktoren tragen zu höheren Schallpegeln von Wärmepumpen bei?

Primäre Schallquellen

Ventilatoren und Verdichter
Der Ventilator und der Verdichter des Außengeräts tragen am meisten zum Schallpegel der Wärmepumpe bei. Während des Betriebs bewegt der Ventilator große Luftmengen, und der Verdichter erzeugt Vibrationen.

Vibrationen
Schlecht montierte Geräte können Vibrationen verstärken und so die Schallpegel erhöhen.

Gerätedesign und Technologie

Moderne Wärmepumpen bieten folgende Merkmale:

  • (Inverter-)Verdichter mit variabler Drehzahl
  • Isolierte Gehäuse
  • Optimierter Ventilatoraufbau

Inverter-Verdichter sind besonders effektiv, da sie den Betrieb an den Bedarf anpassen und so unnötige Schallpegel in Zeiten geringer Auslastung reduzieren.

Installationsfaktoren

Eine unsachgemäße Installation, z. B. eine Aufstellung des Geräts auf einer instabilen Oberfläche, kann Schall und Vibrationen verstärken. Die Nähe zu Fenstern oder Wohnräumen kann den wahrgenommenen Schallpegel ebenfalls erhöhen.

Umweltaspekte

Bei Wärmepumpen, die in engen Räumen oder in der Nähe von reflektierenden Oberflächen (z. B. Wänden) installiert sind, kann der Schall verstärkt werden, da die Schallwellen zurück in Richtung des Hauses reflektiert werden.

So wirkt sich die Installation auf den Schallpegel von Wärmepumpen aus

Eine ordnungsgemäße Installation gehört zu den wirksamsten Methoden, um die Schallentwicklung von Wärmepumpen zu minimieren.

Optimale Aufstellung des Geräts

  • Aufstellen des Außengeräts auf einer stabilen, ebenen Fläche, um Vibrationen zu vermeiden
  • Installieren des Geräts weiter entfernt von Fenstern, Schlafzimmern oder Wohnbereichen, um die Schallwahrnehmung zu minimieren
  • Vermeiden einer Installation des Geräts in geschlossenen Ecken oder engen Räumen

Verwenden von schallreduzierendem Zubehör

  • Anti-Vibrations-Gummifüße reduzieren Vibrationen und Körperschall
  • Akustikpaneele oder -barrieren helfen, Schall zu absorbieren
  • Landschaftsgestaltungen wie Hecken oder Zäune können die Schallausbreitung ebenfalls reduzieren

Professionelle Installation

Selbst durchgeführte Installationen können aufgrund unsachgemäßer Aufstellung oder Montage zu lauten Betriebsgeräuschen führen. Ein zertifizierter Fachmann sorgt für die richtige Aufstellung und Schwingungsdämpfung sowie einen optimalen Luftstrom und die Einhaltung der Schallschutzvorschriften.

Technologien zur Reduzierung von Schallpegeln durch Wärmepumpen

Durch Weiterentwicklungen im Bereich der modernen Wärmepumpentechnologie wurde das Schallmanagement erheblich verbessert.

  • (Inverter-)Verdichter mit variabler Drehzahl: Diese passen den Betrieb an den tatsächlichen Heiz- oder Kühlbedarf an und reduzieren so die Schallentwicklung in Zeiten mit geringer Auslastung.
  • Verbesserter Ventilatoraufbau: Die verbesserte Aerodynamik der Ventilatorflügel reduziert Turbulenzen und sorgt so für einen leiseren Luftstrom.
  • Schallisolierung: Eine hochwertige Isolierung um Verdichter und Gehäuse trägt dazu bei, interne Schallpegel zu dämpfen – bei DAIKIN Wärmepumpen gehört das zur Standardausstattung.
  • Intelligente Regelungen: Intelligente Thermostate und modernste Regelungssysteme optimieren den Betrieb und sorgen dafür, dass das Gerät effizient und ohne unnötige Schallentwicklung läuft. Einige Modelle bieten außerdem über einen Nachtmodus eine Absenkung des Schallpegels während des Nachtbetriebs um 1–3 dB(A).
  • Leisere Marken und Modelle: Hersteller wie DAIKIN haben extrem leise Wärmepumpen entwickelt: einige Modelle arbeiten mit einem Schalldruck von lediglich 40–60 dB, Luft-Luft-Wärmepumpen sogar mit nur 19 dB.

So reduzieren Sie die Schallentwicklung Ihrer Wärmepumpe

Falls Ihre derzeitige Wärmepumpe zu laut ist, können Sie mit mehreren praktischen Lösungen Abhilfe schaffen.

Regelmäßige Wartung

  • Reinigen der Ventilatorflügel
  • Entfernen von Schmutz um das Gerät
  • Sicherstellen, dass alle Komponenten gut geschmiert sind

Installieren von Zubehör zur Schallreduzierung

  • Hochwertige Gummifüße
  • Akustikpaneele als Barrieren
  • Schalldämmende Umhüllungen

Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation, um Leistungseinbußen zu vermeiden.

Andere Aufstellung des Geräts

Stellen Sie das Gerät, wenn möglich, an einem weniger empfindlichen Ort auf dem Grundstück auf. Dies kann zwar zusätzliche Installationskosten verursachen, die Schallbelästigung allerdings erheblich reduzieren.

Erwägen einer Systemaufrüstung

Falls Ihr Gerät bereits älter ist, können Sie mit einem Upgrade auf ein neues Modell nicht nur den Lärm drastisch reduzieren, sondern auch die Unterhaltung langfristig kostengünstig gestalten.

Ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und leisem Betrieb

Wärmepumpen bieten hocheffiziente und nachhaltige Heizung und Kühlung. Zwar erzeugen sie Schallpegel, doch moderne Designs, eine korrekte Installation und intelligente Technologie sorgen dafür, dass Schallpegel niedrig und für Wohnumgebungen angenehm bleiben.

Durch die Auswahl des richtigen Systems, die korrekte Installation und die ordnungsgemäße Wartung können Hausbesitzer einen leisen, energieeffizienten Komfort genießen, ohne ihre Umgebung zu beeinträchtigen.

Kernaussagen

  • Die meisten modernen Wärmepumpen arbeiten mit 40–60 dB, das entspricht einer normalen Unterhaltung.
  • Ordnungsgemäße Installation und Vibrationskontrolle sind der Schlüssel zur Schallreduzierung.
  • Inverter-Verdichter und intelligente Regelungen sorgen dafür, dass die Geräte bei geringerer Last leiser laufen.
  • Regelmäßige Wartung gewährleistet einen dauerhaft leisen Betrieb.
  • Eine Umrüstung auf die neuesten Wärmepumpen von DAIKIN sorgt sowohl für Effizienz als auch für akustischen Komfort.

Sind Sie bereit, effizienten Komfort ohne unerwünschte Schall zu genießen?