Zum Hauptinhalt wechseln

Ihr Leitfaden zum Reduzieren von Allergenen in Innenräumen für eine langfristige Linderung

Allergene in Innenräumen wie Hausstaubmilben, Schimmel, Tierhaare, Pollen und Hausstaub können durch eine Kombination aus guter Lüftung, regelmäßiger Luftzirkulation, Staubsaugen mit HEPA-Filterung, Entfernen von Teppichen und hochwertiger Filterung reduziert werden. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie verschiedene Methoden kombinieren und somit häufige Allergiesymptome, die Immunreaktionen hervorrufen, insbesondere Niesen, verstopfte Nase, juckende Augen, Ekzeme und Asthma, lindern können.

Was sind Allergene in Innenräumen?

Allergene in Innenräumen tragen zu häufigen Allergiesymptomen bei, denn sie rufen Immunreaktionen hervor – aber woher wissen wir, wann es sich um eine Allergie handelt?

Ist es eine Allergie?

Typische Symptome einer Allergie können Wochen bis Monate andauern, ohne dass Fieber auftritt, und stehen oft im Zusammenhang mit langen Aufenthalten in Innenräumen.

Wie kann die Verbesserung der Raumluftqualität Linderung bringen?

Bei schlechter Raumluftqualität sammeln sich Allergene wie Hausstaubmilben, Pollen, Schimmelsporen, Tierhaare und flüchtige organische Verbindungen (VOCs) an und zirkulieren in der Luft. Durch schlechte Lüftung und Filterung bleiben diese Partikel länger in der Luft, wodurch die Belastungen erhöht und allergische Reaktionen häufiger ausgelöst werden. Saubere Raumluft ist unerlässlich, um eine Belastung durch Allergene und Schadstoffe in der Luft zu verhindern, insbesondere in modernen, nahezu luftdichten Häusern.

Eine effektive Lüftung und regelmäßige Luftzirkulation sind für die Reduzierung von Allergenen wie Hausstaubmilben, Schimmelsporen und Pollen in Innenräumen entscheidend. Durch einen konstanten Austausch von Innen- und Außenluft werden Allergene verdünnt und entfernt, sodass ihre Auswirkungen auf die Gesundheit der Atemwege erheblich gemindert werden. Eine gute Lüftung „ersetzt verbrauchte Luft durch frische, gefilterte Luft“, was direkt zu einer verbesserten Raumluftqualität und mehr Komfort für Allergiker beiträgt.

Eine schlechte Luftqualität wird Allergiesymptome erheblich verschlimmern, weil die Atemwege gereizt und die Immunreaktion des Körpers auf Allergene verstärkt werden. Schadstoffe wie Ozon, Stickstoffdioxid und Feinstaub verursachen nicht nur selbst Entzündungen, sondern verstärken die Reaktion der Nase auf Allergene in der Luft wie Pollen, Staub und Schimmel. Diese erhöhte Empfindlichkeit bedeutet, dass selbst geringe Mengen an Allergenen stärkere oder häufigere Reaktionen auslösen können. Tatsächlich wirkt Luftverschmutzung wie ein „Verstärker“ für allergische Symptome und erschwert die Behandlung von jahreszeitlich bedingten und raumluftbedingten Allergien.

Wie sollten Sie mit den häufigsten Allergieauslösern umgehen?

Hausstaubmilben – was tun?

Hausstaubmilben, die sich in Betten, Sofas, Teppichen und Vorhängen vermehren, können morgendliches Niesen, juckende Augen und Ekzeme verursachen.

Das können Sie tun:

  • Beziehen von Matratzen und Kissen mit allergendichten Bezügen
  • Verwenden dicht gewebter Baumwollstoffe oder hypoallergener Stoffe für Heimtextilien
  • Regelmäßig Entrümpeln
  • Verwenden waschbarer Vorhänge und Waschen dieser monatlich bei 60 °C
  • Waschen von Bettwäsche wöchentlich bei 60 °C
  • Häufiges Staubsaugen
  • Kombinieren von regelmäßigem Reinigen mit einem Luftreiniger mit HEPA-Filter, damit Partikel nicht wieder in Umlauf gelangen

Heuschnupfen – was tun?

Pollenallergene gelangen über offene Fenster, Kleidung und Haustiere in die Wohnung.

Das können Sie tun:

  • Verfolgen Sie über Apps die lokale Pollenbelastung und die Luftverschmutzung.
  • Halten Sie während Zeiten mit hoher Pollenbelastung die Fenster geschlossen.
  • Bürsten Sie Ihre Haare vor dem Schlafengehen, um Pollen und andere Allergene zu entfernen, die sich im Haar festsetzen und auf das Kopfkissen übertragen werden können.
  • Duschen Sie jeden Abend.
  • Waschen Sie Ihre Haustiere regelmäßig.
  • Wischen Sie täglich Staub.
  • Führen Sie vierteljährlich eine gründliche Reinigung durch.
  • Verwenden Sie ungiftige, parfümfreie Reinigungsprodukte mit EU-Umweltzeichen, um Allergene zu reduzieren.
  • Verwenden Sie einen Luftreiniger, um Pollen zu entfernen.

Tierallergien – was tun?

Tierhaare, insbesondere von Katzen, sind einer der häufigsten Auslöser von Allergien in Innenräumen.

Das können Sie tun:

  • Richten Sie tierfreie Zonen ein (insbesondere Schlafzimmer).
  • Baden und pflegen Sie Ihre Haustiere im Freien.
  • Waschen Sie sich nach dem Umgang mit Haustieren die Hände.
  • Kombinieren von regelmäßigem Reinigen mit einem Luftreiniger mit HEPA-Filter, damit Partikel nicht wieder in Umlauf gelangen

Schimmel – was tun?

Feuchte Umgebungen begünstigen das Wachstum von Hausstaubmilben und Schimmel, die Allergien auslösen können.

Das können Sie tun:

  • Überprüfen von schimmelanfälligen Bereichen: Keller, Badezimmer, Küchen, Dachböden, Waschküchen, Garagen, Duschbereiche, Lüftungsöffnungen, Badezimmerfliesen, Schornsteine, Kamine, Innenwände, Fensterbänke, hinter Wänden
  • Messen der Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer, und Anstreben einer Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 50 %
  • Verwenden von weißem Essig und geeigneter Schutzkleidung, um Schimmel zu entfernen
  • Verbessern der Lüftung
  • Reparieren von Leckagen

Bedeutung der Reduzierung von Allergen für Kinder und Ältere

Kinder und ältere Menschen sind aufgrund ihrer verminderten Lungenfunktion und geringeren Immunität anfälliger für Atemwegserkrankungen, sodass sie eine erhöhte Empfindlichkeit aufweisen und anfälliger auf Allergene in Innenräumen sind.

Schaffen Sie sichere Räume mit geringen Allergenkonzentrationen in Schlafzimmern, Kinderzimmern und Seniorenbereichen durch die Nutzung von Luftreinigern und waschbaren Textilien. Erwägen Sie auch, diese Bereiche für Haustiere zu sperren, um das Eindringen von Allergenen zu minimieren.

Nasenspülung mit Kochsalzlösung und natürliche Methoden zur Linderung von Allergien

Allergien müssen nicht unbedingt mit Antihistaminika behandelt werden, es gibt auch natürliche Möglichkeiten zur Linderung.

Nasenspülungen mit Kochsalzlösung helfen, Allergiesymptome zu lindern, indem sie Schleim, Allergene und Reizstoffe sanft aus den Nasengängen ausspülen. Dieser Vorgang reduziert die Schleimhautschwellung, beruhigt gereiztes Gewebe und hilft, Pollen, Staub und andere Partikel zu entfernen, die Entzündungen und Niesen auslösen. Laut europäischen Allergiespezialisten ist die Nasenspülung mit Kochsalzlösung eine sichere, medikamentenfreie Methode, die die natürliche Funktion der Schleimhäute unterstützt und Linderung bei Erkrankungen wie allergischer Rhinitis und Sinusitis verschafft.

Zur Verwendung einer Nasendusche füllen Sie diese mit einer sterilen Kochsalzlösung, neigen Sie Ihren Kopf seitlich über ein Waschbecken und gießen Sie die Lösung vorsichtig in das eine Nasenloch. Die Flüssigkeit fließt durch Ihre Nasengänge und läuft aus dem anderen Nasenloch wieder heraus, wobei Schleim und Allergene ausgespült werden.

Bei Kochsalzsprays sprühen Sie einfach wie angegeben in jedes Nasenloch, um die Nasengänge zu befeuchten und zu reinigen. Verwenden Sie immer destilliertes oder sterilisiertes Wasser, und reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch, um Infektionen zu vermeiden.

Weitere natürliche Heilmittel gegen Allergien sind Dampfinhalationen, unterstützt durch HEPA-Luftreinigung.

Ist Staubsaugen wirksam gegen Allergien?

Verwenden Sie zur besseren Staub- und Allergiebekämpfung einen Staubsauger mit HEPA-Filter, um feine Partikel effektiv aufzufangen. Saugen Sie mindestens einmal pro Woche, falls Sie Haustiere halten auch öfter. Staubsauger mit Beutel sind ebenfalls eine gute Wahl, da sie verhindern, dass Allergene beim Entleeren entweichen.

Sind Hartböden im Vergleich zu Teppichböden bei Allergien besser?

Teppichböden fangen Staub, Pollen und Tierhaare auf und verschlimmern Allergien. Hartböden wie Holz, Fliesen oder Vinyl sind leichter zu reinigen und allergikerfreundlicher. Bei Teppichen wählen Sie natürliche Fasern, und saugen Sie regelmäßig mit einem HEPA-Filter. Keine Schuhe zu tragen und regelmäßige Fellpflege bei Haustieren tragen ebenfalls dazu bei, Allergene zu reduzieren.

Wirken Luftreiniger gegen Allergene?

Das einfachste Gerät, um für klare, saubere Luft in Ihrem Zuhause und in Ihrem Haushalt zu sorgen, ist ein Luftreiniger mit einem vierstufigen Filtersystem, das speziell dafür entwickelt wurde, Allergene wie Pollen, Tierhaare, Rauch und Staub aus der Luft zu entfernen. Den Luftreinigern MC55W wurde von namhaften Institutionen wie der ECARF und der British Allergy Foundation eine nachweisliche Linderung von Allergien und vom Institut Pasteur de Lille die Wirksamkeit gegen respiratorische Viren bescheinigt.

DAIKIN Luftreiniger, die eine Fläche von bis zu 82 m² abdecken können, verfügen sowohl über einen Automatikmodus als auch über einen Pollenmodus. Der Automatikmodus misst die PM-Werte (Particulate Matter, winzige Feststoffpartikel und Flüssigkeitströpfchen in der Luft) im Raum und startet den Luftreinigungsprozess entsprechend. Der Anti-Pollen-Modus erzeugt eine leichte Luftverwirbelung im Raum. Dadurch können Pollen erfasst und unschädlich gemacht werden, noch bevor sie auf dem Fußboden landen.

Stellen Sie Ihren Luftreiniger in einem offenen Bereich mit guter Luftzirkulation in der Nähe von üblichen Schadstoffquellen wie Küchen oder Eingangsbereichen auf, und lassen Sie um das Gerät herum ausreichend Platz für eine gute Luftzirkulation.

Können HEPA-Filter bei der Luftreinigung helfen?

HEPA-Filter wirken wie eine Barriere und verhindern, dass Staub, Pollen, Tierhaare, Schimmelsporen und andere Partikel in der Luft in Ihrem Zuhause zirkulieren. Durch das Zurückhalten dieser Schadstoffe tragen Filter zur Verbesserung der Raumluftqualität bei und reduzieren das Vorhandensein von Allergenen und Reizstoffen, was für Menschen mit Allergien oder Atemwegsproblemen von Vorteil sein kann.

Je höher die MERV-Bewertung (Minimum Efficiency Reporting Value, Mindest-Effizienz-Berichtswert), desto besser ist die Filterleistung. Für die meisten Haushalte bietet eine MERV-Bewertung zwischen 8 und 13 ein gutes Gleichgewicht zwischen Luftqualität und Betriebsverhalten des HLK-Systems. Bei der Auswahl einer MERV-Bewertung sollten Faktoren wie die Anwesenheit von Haustieren, Allergien und die lokale Luftqualität berücksichtigt werden.

Eine regelmäßige Filterwartung ist für die Aufrechterhaltung einer guten Luftqualität und der Effizienz der Klimaanlage entscheidend. Verschmutzte Filter behindern den Luftstrom, wodurch das System stärker arbeiten muss, mit der Folge eines höheren Energieverbrauchs und möglicher Ausfälle. Die meisten Hersteller empfehlen, die Filter alle 1–3 Monate zu wechseln, dies kann jedoch je nach Filtertyp, Nutzung und Umgebungsbedingungen variieren. Der elektrostatische HEPA-Filter von DAIKIN muss dagegen nur alle zehn Jahre gewechselt werden.

So pflegen Sie die HEPA-Filter Ihres Luftreinigers

Heizsysteme können Allergene verbreiten oder einfangen, wenn keine ordnungsgemäße Filterung erfolgt. Achten Sie daher auf die regelmäßige Wartung Ihrer Klimaanlage, und reinigen Sie die Lüftungsöffnungen vierteljährlich. Reinigen oder ersetzen Sie Luftfilter, überprüfen und reinigen Sie das Außengerät und seine Umgebung, überprüfen und reinigen Sie die Luftkanäle und vereinbaren Sie Wartungstermine durch Fachleute. Die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Luftstroms und die Sicherstellung, dass das System waagerecht steht, können ebenfalls die Effizienz verbessern und potenzielle Probleme verhindern.

Schlussfolgerungen: Schaffung eines gesünderen, allergenarmen Zuhauses

Für Menschen, die unter Allergien leiden, erfordert die Reduzierung von Allergenen in Innenräumen einen konsequenten, mehrschichtigen Ansatz. Regelmäßige Reinigung, gute Lüftung und das Bewusstsein für häufige Allergenquellen spielen eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Raumluftqualität.

Luftreiniger mit hocheffizienter Filterung können Allergene in der Luft wie Pollen, Tierhaare und Staub erheblich reduzieren, insbesondere in Kombination mit bewährten Gewohnheiten wie HEPA-Staubsaugen, Feuchtigkeitsregelung und ordnungsgemäßer Wartung der Klimaanlage.

Wenn die Allergiesymptome trotz dieser Maßnahmen anhalten, ist es ratsam, einen Arzt aufzusuchen oder das HLK-System von einem qualifizierten Fachmann überprüfen zu lassen, um eine optimale Filterung und Luftzirkulation sicherzustellen.

Kernaussagen

  • Eine effektive Lüftung und regelmäßige Luftzirkulation sind für die Reduzierung von Allergenen wie Hausstaubmilben, Schimmelsporen und Pollen in Innenräumen entscheidend.
  • Ein Luftreiniger mit vierstufiger Filterung ist die einfachste Möglichkeit, Ihr Zuhause frei von Pollen, Tierhaaren, Rauch und Staub zu halten.
  • Natürliche Linderungsmöglichkeiten wie Nasenspülungen mit Kochsalzlösung und Dampfinhalation, unterstützt durch eine Luftreinigung mit HEPA-Filter, sind ebenfalls wirksam.
  • Verwenden Sie für eine bessere Staub- und Allergiebekämpfung einen Staubsauger mit HEPA-Filter, und entfernen Sie Teppichböden, da Hartböden allergikerfreundlicher sind.