Zum Hauptinhalt wechseln

Hier erfahren Sie, was Sie beachten müssen, bevor Sie Ihr Haus mit einer Luft-Wasser-, Erdwärme- oder Hybrid-Wärmepumpe energieeffizienter gestalten.

Sie haben sich also entschieden, Ihr Heizsystem aufzurüsten und in eine Wärmepumpe zu investieren. Jetzt müssen Sie eine Menge bedenken, aber die gute Nachricht ist, dass Sie nach dem Einbau der Wärmepumpe die nächsten 15 Jahre Ihre Ruhe haben werden. Hier erfahren Sie, was Sie beachten müssen, bevor Sie Ihr Haus mit einer Luft-Wasser-, Sole-Wasser- oder Hybrid-Wärmepumpe energieeffizienter gestalten.

Kompatibilität mit dem vorhandenen System

Einer der größten Vorteile von Wärmepumpen ist ihre Flexibilität in Bezug auf die Kompatibilität und den Anschluss der Wärmeverteiler. Wenn Ihr Haus, egal ob es sich um einen Neubau oder ein älteres Gebäude handelt, bereits über Wärmeverteiler verfügt, können Sie Wärmepumpen problemlos und ohne zusätzliche Baumaßnahmen anschließen.

Mit Wärmepumpen und den Kombinationen der verschiedenen Wärmeverteiler können Sie mehr aus Ihrem System herausholen. Zum Kühlen können Sie Wärmepumpenkonvektoren nutzen. Die Wärmepumpe kann zudem Warmwasser bereiten. Wenn Sie bereits einen Warmwasserspeicher haben und diesen weiterhin nutzen möchten, können Sie ein wandmontiertes Wärmepumpen-Innengerät installieren, das dann an den bereits vorhandenen Warmwasserspeicher angeschlossen wird.

Isolierung und Wärmeverluste

Isolierung und Wärmeverluste spielen eine entscheidende Rolle beim Nachrüsten Ihres Heizsystems. Eine gute Isolierung erhöht die Effizienz einer Wärmepumpe und senkt die Betriebskosten. Ältere Gebäude haben oftmals eine wenig wirksame Isolierung. Isolieren Sie also Ihr Haus sachgerecht, damit Ihre Wärmepumpe die maximale Effizienz erreicht. Ihr Installateur wird Sie besuchen und beraten, oder Sie wenden sich an einen Experten für die Isolierung.

Installationskosten

Die Installationskosten hängen vom Typ der Wärmepumpe ab, für den Sie sich entschieden haben. Die Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ist im Allgemeinen billiger als die einer Sole-Wasser-Wärmepumpe, da bei letzterer zusätzliche Bodenbohrungen erforderlich sind. Auch der Abstand zwischen dem Außengerät und den Innengeräten kann sich auf die Kosten auswirken. Ein DAIKIN Fachbetrieb wird Sie zu diesen Details beraten.

Leistung und Größe der Wärmepumpe

Die Wahl der richtigen Wärmepumpenleistung macht den Unterschied zwischen einer bedarfsgerecht arbeitenden und einer weniger effizienten Wärmepumpe.

Und das wirkt sich auch auf Ihre Rechnungen aus. Ist die Leistung zu gering, muss die Wärmepumpe viel mehr arbeiten, um den Heiz-, Kühl- und Warmwasserbedarf abzudecken.

Ihr Fachbetrieb wird die korrekte Leistung anhand von Faktoren wie Alter und Größe des Gebäudes, Schnitt der Räume, Art der Wärmeverteiler, Außentemperaturen, Raumtemperaturen und Isolierung ermitteln.

Wartung und Instandhaltung

  • Wärmepumpen benötigen weniger Wartung und Instandhaltung als Systeme mit fossilen Brennstoffen.
  • Eine ordnungsgemäße Wartung und Instandhaltung sorgen dafür, dass die Wärmepumpe reibungslos läuft.
  • Lassen Sie mindestens einmal im Jahr eine Wartung durchführen. Dazu gehören Reinigung der Filter, Überprüfung der Kältemittel und Inspektion des Wärmetauschers.
  • DAIKIN Fachbetriebe bieten Ihnen zudem Garantie- und Servicepakete an, die in unserem Angebot „Stand By Me“ enthalten sind.

Suchen Sie noch weitere Gründe, Ihr bestehendes System durch eine Wärmepumpe zu ersetzen und Ihr Zuhause energiesparend zu gestalten?

Wünschen Sie weitere Informationen über eine Wärmepumpe bei einer Renovierung oder weitere Energiespartipps? Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gern weiter!