Beim Übergang zu einer nachhaltigen Lebensweise und beim Aufbau eines CO2-neutralen Gebäudebestands stehen wir vor einer Reihe an Herausforderungen. Eine dieser Herausforderungen besteht darin, beim Heizen von Wohngebäuden den Anteil an erneuerbaren Energien zu maximieren. Bei der Dekarbonisierung des Bestands an Wohngebäuden in Europa spielen Wärmepumpen eine entscheidende Rolle.
In vielen Häusern finden sich noch veraltete, mit Kohle oder Heizöl befeuerte Heizsysteme. Wir bei DAIKIN engagieren uns für die Ablösung dieser Systeme durch hochmoderne Wärmepumpentechnik.
Momentan ist der Gebäudebestand für ca. 36 % aller CO2-Emissionen in der EU verantwortlich. Somit ist der Gebäudesektor ein Schlüssel für den Klimaschutz. In Deutschland sieht das geplante neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor, dass ab 2024 nur noch Heizsysteme eingebaut werden dürfen, die zu 65 % mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Ziel der Europäischen Kommission ist es, dass Wärmepumpen 40 % der Heiz- und Kühlgeräte ausmachen.
Die EU-Kommission hat eine Reihe von Vorgaben zum Erreichen der Klimaneutralität in Europa bis 2050 aufgestellt. Beim sogenannten „Green Deal“ stehen u. a. umweltfreundliche Technologien im Vordergrund. Wir bei DAIKIN sind der Auffassung, dass wir Europa, und somit auch Deutschland, beim Erreichen dieser Zielsetzungen der EU-Kommission anhand des folgenden 4-Stufen-Plans unterstützen können.
Schritt 1: Verschärfung der Bauvorschriften zur Energienutzung bei Neubauten
Umweltschädliche Heizsysteme müssen nach und nach mit CO2-neutralen Alternativen ausgetauscht werden. Alle Mitgliedsstaaten der EU wurden verpflichtet, Strategien auszuarbeiten, die sicherstellen, dass neugebaute Wohnhäuser und Wohnblöcke eine bessere CO2-Bilanz aufweisen. Mit dieser Richtlinie vor Augen gehen wir bei DAIKIN davon aus, dass Wärmepumpen bei Neubauprojekten im Wohnbereich wohl schon heute einen Marktanteil von 50 % erreicht haben.
Schritt 2: Schnellere Ablösung
Zum Erreichen der EU-Ziele zur Dekarbonisierung ist es erforderlich, dass jedes Jahr mindestens 2 % aller mit fossilen Brennstoffen betriebenen Heizungssysteme im Wohnbereich durch energieeffiziente Systeme ausgetauscht werden. Gegenwärtig wird diese Austauschrate lediglich zur Hälfte erreicht. Wärmepumpen sollten die logische Wahl für den Austausch sein.
Schritt 3: Einstellen sämtlicher Förderungen für Systeme mit fossilen Brennstoffen
Der Gesetzgeber muss Maßnahmen ergreifen, damit Wärmepumpen für den klassischen Hauseigentümer erschwinglich werden. Wenn fossile Brennstoffe immer unattraktiver und grüne Energien immer kostengünstiger werden, werden auch immer mehr Wärmepumpen installiert. Das würde uns einen großen Schritt voranbringen auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft.
Schritt 4: Heizen mit erneuerbaren Energien wird zur Selbstverständlichkeit
Wir bei DAIKIN sind der Ansicht, dass Wärmepumpen beim Austausch von Heizsystemen zum Standard werden müssen. Wärmepumpen haben ihre Vorteile bereits unter Beweis gestellt und sind inzwischen auch in der Lage, zuverlässig und energiesparend Warmwasser zu bereiten. In Europa sollte jedes neu gebaute oder sanierte Zuhause mit einer Wärmepumpe ausgestattet sein.
Die Zukunft
Wir bei DAIKIN engagieren uns stark für die Lösung dringender gesellschaftlicher Probleme im Zusammenhang mit der Erderwärmung. Dazu investieren wir kontinuierlich in Innovationen und den Ausbau unserer Produktionskapazitäten in Europa. Das versetzt uns in die Lage, den Markt mit zuverlässigen, intelligenten und energieeffizienten Wärmepumpen zu beliefern und so unseren Beitrag zur Transformation in eine CO2-neutrale Gesellschaft zu leisten.
Weitere Informationen finden Sie in diesem Video.