Zum Hauptinhalt wechseln

Unterhaching, 01. Juni 2021 – Das zweite Jahr in Folge kürt Stiftung Warentest ein Split-Klimagerät der Marke Daikin zum Testsieger (test 6/2021): Emura (FTXJ35MW / RXJ35M) schneidet mit dem Ergebnis „gut“ (2,1) als bestes der insgesamt zehn getesteten Geräte ab – darunter je fünf Monoblöcke und Split-Modelle. Positiv bewertet wurden unter anderem die vergleichsweise günstigen Stromkosten von Daikin Emura in Höhe von 38 Euro pro Jahr. Wichtiger für den Technologieführer Daikin ist jedoch die starke Gewichtung der Umwelteigenschaften (50 %), bei denen Emura mit dem Testergebnis „gut“ (2,2) ebenfalls als Testsieger hervorgeht. Bereits im vergangenen Jahr wurde das Split-Klimagerät Daikin Comfora zum Testsieger von Stiftung Warentest ernannt.

Klimageräte kämpfen hierzulande noch stark mit Vorurteilen – sei es aus gesundheitlicher oder umwelttechnischer Sicht. Wer sich jedoch mit den heutigen Technologiestandards auskennt, weiß: Moderne Klimaanlagen sind multifunktionale, energieeffiziente Systeme. Eine differenzierte Betrachtung der Geräte, die zur energieeffizienten, CO2-armen und klimaschonenden Kühlung, Beheizung und Luftreinigung von Gebäuden beitragen, lohnt sich. „Und auch alle, die Wert auf preisgekröntes Design legen, treffen mit Emura die richtige Entscheidung“, so Bernhard Schöner, Leiter Corporate Communication bei Daikin. „Es freut uns sehr, dass Stiftung Warentest das Split-Gerät Emura unter den Gesichtspunkten Umwelteigenschaften, Kühlen und Handhabung zum Testsieger gekürt hat.“

Das Stiftung Warentest Ergebnis im Detail

Alle Testgeräte wurden in vier Kategorien geprüft: Umwelteigenschaften (50 %), Kühlen (35 %), Handhabung (15 %) und Sicherheit (0 %). In allen vier Kategorien geht das Split-Gerät Emura von Daikin als Sieger hervor (Noten 2,2; 1,9; 2,4 und 1,0). Gerade der Blick auf die Umwelteigenschaften lohnt sich: Hier ermittelte Stiftung Warentest, wie energieeffizient die Geräte bestimmte Wärmemengen nach draußen transportieren. Die Geräte kühlten bei 24 Grad Celsius Innentemperatur und unterschiedlichen Außentemperaturen. „Die Invertertechnologie von Emura senkt den Energieverbrauch um 30 %, die intelligente Steuerung und Energiespareinstellungen vermeiden unnötigen Verbrauch“, erläutert Alexander Jungmann, Produktmanager Split/Sky Air bei Daikin. Daneben fließen in die Note der Umwelteigenschaften die Bewertungen der Geräusche-Emission sowie des Kältemittels ein. „Daikin Emura ist mit niedrigen Schallpegeln von bis zu 19 dB(A) kaum zu hören. Und wir setzen bei Emura, wie bei all unseren Split-Klimageräten, auf das klimaschonende Kältemittel R-32 – ein nicht ozonschädigendes Kältemittel mit einem vergleichsweise niedrigen globalen Treibauspotential. Dieses ist leicht zu recyceln, was den Bedarf an zusätzlicher Kältemittelproduktion verringert. Daikin leistet in diesem Bereich bereits seit Jahren Pionierarbeit: Effizientere und umweltfreundlichere Klima- und Kältesysteme herzustellen, war uns schon ein Anliegen, lange bevor gesetzliche Vorgaben es erforderten“, so Bernhard Schöner.

In der Kategorie Kühlen bewertete Stiftung Warentest neben der Kühlleistung die erforderliche Zeit, um einen bestimmten Raum bei einer Außentemperatur von 30 Grad Celsius auf 24 Grad abzukühlen, Luftströmung, Temperaturverteilung sowie die Geräusche der Innengeräte. Hier konnte der 3D-Auto-Swing von Emura, der vertikale und horizontale Luftströme kombiniert, in Kombination mit dem 2-Zonen-Bewegungssensor überzeugen, der den Luftstrom von Personen wegleitet, um unangenehme Zugluft zu vermeiden.

Daikin Emura kann mit serienmäßigem Daikin Residential Controller gesteuert werden – bequem von jedem beliebigen Ort aus via Smartphone oder Tablet. In die Bewertung der Handhabung floss neben der Bedienbarkeit per App auch die Installationsdauer sowie die Gebrauchsanweisung – wichtige Aspekte für einen reibungslosen täglichen Gebrauch.

Die Wertung von Stiftung Warentest unterstreicht: Bei der Wahl für ein Klimagerät spielen viele Faktoren eine wichtige Rolle. Mit Daikin Emura treffen Verbraucher1 sowohl hinsichtlich Technologie, Raumluftqualität als auch Design eine gute Entscheidung.

 

Weitere Informationen zu den Testergebnissen in der Ausgabe 6/2021 von test und unter https://www.test.de/Klimageraete-im-Test-4722766-0/

Download Bild- und Textmaterial

Diese und weitere Presseinformationen stehen unter http://news.cision.com/de/daikin-airconditioning-germany-gmbh zum Download zur Verfügung.

 

[1] Es sind stets Personen jeden Geschlechts gemeint; aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet.

emura
  • Mit Stylish bringt DAIKIN ein neues Klima-Innengerät für die Wandmontage auf den Markt, das mit innovativer Optik und Funktionalität punktet. Ausgezeichnet wurde das Gerät bereits mit dem Good Design Award 2017, der neben der Ästhetik auch den Komfort und die Effizienz bewertet. Dank neuer Technologien sorgt Stylish für ein besonders komfortables Raumklima bei maximaler Leistung und Effizienz. So sind beide Betriebsarten − Heizen und Kühlen − in der Energieeffizienzklasse A+++ eingestuft. Stylish ergänzt die Bluevolution-Serie von DAIKIN – europaweit die umfangreichste Split-Produktpalette mit dem Kältemittel R-32. Zu dieser Serie gehören bereits die Wandgeräte Ururu Sarara, Emura, Professional sowie Siesta.

  • Daikin stellt die neue Generation der Monoblock-Wärmepumpe Daikin Altherma 3 M mit dem klimafreundlichen Kältemittel R-32 vor. Die neuen Modelle der Daikin Altherma 3 M sind in den kleineren Leistungsklassen 4 kW, 6 kW und 8 kW mit einem neu designten Außengerät erhältlich und komplettieren das bereits bestehende Portfolio der Daikin Altherma 3 M Luft-Wasser-Wärmepumpen in den Leistungsbereichen 9-16 kW.