Wie kann ich bei meinen Energiekosten sparen?
Mit unseren praktischen Energiespar-Tipps senken Sie Ihre Energierechnungen und sparen bares Geld
Die Energiepreise sind auf Rekordniveau gestiegen und wir fragen uns alle, wie wir unseren Energieverbrauch senken und somit Kosten sparen können. Hier erklären wir Ihnen unsere besten Energiespar-Tipps in einfachen Schritten, die Sie zuhause leicht umsetzen können.
Wie kann ich beim Heizen sparen?
85 % der Energie, die wir zuhause verwenden, verwenden wir für Heizen und Warmwasser. Gleichzeitig sind die Energiepreise auf Rekordniveau geklettert. Deshalb können Sie viel Geld sparen, wenn Sie Ihr Zuhause so energieeffizient wie möglich gestalten. Hier sind ein paar Vorschläge:
- Bessere Wärmedämmung
Prüfen Sie, ob sich eine Dach- oder Hohlwanddämmung für Ihr Haus rechnen würde und erwägen Sie den Einbau von doppelverglasten Fenstern, falls Sie diese noch nicht haben. Eine bessere Wärmedämmung hält Wärme im Winter drinnen und im Sommer draußen. So müssen Sie weniger heizen bzw. kühlen, was Ihre Stromkosten deutlich senkt.
- Zugluft aussperren
Wärme entweicht durch jede Ritze und jeden Spalt. Sehen Sie sich also Ihr Zuhause genau an und dichten Sie alle Öffnungen ab, die Sie finden können. Tür- und Fensterrahmen, Steckdosen, Kamine, Lüftungsgitter und Ventilatoren, Dachbodenklappen, Briefschlitze und Kabelkanäle für die Strom- und Gasversorgung sind nur einige Beispiele häufiger Zugluftquellen.
- Wärmepumpe einbauen
Sind Wärmedämmung und Gebäudeabdichtung auf den neuesten Stand gebracht, müssen Sie viel weniger heizen. Aber was, wenn Ihre alte Heizungsanlage weiterhin viel Energie verbraucht? Dann empfiehlt sich der Einbau einer Wärmepumpe.
Die Energieeffizienz von Wärmepumpen ist unübertroffen und sie sind ein nachhaltiger Weg, Gebäude zu heizen und zu kühlen. Außerdem können sie Warmwasser bereitstellen. Betrieben werden sie mit Strom, weshalb sie bei den Gaskosten beträchtliche Einsparpotenziale freisetzen. Zwar steigt mit einer Wärmepumpe Ihr Stromverbrauch, diese Zusatzausgaben werden aber von den sinkenden Kosten für Gas aufgewogen. Das liegt daran, dass Wärmepumpen kostenlos erneuerbare Energie aus Luft, Wasser oder dem Boden entnehmen und für den Betrieb viel weniger Energie verbrauchen.
Sie sind außerdem sehr wartungsarm, weshalb Sie sich nicht um regelmäßige Wartungs- oder Reparaturkosten sorgen müssen. Die Betriebskosten sind niedrig und eine regelmäßig gewartete Wärmepumpe kann gut 10–15 Jahre halten. Auf lange Sicht sind sie also eine kluge Investition.
- Seien Sie smart, nutzen Sie einen Thermostat
Zu den einfachsten Tricks gehört es, einfach das Thermostat zu senken und so Heizkosten zu sparen. An eine niedrigere Raumtemperatur gewöhnt man sich schnell und eine Reduktion um nur 1 °C kann jährlich bis zu 7 % Energie sparen.
Ein Heizthermostat ist ein guter Weg, Ihre Raumtemperatur im Griff zu behalten und Räume nicht unnötig zu heizen. Alle Luft-Luft-Wärmepumpen und Heizsysteme für Privatnutzer von DAIKIN lassen sich mit der nutzerfreundlichen Onecta App über das Smartphone oder Tablet steuern.
Sie können in der App die Temperatur am Thermostat einstellen, Ihren Energieverbrauch prüfen und Zeitpläne für den Temperaturverlauf festlegen. Wenn Sie also den ganzen Tag unterwegs sind, drehen Sie einfach die Heizung runter und verringern so Ihren Energieverbrauch.
- Lassen Sie einen intelligenten Zähler einbauen
Fragen Sie Ihren Energieversorger nach einem intelligenten Zähler. Auch das kann dazu beitragen, Ihre Energiekosten zu senken, weil der Zähler Ihnen hilft, Ihren Verbrauch im Blick zu behalten.
Wie spart der intelligente Zähler Ihnen Geld?
Mit einem intelligenten Zähler können Sie jederzeit ablesen, wie viel Strom oder Gas Sie zu jedem gegebenen Zeitpunkt verbrauchen. So erfahren Sie mehr über Ihren Energieverbrauch und sehen ganz einfach, welche Gewohnheiten Sie verändern können, um Ihren Verbrauch zu senken. Sie werden feststellen, dass auch kleine Veränderungen sich im Geldbeutel bemerkbar machen.
Was bringt erneuerbare Energie?
Überall auf der Welt verpflichten sich Regierungen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Entsprechend steigt die Beliebtheit erneuerbarer Energien weiter an. Technologien, die aus Solar- oder Windkraft erneuerbare Energien gewinnen, sind auf dem Vormarsch und tragen dazu bei, unseren Einfluss auf den Planeten zu verringern.
Einer der Vorteile für Privathaushalte ist die Kostensenkung, die durch die Einbeziehung erneuerbarer Energien wie Solaranlagen und Wärmepumpen erzielt werden kann. Da diese Technologien kostenlose Energie aus der Umwelt ziehen, erlauben sie es Ihnen, gleichzeitig in die Zukunft zu investieren und Ihre Energiekosten zu senken.