Zum Hauptinhalt wechseln

Erfahren Sie alles in diesem Blog

Ein liegender Mann sieht sich einen Plan für die Installation einer Wärmepumpe an

Eine Wärmepumpe ist eine sehr effiziente und kohlenstoffarme Technologie. Dabei werden erneuerbare Energiequellen genutzt, um Heizung, Warmwasser und Kühlung für Ihr Haus bereitzustellen. Diese Energie wird über einen Wärmeverteiler abgegeben, z. B. über Heizkörper, Fußbodenheizung, Wärmepumpenkonvektoren und an Ihr Warmwassersystem.

In diesem Artikel betrachten wir einige Wärmepumpenanschlüsse, einschließlich ihrer Kombination mit einer Wärmepumpe.

Eine Wärmepumpe kann genau wie ein herkömmlicher Heizkessel für fossile Brennstoffe an Wärmequellen angeschlossen werden. Der Unterschied liegt in der Art der Wärmeerzeugung, nicht in der Art der Wärmeverteilung.

Anstatt für die Wärmeerzeugung fossile Brennstoffe zu verbrennen, absorbiert eine Wärmepumpe Wärme aus erneuerbaren Quellen – aus der Luft, aus dem Boden oder Wasser – und nutzt einen Prozess aus Verdampfung und Kondensation eines Kältemittels. Das Ergebnis ist eine effizientere und sauberere Form des Heizens.

Kombinieren einer Wärmepumpe mit Wärmeverteilern

Es gibt zwei Arten von Wärmeverteilern: Hochtemperatur- und Niedertemperatur-Wärmeverteiler.

Hochtemperatur-Wärmeverteiler sind typischerweise in älteren Häusern zu finden. Das Wasser im Wärmeverteiler wird auf 60 bis 70 °C erhitzt.

Sie können einen Hochtemperatur-Wärmeverteiler zusammen mit einer Hochtemperatur-Wärmepumpe oder einer Hybrid-Wärmepumpe verwenden. Diese wiederum kombiniert eine Wärmepumpe und einen Gas-Heizkessel. Bei dieser Hybridlösung wird das System bei Bedarf automatisch hochgeregelt, um die Effizienz zu maximieren und gleichzeitig höhere Temperaturen zu erreichen.

Heute sind viele Hoch- und Mitteltemperatur-Wärmepumpen im Angebot, die Vorlauftemperaturen von über 60 °C erreichen. Diese Wärmepumpen sind ideal für den Anschluss an ein bestehendes Rohrleitungssystem und ältere Heizsysteme. Wärmepumpen funktionieren auch perfekt mit Niedertemperatur-Wärmeverteilern, wie sie in neueren Häusern üblich sind. In beiden Fällen zirkuliert das erwärmte Kältemittel durch einen Wärmetauscher, der die Wärme auf Wasser überträgt. Dieses Wasser zirkuliert dann durch Rohrleitungen zu den Wärmeverteilern.

Wärmepumpen mit Fußbodenheizung

Eine Wärmepumpe in Kombination mit einer hydronischen oder wasserbasierten Fußbodenheizung kann eine ideale Lösung zum Heizen eines Hauses sein. Wärmepumpen arbeiten bei niedrigeren Temperaturen am effizientesten, und Fußbodenheizungen arbeiten mit viel niedrigeren Temperaturen als Wärmeverteiler.

Fußbodenheizungen sind außerdem energieeffizient und komfortabel.

Eine hydronische Fußbodenheizung kann sehr gut mit einer Wärmepumpe kombiniert werden. Bei dieser Option wird nur ein Minimum an Energie benötigt, außerdem kann sie größtenteils aus erneuerbaren Energiequellen gespeist werden.

Wärmepumpenkonvektoren

Ein weiterer Wärmeverteiler ist ein Wärmepumpenkonvektor (HPC), auch bekannt als Gebläsekonvektor. Dieser ähnelt einem Wärmeverteiler, da beide zum Erwärmen eines Raumes die Wärmekonvektion nutzen, aber der Vorgang verläuft bei einem HPC viel schneller, da ein kleiner Ventilator im Hintergrund den Heizzyklus beschleunigt. Ein HPC kann daher die gleiche Raumtemperatur wie ein herkömmlicher Wärmeverteiler erreichen, aber mit niedrigeren Wassertemperaturen im Inneren, sodass Energieeinsparungen möglich sind.

Ein Wärmepumpenkonvektor ist mit Fußbodenheizungen und Wärmeverteilern in Multi-Zonen-Installationen kombinierbar und kann in Kombination mit Niedertemperatur-Wärmepumpen ältere Wärmeverteiler ablösen. Mit einer Niedertemperatur-Wärmepumpe erreichen Sie eine höhere Leistung bei maximaler Effizienz.

Auswählen des richtigen Wärmepumpenanschlusses

Letztendlich hängt die Auswahl der besten Wärmeverteiler für die Kombination mit Ihrer Wärmepumpe von Ihnen, Ihrer Immobilie, Ihrem Budget und Ihren Bedürfnissen ab. Die gute Nachricht ist jedoch, dass für all Ihre Anforderungen ein passender Wärmeverteiler im Angebot ist.

Wir empfehlen Ihnen immer, über all Ihre Optionen mit Ihrem Fachbetrieb zu sprechen, auch über Ihre Wärmeverteiler. Auf diese Weise können Sie ganz sicher sein, dass Sie die richtige Lösung für Ihr Haus finden.

Eine Mutter mit einem Kleinkind auf ihrem Schoß liest in einem kleinen Buch
Zwei Kinder spielen und unterhalten sich in einem perfekt geheizten Raum