Zum Hauptinhalt wechseln

Sind Wärmepumpen die Investition wert? Werfen wir einen Blick auf die Vor- und Nachteile einer Wärmepumpe in Ihrem Haus.

Wir alle müssen uns auf die Abschaffung von Systemen mit fossilen Brennstoffen einstellen, und aus diesem Grund werden Wärmepumpen zu einer beliebten Alternative. Wir alle führen unterschiedliche Leben, so gibt es auch viele verschiedene Arten von Wärmepumpen für unsere unterschiedlichen Bedürfnisse. Bevor Sie eine größere Investition wie eine Wärmepumpe für Ihr Haus und Ihren Lebensstil tätigen, sollten Sie sich über die Vor- und Nachteile im Klaren sein.

Vielseitigkeit und Flexibilität

Abgesehen von finanziellen und ökologischen Gründen sind Wärmepumpen eine vielseitige Lösung für jedes Haus. Sie bieten Heizung, Warmwasser und Kühlung für Einfamilienhäuser, Reihenhäuser oder Apartments. Wärmepumpen sind so konzipiert, dass sie all Ihren Komfortbedürfnissen zu Hause genügen und für Warmwasser, Heizung und sogar Kühlung sorgen können, wann und wie immer Sie dies wünschen. Außerdem können die meisten Wärmepumpen über eine App geregelt werden, sodass Sie – egal wo Sie sind – immer die Kontrolle haben.

Geringerer Umwelteinfluss

Der größte Anreiz für den Umstieg auf Wärmepumpen ist die Notwendigkeit, auf umweltfreundliche Alternativen umzusteigen. Wärmepumpen arbeiten hauptsächlich mit erneuerbarer Energie. Sie verbrauchen weniger Elektroenergie und verursachen kaum lokale Emissionen – und in einigen Fällen, je nach Elektrizitätsquelle, überhaupt keine Emissionen.

Durch die Nutzung erneuerbarer Energieträger wie Luft, Boden und Wasser werden Heizung und Warmwasserbereitung besonders nachhaltig.

Weniger Wartungs- und Serviceaufwand

Wärmepumpen haben einen robusten Aufbau und nur wenige bewegliche Teile. Das bedeutet, dass der Aufwand für Wartung, Service und Reparaturen gering ist, insbesondere im Vergleich zu einem herkömmlichen Heizkessel. Wärmepumpen erfordern nur einmal im Jahr eine allgemeine Wartung und Inspektion.

Rentabilität der Investition

Denken Sie an die niedrigeren Energiekosten, die staatlichen Subventionen und den geringeren Wartungsbedarf. Somit liegt auf der Hand, dass Wärmepumpen eine weitaus höhere Rendite bieten als Heizsysteme, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Darüber hinaus steigert der Einbau einer Wärmepumpe meist auch den Wert einer Immobilie, sodass Sie beim Verkauf Ihres Hauses eine höhere Rendite erzielen.

Die Nachteile von Wärmepumpen

Nachdem wir nun die Vorteile einer Wärmepumpe kennen, wollen wir uns auch die Nachteile ansehen.

Eine der größten Herausforderungen sind die Kosten für den Kauf und die Installation. Der Preis einer Wärmepumpe hängt davon ab, wo Sie wohnen und für welche Art von Wärmepumpe Sie sich entscheiden. Viele Länder locken zwar mit Subventionen, um die Anfangskosten auszugleichen, aber Wärmepumpen können eine erhebliche Anfangsinvestition erfordern, mehr als ein Gas-Heizsystem. Die Höhe der Investitionsrendite hängt vom Verhältnis zwischen den Energiepreisen für Strom und Gas oder Öl ab. Diese sind länderabhängig.

Die Anfangsinvestitionen werden durch sehr niedrige Betriebskosten kompensiert, da 75 % des Betriebs durch erneuerbare Energie abgedeckt werden, für die keine Kosten anfallen. So wird dieses Heizsystem sehr attraktiv, auch über die Gesamtlebensdauer des Systems gesehen.

Die Installation einer Wärmepumpe kann jedoch kompliziert sein. Vor der Installation einer Wärmepumpe muss Ihr Fachbetrieb bestimmte Aspekte wie die aktuelle Wärmebewegung oder den Grad der Isolierung in Ihrem Haus, die örtliche Geologie, wenn Sie eine Sole-Wasser-Wärmepumpe in Betracht ziehen, und Ihren individuellen Heiz- und Kühlbedarf kennen.

Recherche und Planung

Ein DAIKIN Fachbetrieb wird Sie nach Ihrer ersten Recherche bei der Entscheidungsfindung unterstützen, damit Sie wirklich die beste Entscheidung treffen können.

Überprüfen Sie das Isolierungsniveau Ihres Hauses, und überlegen Sie, ob Sie Isolierungsarbeiten priorisieren sollten.

Die Installation einer Wärmepumpe erfordert im Vergleich zu Heizkesseln für fossile Brennstoffe eine etwas genauere Planung. Bei einer Wärmepumpe ist wichtig, die richtige Größe des Geräts zu bestimmen, um sicherzustellen, dass Ihre Heizung effizient und wirtschaftlich arbeitet. Eine detaillierte Wärmeverlustberechnung unterstützt die Bestimmung der richtigen Größe der gewünschten Wärmepumpe, wobei auch der Typ der im Haus verwendeten Wärmeverteiler zu berücksichtigen ist. Ein DAIKIN Fachbetrieb kann dies mithilfe gegebener Tools für Sie genau berechnen. Mit unserem Residential Solutions Navigator können Sie selbst eine erste Einschätzung vornehmen.

Eine Mutter mit einem Kleinkind auf ihrem Schoß liest in einem kleinen Buch
Kleines Mädchen tanzt auf einem Boden mit Fußbodenheizung