Zum Hauptinhalt wechseln

Wir erläutern die Hauptunterschiede zwischen Sole-Wasser- und Luft-Wasser-Wärmepumpen, um Ihnen so die Entscheidung zu erleichtern, welche Wärmepumpe für Sie am besten geeignet ist.

Eine Frau liest eine Zeitschrift und genießt ein perfekt geheiztes Wohnzimmer

Sie haben sich also entschieden, in eine Wärmepumpe zu investieren. Nachdem Sie sich alle Optionen angesehen haben, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Luft-Wasser-Wärmepumpen oder Sole-Wasser-Wärmepumpen. In diesem Artikel gehen wir auf die Vor- und Nachteile der beiden Varianten ein, um Ihnen die finale Entscheidung zu erleichtern.

Der Hauptunterschied zwischen Sole-Wasser- und Luft-Wasser-Wärmepumpen besteht darin, woher sie ihre Energie beziehen.

Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe nimmt die Wärme aus der Luft auf, während eine Sole-Wasser-Wärmepumpe die Energie dem Erdreich entzieht.

Effizienz und Nachhaltigkeit

Wenn Sie sich für eine Wärmepumpe entschieden haben, dann wissen Sie über die Kosten-, Effizienz- und Nachhaltigkeitsvorteile dieser Form der erneuerbaren Energie Bescheid.

Dies gilt sowohl für Luft-Wasser- als auch für Sole-Wasser-Wärmepumpen. Beide bieten eine nachhaltige Alternative zu Heizsystemen mit fossilen Brennstoffen. Denn beide arbeiten zu etwa 70–80 % mit erneuerbarer Energie, während die restliche Energie über Elektroenergie abgedeckt wird.

Während sie in dieser Hinsicht ähnlich funktionieren, sind Sole-Wasser-Wärmepumpen eher für Gegenden mit längeren, strengeren Wintern geeignet, während Luft-Wasser-Wärmepumpen ihre Effizienz in gemäßigteren Klimazonen zeigen.

Installation von Luft-Wasser- und Sole-Wasser-Wärmepumpen

Einer der Hauptunterschiede zwischen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Sole-Wasser-Wärmepumpe ist ihre Installation. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe umfasst ein Innen- und ein Außengerät. Eine Sole-Wasser-Wärmepumpe besteht aus einem Innengerät und einem Außenwärmetauscher, der im Erdreich installiert wird.

Letzterer benötigt viel Platz im Freien und erfordert geeignete Bodenbedingungen. Sie eignen sich im Allgemeinen besser für Neubauten oder für die Nachrüstung einer bestehenden Sole-Wasser-Wärmepumpe.

Luft-Wasser-Wärmepumpen sind einfacher zu installieren: Sie werden als Nieder-, Mittel- und Hochtemperaturausführungen angeboten, sodass sie sich für jeden Gebäudetyp eignen, vom Neubau bis zur älteren Immobilie.

Sie sind auch eine hervorragende Austauschlösung für Häuser, die noch mit fossilen Brennstoffen beheizt werden.

Ihrer Installation gemeinsam sind die Wärmeverteiler, an die sie angeschlossen werden. Der Einbau neuer Wärmeverteiler oder der Austausch von Wärmeverteilern oder Fußbodenheizungen erfolgt bei Luft-Wasser- und Sole-Wasser-Wärmepumpen auf ähnliche Weise.

Installationskosten

Die Installationskosten für eine Wärmepumpe variieren je nach Typ. Aufgrund der zusätzlichen Logistik ist die Installation einer Sole-Wasser-Wärmepumpe teurer als die einer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Hinzu kommen die Kosten für neue oder zu ersetzende Wärmeverteiler, die erworben und installiert werden müssen.

Eine Wärmepumpe senkt nicht nur die Energiekosten, sondern ist auch einfacher zu warten und zu pflegen. Ein Heizsystem mit erneuerbarer Energie steigert natürlich auch den Wert Ihres Hauses.

Das hängt von Ihrer Wohnsituation, Ihrem Budget und Ihren Bedürfnissen ab.

Besprechen Sie alle Optionen mit einem qualifizierten Fachbetrieb, dann fällt Ihnen die Entscheidung für die beste Lösung ganz leicht.

Eltern spielen mit ihrer kleinen Tochter ein Brettspiel in ihrem perfekt geheizten Wohnzimmer
Ein Paar in seinem Garten im Gespräch mit einem Installateur neben dem Außengerät einer DAIKIN Altherma

Zusammengefasst

Sowohl Luft-Wasser- als auch Sole-Wasser-Wärmepumpen bieten viele Vorteile in Bezug auf Umweltverträglichkeit, Effizienz und langfristige Einsparungen.

Welche Lösung für Sie die richtige ist, hängt von mehreren Faktoren ab, darunter dem Gebäudetyp, in dem Sie leben, Ihrem Budget und Ihren Bedürfnissen.

Besprechen Sie alle Optionen mit einem qualifizierten Fachbetrieb, dann fällt Ihnen die Entscheidung für die beste Lösung ganz leicht.